エンジニアは、Allen-BradleyのCompact GuardLogix 5380コントローラのパフォーマンスとコスト削減の利点をより多くの安全アプリケーションにもたらすことができます。ロックウェル・オートメーションは、新しいCompact GuardLogix 5380 SIL 3コントローラを追加して、セーフティコントローラのファミリーを拡大しました。
エンジニアは拡張された製品ラインを使用して、1oo2アーキテクチャでSIL 3 / PLeパフォーマンスまでアプリケーションを拡張できます。この柔軟なオプション安全評価に基づいてアプリケーションに合わせて安全制御システムを適切なサイズに設定することを可能にし、設計および取得コストの削減に役立ちます。Compact GuardLogix 5380コントローラのスケーラビリティの利点により、企業は、よりスマートでシンプルなパフォーマンスの高いマシンを作成することもできます。
コントローラの処理能力が向上すると、反応時間が速くなり、安全距離が短くなります。これは、より小さな機械の作成、貴重な設置面積の節約、およびオペレータの効率の向上に役立ちます。
標準制御と安全制御の両方に1台の高性能コントローラを使用すると、生産性が向上し、システムのコスト、複雑さ、キャビネットのサイズを削減できます。また、エンジニアは、標準シャーシと安全I/Oを同じシャーシで組み合わせて使用できます。
搭載されたギガビット・イーサネット・ポートは、スマートデバイスに優れた通信容量を提供します。これにより、ハードウェアを追加することなく、データ集約型のスマートな製造目標を達成できます。簡単な診断を利用して、将来を見据えたマシンを実現します。
認定されたモーション安全命令の統合サポートにより、機械のハードウェアコンポーネントと配線を最小限に抑え、設置の容易さを向上させることができます。また、ローカルの安全I/Oサポートにより、アダプタの必要性を減らし、マシンのパフォーマンスを向上させることができます。
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約23,000名の従業員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。
公開 2020年8月18日