CrossBoard®システムでパネルをすっきりと整理し、コンパクトにまとめましょう。CrossBoardプラットフォームは、モータ制御と保護デバイスの柔軟性を提供します。このシステムは、1つの完全なベースユニットとして提供され、プラスチック製のIP20タッチセーフハウジングを備えたバス構造で、開梱後に直接組み立て、コンポーネントを取付けることができます。コンポーネントは工具を使わずにCrossBoardにはめ込むだけで、接続は自動的に行なわれます。
コンポーネントは簡単に取り外すことができ、CrossBoardの別のセクションにスナップして戻すことができます。安全上の理由から、ロック機構はドライバーで解除する必要があります。これにより、誤ってコンポーネントを取り外してしまうことを防ぐことができます。迅速、簡単、安全にモジュールを交換できるため、システムの拡張や更新にかかる時間を短縮し、経済的に適応させることができます。
幅は225mmと405mmの2種類があり、ベースユニット同士を橋渡しするサプライモジュールを追加することで組み合わせることができます。コンポーネントはCrossBoardに、またアダプタを使用して従来のバスバーシステムに取付けることができます。CrossBoardは汎用的なシステムとして、他製造メーカのコンポーネントと組み合わせて使用することができます。
全方位フィンガーセーフのCrossBoardは、高い安全性を実現します。完全にカバーされ、常に接触から保護されているため、ユニットの取り外し中にバスバーが露出することがなく、作業者の安全性を完全に確保します。バスバー上の空きスペースはすでにカバーされ保護されているため、コンポーネントの間隔をあけたり、ラック全体を製品でいっぱいにしない場合でも、さらなる予防措置は必要ありません。
Rockwell Automationに属していない商標は、それぞれの企業に所有されています。
公開 2022年4月7日
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約24,500名の従業員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。https://www.rockwellautomation.com