ロックウェル・オートメーションの新しいBulletin 855R産業用信号灯は、産業用オペレータが工場フロアの作業員に警告やステータス表示を行なう方法を改善します。
110mmの産業用丸型信号灯のファミリーは、他の信号灯ラインと比べて性能が向上しており、より幅広い信号伝達のニーズを満たすことができます。
1つのBulletin 855R信号灯は音声と視覚の両方で表示できるため、重要な機械や装置の状態が警告されたときに工場フロアの混乱を防ぐのに役立ちます。また、複数のライトパターンオプションと複数の取付けオプションにより、この信号灯をさまざまな信号伝達アプリケーションに使用できます。
Bulletin 855R製品ラインでは、メンテナンス不要のLEDテクノロジを使用しているため、オペレータはメンテナンスコストを削減できます。また、1つの信号灯ファミリーを使用して最大3種類のマシンまたは装置の状態を通知することで、在庫コストを削減できます。
855R信号灯ファミリーのその他の新機能は、オペレータの投資効果を高めるために役立ちます。
- 最大15個のユニークなDIPスイッチ選択可能なライトパターンを7つのグループに分けて提供する機能
- マルチカラー機能: 1つのデバイスで最大7色のカラーを生成することが可能
- 2つのプロファイルオプション: 従来の信号用の「ハイレンズ」と、スペースが限られた場所への設置に適した「コンパクトレンズ」
- 高照度環境や屋外用途でコントラストを最大化する高輝度機能
- すべてのLED信号灯モジュールと互換性があり、32トーンのテーブルから最大3種類の音声出力を生成できる可聴マウントベース
すべての855Rデバイスは、DC24V、AC120V、またはAC240Vのグローバル定格で提供されます。855R製品ファミリーは、グローバルアプリケーション向けにcULus、CE、KCC、RCM、UKCA、モロッコの要件を満たしていることが認定されています。IP66/67およびULタイプ4/4X/13の高い耐環境性能により、この製品ファミリーは屋内または屋外の産業用信号伝達アプリケーションに適しています。
855R信号灯の製品ラインアップは、現在、個別の部品として、または柔軟性を最大化するために組立済みの信号灯として入手可能です。
公開 2022年7月28日
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約25,000名の従業員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。https://www.rockwellautomation.com
Allen-Bradleyは、Rockwell Automation Inc.の商標です。