ロックウェル・オートメーションのトップレベルのプラチナパートナシップは、業界が現在の問題に対処し、将来の問題を防止するのに役立ちます。
産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダであるロックウェル・オートメーション(NYSE: ROK)は、PartnerNetworkプログラムの一環として、SAGEオートメーション社を世界で初めてプラチナ・システム・インテグレータ・パートナに指定したことを発表しました。SAGEオートメーション社は、オーストラリアとインドを拠点とする独立系の産業用オートメーションおよび制御システムインテグレータで、産業用オートメーションの設計、配備、サポートをグローバルに展開しています。
このプログラムは、システムインテグレータのスキルを最大化し、パフォーマンスを認識し、それに報いるために、強固な商業的および技術的能力をもたらし、お客様のニーズを満たし、相互の成功を達成するために、プロジェクトに適したシステムインテグレータを見つける能力を提供するものです。SAGEオートメーション社は、プラチナ・システム・インテグレータ・パートナとして、お客様や業界内での認知度向上、インセンティブ、製品・技術サポートなどの特典を受けることができます。
ロックウェル・オートメーションの南太平洋地域担当マネージングディレクターであるアンソニー・ウォンは次のように述べています。「ロックウェル・オートメーションとSAGEオートメーション社のパートナシップは、世界クラスのオートメーションをオーストラリアに提供し、現地の産業が最も生産的なオートメーションの選択をするための最も幅広い専門知識を得て、無知な判断による高いコストを避けられるようにすることを目的としています。」
「自動化は、競争力を維持したいと願う多くの企業にとって、もはや選択肢の1つではなく、必要不可欠なものです。ロックウェル・オートメーションとSAGE社のコラボレーションは、プログラミングとライフサイクル管理を簡素化し、お客様の価値創造までの時間を短縮します」と、付け加えました。
機械メーカ、システムインテグレータなどは、デジタル・エンジニアリング・ツールの使用により、開発および展開の効率化を図ることができます。ロックウェル・オートメーションとSAGEオートメーション社の統合ソリューションは、統合の強化以外のメリットも提供します。例えば、エンドユーザは、分析とデジタル・ツイン・ツールを使用して、機械性能と生産最適化の可能性についてより深い洞察を得ることができます。また、安全とセキュリティのソリューションを利用して、ビジネスリスクを低減することも可能です。
SAGEグループ企業のグループ・マネージング・ディレクターであるエイドリアン・フェイヒー氏は次のように述べています。「SAGEオートメーションはロックウェル・オートメーションのシステム・インテグレータ・パートナ・プログラムにおいて、世界初のプラチナパートナに認定されたことを誇りに思います。SAGEの産業用デジタル化サービスは、自動化、拡張性のあるサポート、社内能力を組み合わせたデータ駆動型のアプローチにより、世界中で何千ものクライアントジャーニーを加速させてきました。ロックウェル・オートメーションとのパートナシップは、オーストラリアを代表する製造メーカのサポートから、家庭に電力を供給するエネルギーシステム、危険性の高い環境で働く人々を守る安全ソリューション、オーストラリア国民にきれいな飲み水を提供するシステムまで、これらの重要な産業やプロジェクトに技術経験と最善の考え方をもたらしてくれます。」
ロックウェル オートメーション オーストラリアのオーストラリアとニュージーランドにおける重点産業は、食品&飲料を中心とした製造業、鉱業、石油&ガスなどの資源、エネルギー、自動車、金属加工、輸送、水・スマート廃水、およびサステナビリティソリューションなどです。
「ロックウェル・オートメーションとのこのレベルのパートナシップを達成することで、世界のリーダとしての当社の地位は確固たるものとなり、変化の時代においてお客様をサポートし、常にお客様が信頼する確実なものを提供することができます」と、フェイヒー氏は締めくくりました。
ロックウェル・オートメーションのシステム・インテグレータ・プログラムの詳細、または最寄りの営業所への資料請求は、こちらをご覧ください。
公開 2022年5月18日
SAGEオートメーションについて
SAGEグループの一員であるSAGEオートメーションは、オーストラリアを代表するシステム統合企業であり、高品質の実装と関連サービスによってユーザのパフォーマンス最適化を支援しています。SAGEは、俊敏で拡張性のあるセキュアなソリューションを提供し、現在の問題に対処するだけでなく、将来の問題を先取りして抑止することができます。SAGEは、システムインテグレータのパートナにトレーニングと認証の機会を提供し、顧客が希望するパートナに最高レベルの専門知識と認証を取得するよう奨励し、地域およびグローバル市場でシステム品質が最適に評価されるよう支援しています。
ロックウェル・オートメーションのPartnerNetwork™について
ロックウェル・オートメーションは、互いに協力し合うことで、より良い関係を築けると信じています。市場をリードするテクノロジ、優れたサポートとサービス、ビジネスへの統合された合理的なアプローチを提供する広範なグローバルなパートナエコシステムによって、私たちはその役割を果たします。私たちのネットワークが提供する革新的なテクノロジとサービスの幅を活用することで、世界的な規模で成功することができます。PartnerNetwork™がどのようにコネクテッドエンタープライズの価値の実現に貢献しているかについては、PartnerNetworkプログラムをご覧ください。
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約25,000名の従業員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。https://www.rockwellautomation.com