産業界の企業は、新しい非回生型バス電源により、省スペース化とコスト削減の恩恵を受けることができるようになりました。このバス電源は、Allen-BradleyのPowerFlex® 755TMポートフォリオに含まれています。これは、回生および低ハーモニクスが必不要な場合のコモンバス向けのコスト効率の高いソリューションです。
ユーザが複数台のモータを使用している場合、コモン・バス・ソリューションによってサイズとコストを削減することができます。また、お客様は、非回生電源を使用することで、さらにコストを削減することができます。
非回生型バスサプライは、3相ACライン電圧をDCに変換します。PowerFlex 755TMバス電源および一般的なバスインバータと互換性があります。
755Tドライブのポートフォリオの一部である非回生電源ソリューションは、TotalFORCE®テクノロジ搭載のドライブと組み合わせないと、TotalFORCEと見なされません。しかし、TotalFORCEではないコモン・バス・アプリケーション用の非回生DC電源として機能させることも可能です。
非回生型電源は、XT腐食性ガス保護機能を備えた6パルスおよび12パルス構成で利用可能です。分散型DCバスは、省スペースでモジュール式のリタールキャビネットに設置されています。
このソリューションは、石油&ガス、タイヤ&ゴム、鉱業、食品飲料、金属などの産業で最も効果的に機能します。
公開 2022/03/21
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約24,500名の従業員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。https://www.rockwellautomation.com