お客様へのご提案
Allen-BradleyのCIP Securityプロキシを使用することで、産業用システムにCIP Securityを広範囲に導入することができます。従来、産業用ネットワークには、ほとんど、またはまったくセキュリティが組み込まれていませんでした。CIP Securityプロキシは、産業用ネットワークにCIP Securityを実装することができます。CIP Securityプロキシは、ネットワーク上のほとんどのデバイスにCIP Securityを実装することができ、古いシステムであってもプラントのオペレーションを保護することができます。
CIP Securityプロキシは、EtherNet/IPに対応した機器と連携することで、ネットワーク全体のセキュリティを確保します。CIP Securityは、多層防御戦略の一環であり、脅威となる人物が遠れた場所からネットワークにアクセスして悪意を持って行動する攻撃から身を守ることができます。1台のデバイスにCIP Securityを提供することで、システムを保護するためのセキュリティ層を追加することができます。
プロキシデバイスの設定は、FactoryTalk Policy ManagerソフトウェアおよびFactoryTalkシステムサービスを通じて行なうことができます。さらに、このデバイスはKinetixドライブのモーションをサポートし、診断を見るためのウェブサーバを提供します。また、安全なイベント生成のためのsyslogをサポートし、192.168.1.xyzのIPアドレス指定用のロータリスイッチを備えています。また、プロキシデバイスは1ギガビットのEtherNet/IPポートを3つ搭載しており、-25~+70℃までの温度範囲で動作するなど、使い勝手の良さも追求しています。
このプロキシデバイスにより、CIP Security非対応の製品を持つユーザは、CIP Securityアーキテクチャへの独自の移行ロードマップを定義し、実行することができます。また、CIP Securityに対応していない製品に対しても、移行の道筋を示すことができます。このスタンドアロンで使いやすいハードウェアソリューションを使用することで、セキュアなネットワークを手に入れるための新たな一歩を踏み出すことができます。
Allen-Bradley, FactoryTalk, Kinetix, およびRockwell Automationは、Rockwell Automation Inc. の商標です。
CIP SecurityおよびEtherNet/IPは、ODVA, Inc.の商標です。
Rockwell Automationに属していない商標は、それぞれの企業に所有されています。
公開 2021年5月17日
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約23,500名の従業員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。https://www.rockwellautomation.com