産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーであるロックウェル・オートメーション(NYSE: ROK)は、本日、コミュニティでCOVID-19ワクチン接種クリニックを計画している非営利団体、政府機関、および公衆衛生パートナにArena®シミュレーションソフトウェアを寄付すると発表しました。このソフトウェアを使用して、患者の流れ、人員配置、シフトの変更、および列に並んでいる患者がソーシャルディスタンスのガイダンスを守っているかを監視できます。
非営利の医療システムは、寄付されたソフトウェアを使用して、ウィスコンシン州でいくつか計画されている30以上の予防接種クリニックの管理を支援し、公衆衛生部門は、オハイオ州北東部での将来の予防接種の取り組みを計画するためにソフトウェアを使用します。他の医療提供者との協議は現在進行中です。
ロックウェル・オートメーションの広報担当バイスプレジデントであるパトリシア・コントレラスは、次のように述べています。「このソフトウェアは、当社のヘルスケアパートナが供給と人員配置のニーズにより適切に対応し、最終的にはワクチン接種プロセスを促進するのに役立つ、状況を改善する可能性を持つツールであると認識しています。より多くの病院、保健部門、その他のコミュニティ組織と協力して、できるだけ多くの人々が安全、効率的、迅速にワクチン接種を受けるのを支援できることを願っています。」
パンデミックが始まったときに、ニューヨーク州のノースウェルヘルス(非営利の統合医療ネットワーク)とデラウェア州のクリスチアーナケア(ヘルスケアサービスを提供している民間の非営利病院のネットワーク)は両方ともArena®を使用してCOVID-19の入院治療を管理しました。このソフトウェアは、意思決定者がシステムの流れと、毎日異なるシナリオをもたらす可能性のある環境でのリソースの制約を理解するのに役立つため、ワクチンクリニックの計画に最適です。
米国疾病予防管理センターによると、3月12日金曜日の時点で、1億回以上のCOVID-19ワクチンが投与されており、米国の成人人口の13.5%が完全にワクチン接種を受けています。ワクチンの供給が変化し、より多くの人々がワクチン接種のスケジュールにアクセスできるようになるにつれて、ワクチンの配布をサポートするためのより優れた、より効率的なツールが必要になります。
稼働中のソフトウェアのビデオデモをご覧になるには、ここをクリックしてください。
Arena®シミュレーションは30年以上にわたって医療で使用されており、病院や医療システムが患者の流れの改善を計画し、費用対効果を実現するのに役立ちます。Arena®シミュレーションソフトウェアの詳細は、Arena®シミュレーションソフトウェアのWebサイトにアクセスするか、arena-info@ra.rockwell.comまでお問い合わせください。
公開 2021年3月15日
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約23,500名の従業員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。https://www.rockwellautomation.com