Loading
プレスリリース
Recent ActivityRecent Activity

ロックウェル・オートメーションは、強化されたFactoryTalk Linxソフトウェアで生産性とセキュリティを向上

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
ロックウェル・オートメーションは、強化されたFactoryTalk Linxソフトウェアで生産性とセキュリティを向上 hero image

ロックウェル・オートメーションのFactoryTalk Linxソフトウェアの最新リリースにより、工場現場のエンジニアの生産性が向上しました。最新のリリースでは、システムのリカバリを容易にし、アップロードおよびダウンロードの速度を向上させ、新しいデバイスをより効率的にオンラインにすることができます。これらの機能強化により、工場のエンジニアは時間を節約し、他の優先事項に集中することができるようになります。

組織を保護するために、最新のFactoryTalk Linxソフトウェアには、通信の完全性/機密性、クレデンシャル認証、監査追跡、構成のバックアップと復元などの新しいセキュリティ対策が追加されています。このようにセキュリティを強化することで、セキュリティ上の懸念や問題に起因する予定外のダウンタイムを減らすことができます。

また、今回のリリースでは、ユーザが構成を保存できるバックアップ/リストア機能が追加されています。これにより、リカバリ時にシステム全体を手動で再設定する必要がなくなり、管理者の作業効率が向上します。

ソフトウェアのインターフェイスが再構築されたことで、Studio 5000およびControlFLASH Plusソフトウェアのオンラインパフォーマンスが向上し、アップロードおよびダウンロード時間が短縮されました。これにより、FactoryTalk Linxを使用する設計ツールや通信サービスのパフォーマンスが向上し、効率が高まります。

さらに、新しい機器をオンラインにする際に、IPアドレスを範囲指定して割付けたり、前もって設定された構成を読込んだりすることができるようになりました。これにより、新しいマシンやデバイスをより早くオンラインにすることができ、生産性の向上につながります。

FactoryTalk Linx OPC UAコネクタが強化され、より多くの種類のデータにアクセスできるようになりました。また、冗長化されたサーバが停止した場合に、セカンダリサーバからデータをピックアップできるようになり、システムの稼働率が向上し、データへのアクセスが可能になりました。

FactoryTalk Linx Gatewayには、ユーザが指定したタググループと、FactoryTalk Securityの認証を受けたLogixの構造および配列定義へのアクセスが含まれています。これにより、制御システムを介してアクセスできるデータの断片を、個々の要素に至るまで管理・制限することができます。さらに、ユーザは構成をインポートおよびエクスポートして、環境外で管理することができます。

Allen-Bradley, ControlFLASH, ControlFLASH Plus, FactoryTalk, FactoryTalk Linx, FactoryTalk Linx Gateway, FactoryTalk Security, Studio 5000, およびRockwell Automationは、Rockwell Automation Inc. の商標です。
Rockwell Automationに属していない商標は、それぞれの企業に所有されています。

公開 2021年6月23日

トピック: サイバーセキュリティ FactoryTalk Linx Gateway FactoryTalk Linx

ロックウェル・オートメーションについて

ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約24,000名の従業員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。https://www.rockwellautomation.com


購読申込

最新ニュースと情報をお受け取りになるには、ロックウェル・オートメーションのメールマガジンの購読申込をお願いいたします。

購読申込

お客様へのご提案

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情...
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース
  4. Chevron LeftChevron Left プレスリリース
  5. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションは、強化されたFactoryTalk Linxソフトウェアで生産性とセキュリティを向上
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくは{0}をご覧ください プライバシーポリシー
CloseClose