Loading
プレスリリース
Recent ActivityRecent Activity

ロックウェル・オートメーションは新しいデュアルDisplayPortシンクライアントを提供し、機能を拡張

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Left side view of the ASEM 6300T Dual DisplayPort Thin Client on a white background. 6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S

Allen-Bradley®のASEM™ 6300TデュアルDisplayPortシンクライアントは、産業環境における複数画面への接続を可能にします。これらのシンクライアントは、シンクライアント配備の利点を活用しながら、時間、コスト、パネルスペースを節約します。メモリと取り付け要件に基づいて4つのモデルから選択し、2台のASEM 6300M産業用モニタに接続することで、オペレータが使用できるようになります。

ASEM 6300T Dual DisplayPortシンクライアントはIntel Atom x7-E3950プロセッサを搭載しており、高いパフォーマンスを発揮します。また、8ギガのRAMを搭載し、ThinManager®ソフトウェアバージョン12以降のコンテナ機能をより強力にサポートします。取付けオプションは、注文時にブックマウントまたはDINレールマウントのいずれかを選択し、交換することができます。これらのシンクライアントは、2つのイーサネットポート、4つのUSB 3.0 (タイプA)ポート、1つのシリアルポート、1つのオーディオジャック出力を備えています。

シングルDisplayPortバージョンと同様に、これらのデュアルDisplayPortシンクライアントは4Kをサポートし、その処理能力により、ヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)、IIoTゲートウェイ、データ・ロギング・アプリケーションに最適な製品となっています。Atomクラスのユニットは、ソリッド・ステート・ドライブ(SSD)を搭載せずにThinManagerソフトウェアでネイティブに起動するThinManager対応シンクライアントとしても利用できます。これらのユニットは、ファンレス設計により、低メンテナンスを必要とするアプリケーションに最適で、複数の取付け方法があるため、用途に応じた使い方ができます。

Allen-Bradley, ASEM, Rockwell Automation, およびThinManagerは、Rockwell Automation, Inc.の商標です。

公開 2022年11月29日

Left side view of the ASEM 6300T Dual DisplayPort Thin Client on a white background. 6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S

ロックウェル・オートメーションについて

ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約26,000名の従業員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。https://www.rockwellautomation.com

トピック: シンクライアント
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
  4. Chevron LeftChevron Left プレスリリース
  5. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションは新しいデュアルDisplayPortシンクライアントを提供し、機能を拡張