Loading
製品のスポットライト | 2024年2月20日

ASEM 6300B-JB1 PCで最新のコンパクトソリューションを提供

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

まったく新しいコンパクトなボックス型PCであるASEM™ 6300B-JB1は、信頼性が高く、高度に構成可能なソリューションを生産オートメーションにもたらします。ユーザは、Celeronからi7までの幅広いIntel第11世代プロセッサオプション、0GB~2TBまでのストレージオプション、4GB~32GBまでのRAMオプションでボックス型PCを構成できます。このボックスマウント型PCは、コンパクトな外形ながら、2つまたは4つの4K DisplayPort接続、4つの2.5Gbpsイーサネット接続、4つのUSB 3.0ポート、マルチ・スタンダード・シリアル・ポート*を備え、優れた接続性を提供します。また、ブックマウントまたはDINレールから選択できるため、ユーザのニーズに合わせた取付けが可能です。

ASEM™ 6300-JB1 PCにはWindows® 10 IoT Enterprise 2021オペレーティングシステムが搭載されていますが、オペレーティングシステムなしでもご利用いただけます。これらのコンパクトなボックス型PCには、新しいThinManager®対応BIOSもインストール済みで、新しいコンピュータを箱から取り出して、アプリケーションが中央の安全な場所から実行され、保守されるThinManager環境に直接置くことができます。

ASEM™ 6300B-JB1ユニットは、小型・軽量でありながらパワフルなため、ヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)、産業用モノのインターネット(IIoT)ゲートウェイ、データ・ロギング・アプリケーションに最適です。さらに、これらのユニットは、低メンテナンス性と高信頼性を必要とするアプリケーションに最適な、ファンレスの陽極酸化アルミニウム設計で提供されます。

ASEM™ 6300B-JB1のわずか1300cm3という非常にコンパクトなプロファイルは、ユーザがより生産性の高いオートメーションシステムを構築するのに役立ちます。この製品の柔軟な設計を活用することで、ユーザは可能な限り効率的な操作性をパーソナライズすることができます。

* 4 DisplayPort構成のマルチ・スタンダード・シリアル・ポートのみ

Allen‑Bradley, ASEM, ThinManager, およびRockwell Automationは、Rockwell Automation, Inc.の商標です。

公開 2024年2月20日

ロックウェル・オートメーションについて

ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約27,000名のサポート要員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。https://www.rockwellautomation.com/ja-jp


Media Contacts

マリオ・マーティン
マリオ・マーティン
Senior Manager, Global Public Relations, ロックウェル・オートメーション

トピック: スマートマニュファクチャリング 統合アーキテクチャ
最新ニュース
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情...
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース
  4. Chevron LeftChevron Left プレスリリース
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM 6300B-JB1 PCで最新のコンパクトソリューションを提供