ロックウェル・オートメーションは、Allen-Bradleyの855H産業用電子ホーンおよびコンビネーションユニット(ビーコン付きホーン)の一部のフレームサイズについて、より高度な性能を提供し、工場フロアにおけるより幅広い可聴および可視アプリケーションに対応するため、シリーズ変更を開始しました。
また、このシリーズ変更は、855H録音可能なホーンのコンビネーションユニットおよび金属製ホーンのコンビネーションユニットにも適用されます。新シリーズの出荷は、録音可能なホーンと金属製ホーンのコンビネーションユニットが2022年4月から、高性能ホーンは2022年6月からの出荷を予定しています。
多くの場合、新しいフレームB、C、E855H産業用電子ホーンは、従来製品からのドロップイン式の置き換えとなりますが、新シリーズは、現行シリーズに比べていくつかの利点を備えています。
- 外部配線により4つのステージを選択できる64トーンテーブルにより、より多くの機械や装置の重要な状態を通知することができます。
- 動作電圧範囲を拡大: DC10〜60V、AC24〜260V、AC100〜240V仕様
- ホーンステージ制御のネガポジ切換え機能
- DIPスイッチで1, 2, 3ステージの音色をあらかじめ選択可能、また2ステージの音色を独立して選択可能
- 複数のレンズオプションにより、現場で素早く簡単にビーコンカラーを変更可能
- 視認性を高める縦置きキセノンストロボ(フレームC&E兼用型)ビーコン
また、新しい855H録音可能なホーンと金属製ホーンのコンビネーションユニットは、8種類のモード(定常、点滅、6種類の点滅パターン)をDIPスイッチで簡単に選択できる多機能LEDビーコンを搭載しています。
なお、このシリーズ変更はコンビネーションユニットにのみ適用され、単体の録音可能なホーンと金属製ホーンは現在のシリーズ番号と性能仕様を維持します。
新シリーズの855Hホーンおよびコンビネーションユニットは、現行シリーズと同様、連続使用に耐える信頼性の高いソリッドステート技術を採用し、音量調整、マルチトーンおよびマルチステージ機能を備え、AC24V、AC120V、AC230Vで使用できるように幅広い信号アプリケーションに最適な製品となっています。さらに、更新された製品は、同じ寸法と保護等級を維持し、屋内および屋外での使用に適したドロップイン式の交換を可能にします。
以下は、各製品群に適用されるシリーズ変更の概要です。
- 855HホーンフレームB、C、Eは、シリーズAからシリーズBへと移行します。
- 855Hコンビネーションユニット(ビーコン付きホーン)フレームB、C、Eは、シリーズCからシリーズDへと移行します。
- 855H-RC録音可能なコンビネーションユニット(ビーコン付きホーン)フレームCとEは、シリーズAからシリーズBへと移行します。
- 855HM金属製コンビネーションユニット(ビーコン付きホーン)は、シリーズAからシリーズBへと移行します。
Allen-Bradleyは、Rockwell Automation Inc.の商標です。
公開 2022年4月19日
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約24,500名の従業員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。https://www.rockwellautomation.com