Loading
Automation Today第75号 | ケーススタディ

OWSフーズ社は、トレーサビリティ、効率性、拡張性を入手

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

課題

  • 独自の工程を持つ補完的な製造施設を追加で統合
  • 買収に伴う新しいユーザへの導入

ソリューション

  • Plex Smart Manufacturing Platform™ (MESおよびERP)
  • Plex品質管理システム(QMS)

結果

  • 生産性、効率性、拡張性を備えたバッチ管理
  • システム全体にわたるすべてのロットのトレーサビリティ
  • 初日からオペレータが使用可能

OWSフーズ社は、トレーサビリティ、効率性、拡張性を入手

同社は、Plex Systemsの製造実行システム(MES)を活用することで、買収した企業をシームレスに取り込みました。

ソース、ハーブ・スパイス、ブレンド調味料、ドレッシング、ベーキングミックスなどを開発・製造するプレミアムな食品メーカであるOWSフーズ(OWS)社のERPマネージャであるクリストファー・マークス氏を紹介します。OWSは2015年からPlex Systemsの顧客となり、3つの施設でスマート・マニュファクチャリング・プラットフォームを使用しています。

「私たちは、完全なトレーサビリティのために、運用の導入、変更管理、買収のERPシステムへの統合を実行しています」と、クリストファー氏は言います。
 

買収により製造能力を拡大

OWSは、2021年にバーベキューソースのメーカであるHead Country Bar-B-Q社を買収しました。この買収により、2つのメーカのドライとウェットの能力と製品が補完し合うことになりました。

クリストファー氏は次のように説明しています。「乾式製造では、個々の制御パネルからバッチごとに分割して、固定しないサイズで製造しています。ウェット設備では、より固定されたバッチサイズ、つまり個々のバッチをスケジュールすることができます。5バッチから50バッチまで、すべて固定セットで行なうことができるので、作業や製品の規模を効率的に拡大することができます。」

クリストファー氏と彼のチームは、製造オペレーションを統合するために、Plex Systemの幅広いソリューションを活用しています。

クリストファー氏は次のように述べています。「Plexは、当社の企業向けPCN (プロセス制御ネットワーク)構造の一部であり、会計から原材料、品質、SPCチェックシート、EDIまで、当社のビジネスを総合的に把握する上で素晴らしい働きをしています。この構造のおかげで、製造施設を追加することができるのです。」

ユーザへの浸透と生産効率の向上

OWSは、バッチやロット管理ツールの立ち上げを含め、新しく取得した設備を6ヶ月でフル稼働させることができました。

クリストファー氏は次のように述べています。「1月1日以来、原材料から完成品まで、完全にトレーサビリティを確保しています。最大のメリットは、システム全体にわたるロットのトレーサビリティと、バッチ管理による生産性、効率性、拡張性です。」

また、バッチ管理のフロントエンドの作業とシステムの活用方法によって、「素晴らしいユーザ導入」を実現できたと述べています。クリストファー氏は、オペレータにはほとんど変化がなかったと言います。

「このシステムは、ピッキングとプルアップをシステムが指示する内容に基づいて行なうという、よく似たインフラです。しかし、バッチ管理は、ピッキングの最適化よりも、スケジューリングの最適化の方が重要です。スケジューリングができればできるほど、より効率的にラインを稼働させることができるのです。」

「買収した施設にPlex Systemsのソリューションを採用し、Plex傘下のソフトウェアをもう1つ追加することは、簡単な選択だった」と、彼は言います。「私たちにとって、とても良い結果になっています。」

トピック: MESソリューション 食品&飲料
購読申込

最新ニュースと情報をお受け取りになるには、ロックウェル・オートメーションのメールマガジンの購読申込をお願いいたします。

購読申込
お客様へのご提案
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情報
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース
  4. Chevron LeftChevron Left OWSフーズ社は、トレーサビリティ、効率性、拡張性を入手