Loading
ケーススタディ | 食品&飲料
Recent ActivityRecent Activity

スマート・マシン・ソリューションがYichao Packaging社のグローバル展開の道を開く

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Cardboard box moving along a conveyor belt in a factory or warehouse setting.

広東省に拠点を置く佛山易超包装機械科技有限公司(Yichao Packaging)は、食品包装機械の研究開発、製造、販売、アフターサービスを専門としています。同社は10以上の製品シリーズ、30種類以上のモデルを開発・製造しており、膨化食品、スナック食品、冷凍食品、農産物、医薬品、化学薬品、金物製品など、幅広い分野で広く利用されています。

課題
  • 従来のオートメーションソリューションは、性能と柔軟性に関する高い輸出要件を満たすことができなかった。
  • 機械ソリューションは、海外市場の需要を満たすために、国際的な認証と規格に準拠する必要がある。
ソリューション
  • Micro850®コントローラ
  • Kinetix® 5100サーボドライブ
  • Kinetix® TLP多目的コンパクト・サーボ・モータ
結果
  • パフォーマンスの向上: 包装速度が毎分150パックから200パックへと33%向上、カラーマークのカット精度が±1mm向上(100%向上)。年中無休24時間体制の故障のない稼働を実現
  • 柔軟性の向上: 上流/下流機器の稼働速度に基づいて包装速度をリアルタイムで動的に調整。計量システムとのシームレスな連携により、ライン全体にわたって柔軟で効率的な生産を実現
  • 市場への迅速な対応: 機器のタイムリーな納入により、設置および立上げ時間を大幅に短縮

課題

中国の包装機械業界で確固たる地位を築いてきた佛山易潮包装機械科技有限公司(Yichao Packaging)は、世界展開を目指していました。しかし、同社は重大な欠陥を認識していました。従来の自動化ソリューションのほとんどが、厳しい輸出要件を満たせていなかったのです。

Yichao Packaging社は、上流および下流の設備と同期し、計量システムを統合するために、リアルタイムの動的速度調整を必要としていました。グローバル規模で競争するためには、高度なソリューションの導入が不可欠でした。

ソリューション

これらの課題に対処するため、Yichao Packaging社はロックウェル・オートメーションと提携し、スマート・マシン・ソリューションを中心とした技術アップグレードの取り組みを開始しました。

ロックウェル・オートメーションは綿密なコンサルティングを通じて、スマートマシンの特性を考慮した主要な設備アップグレードの明確化を支援しました。運用指標の改善と安定性の向上に加え、海外の要件を満たすためにUL安全認証の取得も必要でした。

このインテリジェントなアップグレードを実現するために、Micro850®コントローラ、Kinetix® 5100サーボドライブ、Kinetix® TLP多目的コンパクト・サーボ・モータを組み合わせたスマート・マシン・ソリューションを導入しました。これらの装置はEtherNet/IP接続を備え、デジタルトランスフォーメーションのためのデータ「ハイウェイ」を確立しました。また、サーボドライブには安全を高める安全トルクオフ(STO)機能が組み込まれています。さらに、このソリューションは電子カムカーブを用いた動的な速度切換えにより、リアルタイムでオンデマンドの包装速度調整を可能にしました。

輸出規制への適合と海外での使用要件を満たすため、すべてのコンポーネントはUL認証を取得し、スマート・マシン・アーキテクチャおよびソフトウェア/ハードウェアに関する国際規格(プログラミングフレームワークのISA 88 [PackML]、アラーム管理のISA 18、HMIカラーパレットのISA 101など)に準拠しています。

プロジェクト開発段階では、プログラミングとバーチャルコミッショニング(仮想試運転)が設置と並行して進められ、設置前に完了したため、立上げと納品にかかる時間が大幅に短縮されました。立上げ中に問題が発生した際には、ロックウェル・オートメーションのチームが部門横断的なリソースを動員し、迅速に対応しました。これにより、Yichao Packaging社はプロトタイプの研究開発とテストを予定より早く完了し、イタリアの見本市に出展して、世界中の顧客にスマート・マシン・ソリューションをいち早く紹介することができました。

結果

ロックウェル・オートメーションのスマート・マシン・ソリューションと技術サポートは、Yichao Packaging社の新しいインテリジェント設備において、無駄のないバリューストリームと機能強化を実現しました。

まず、設備の性能が大幅に向上しました。包装速度は毎分150パックから200パックへと33%向上し、カラーマークのカット精度は±1mmと100%向上しました。また、設備は年中無休24時間体制で、故障なく稼働できるようになりました。

さらに、柔軟性の向上はYichao Packaging社に競争優位性をもたらしました。この装置は、上流と下流の装置の動作速度に基づいて、包装速度をリアルタイムで動的に調整します。計量システムとシームレスに連携することで、ライン全体にわたって柔軟かつ効率的な生産を促進します。さらに、バーチャルコミッショニングにより、設置と立上げ時間が大幅に短縮され、よりタイムリーな装置納入が可能になりました。

これらの要因が相まって、Yichao Packaging社は海外からの受注を獲得し、エンドユーザの生産施設への納入を成功させることができました。さらに重要なのは、このプロジェクトによってYichao Packaging社の事業ビジョンが拡大し、生産情報化、設備のインテリジェントメンテナンス、そして包装機械におけるデジタルツインの導入機会が開かれたことです。OEMメーカは、単一の設備だけでなく、産業チェーン全体にわたるアップグレードを検討することが可能になりました。

ロックウェル・オートメーションの技術革新とサポートにより、Yichao Packaging社は従来の機械への依存からスマートマニュファクチャリングへの移行を実現しました。この協業により、より効率的で柔軟な生産のための新たなベンチマークが確立され、スマートオートメーションが製造メーカがグローバルな舞台でより強力な競争優位性を獲得する上で極めて重要な役割を果たすことが浮き彫りになりました。

公開 2025年7月30日

トピック: Optimize Production 食品飲料 プログラマブルコントローラ
購読登録

最新ニュースや情報をお受け取りになるには、メールマガジンの購読登録をお願いいたします。

購読登録

お客様へのご提案

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情...
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース
  4. Chevron LeftChevron Left ケーススタディ
  5. Chevron LeftChevron Left スマート・マシン・ソリューションがYichao Packaging社のグローバル展開の道を開く