Loading
ケーススタディ | ライフサイエンス
Recent ActivityRecent Activity

PBSバイオテック社は、セル治療の開発とスケールアップを加速

MiniPRO™プラットフォームは、ロックウェル・オートメーションの産業オートメーション制御によって、並行プロセス開発と商業用セル治療製造へのシームレスな道筋を実現します。

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
pbs biotech社製pbs minipro垂直ホイールバイオリアクタ
pbs biotechロゴ

PBSバイオテック社は、革新的なバイオリアクタ技術によって次世代セル治療の製造を推進することに専念するバイオテクノロジ企業です。同社の特許取得済みVertical-Wheel®バイオ・リアクタ・プラットフォームは、穏やかで低剪断の混合と拡張性のある性能を実現し、プロセス開発、臨床製造、商業生産を支援します。PBSバイオテック社は、世界中の大手バイオテクノロジ企業、CDMO、学術機関と提携し、人生を変えるセル治療の開発と商業化を加速するパートナです。

Sharon Harvey
Director of Product Management and Strategy, PBS Biotech
課題

  • 低スループットシステムにより業界ワークフローの遅延
  • 開発者によるラボ結果の商業生産へのスケール拡張の困難
  • 手動プロセスによる非標準化制御環境全体でのばらつき増加
  • 独自システムによるグローバル導入と拡張可能な標準化の制限
ソリューション

  • PlantPAx® とロックウェル・オートメーションのプロセスオブジェクトのライブラリ、FactoryTalk® ソフトウェアにより、主要なプロセスパラメータの正確で再現性のある制御の実現
  • 自動化によるプロセスばらつきの低減と一貫した実行の確保
  • 標準化された自動化プラットフォームによる製造環境全体での統合の簡素化
  • 接続されたアーキテクチャによる開発から生産までの導通の実現
結果

  • 並列実験による結果までの時間短縮
  • スケールアップリスクの低減と商業生産への道筋の構築
  • より早期のデータ駆動型製造意思決定の支援
  • 標準化された自動化によるグローバル導入の簡素化
課題

PBSバイオテック社は、お客様がセル治療プロセス開発を加速する必要がある一方で、拡張性、再現性、規制対応の準備を確保しなければならないという高まる圧力に直面していることを認めていました。業界全体で、低スループットかつ反復的なワークフローが進捗を遅らせ、ラボスケールの結果を商業生産に移行する際の課題がリスクをもたらしています。

手動プロセスや非標準化された環境は、研究開発から生産に至るまでのばらつきや導通の制限を引き起こしています。さらに、独自仕様またはPCベースのシステムへの依存がグローバル導入を制約し、治療法が商業化に向かう過程でタイムラインの延長、コスト増加、リスク上昇につながっています。

お客様がこれらの障壁を克服できるよう支援するため、PBSバイオテック社はロックウェル・オートメーションと提携し、MiniPROプラットフォームに標準化され、世界的に認められているオートメーションを組み込みました。PBSとロックウェルは、セル・遺伝子治療の生産スケールアップに向けたオートメーション推進を目的としたAdvanced Regenerative Manufacturing Institute (ARMI)への参加を通じて、当初つながりを持ちました。

ソリューション

PBSバイオテック社は、初期段階のプロセス開発に産業レベルの厳密性をもたらすため、PBS MiniPRO™ Vertical-Wheel®バイオ・リアクタ・システムを設計しました。PBSバイオテック社の製品管理・戦略担当ディレクターであるシャロン・ハーヴェイ氏は次のように述べています。「MiniPROは、最大24台の独立制御可能なバイオリアクタを備えた密閉型自動バイオ・リアクタ・システムで、ユーザが小規模で複雑なプロセス開発研究を迅速に実行できるようにします。製品開発チームが複数の条件を同時に評価できるようにすることで、最適な製造条件をより迅速に特定し、プロセス最適化を加速することができます。」

このプラットフォームは、PlantPAx®とロックウェル・オートメーションのプロセスオブジェクトのライブラリ、およびFactoryTalk®ソフトウェアを使用し、拡張性のある自動化環境内で主要なプロセス条件の厳密に管理されたリアルタイム規制を実現します。ロックウェル・オートメーションの製品開発プロセスにおける品質へのアプローチを活用したこの構成対応ソリューションにより、PBSバイオテック社は導入時の変動性とリスクを最小限に抑え、立ち上げと検証にかかる時間を短縮できました。ハーヴェイ氏は次のように述べています。「MiniPROを設計する際、開発者に単なる別のベンチトップ・バイオ・リアクタ以上のものを実現したいと考えました。プロセス開発だけでなく、製造まで活用できる自動化プラットフォームが必要でした。」

独立したバイオリアクタ制御により、複数の条件を同時に評価でき、制御の忠実度を損なうことなく実験スループットを加速します。構造化されたワークフローによる実行の標準化により、初期開発段階で発生する変動性を低減します。このアーキテクチャは広く採用されている業界標準に準拠しており、既存施設へのシステム統合が容易です。

ハーヴェイ氏は次のように述べています。「MiniPROは、当社の大型Vertical-Wheelバイオリアクタの予測的スケールダウンモデルとして機能します。全体的なプロセス性能が大規模バイオリアクタと一貫していることを実証しました。これは重要です。なぜなら、開発者が製造スケールに関連するデータを、はるかに小型でコスト効率の高い形式で生成できるからです。」

MiniPROは、セル治療開発の進行に伴いプロセス情報の導通を確保し、開発から商業製造へのより一貫した移行をサポートします。

結果

MiniPRO™プラットフォームは、閉鎖系プロセス制御を早期開発段階に導入することで、セル治療開発を加速します。標準化された実行により、プロセスの信頼性が向上し、実行間のばらつきとリスクが低減されます。

ハーヴェイ氏は次のように述べています。「ロックウェル・オートメーションの技術により、重要なプロセスパラメータの産業グレードの制御を実現できるため、ユーザーは商業製造のような外観と感覚の環境で高品質なプロセスデータを生成しています。これは、開発者が製品開発段階でこれを導入し、その後、履歴と制御を持って臨床および商業製造へと進化できるため、非常に有利です。」

ARMIはPBS MiniPROの早期採用者でした。ARMIの最高技術責任者(CTO)であるトム・ボーレンバック氏は次のように述べています。「通常、MiniPROのような小型システムでこのような制御は見られません。最初の統合生産ラインでは、プロセス制御システムがサブシステム間で順次引き継ぎを行うことが最大の課題でした。MiniPROにはロックウェル・オートメーションの制御があるため、システム統合が合理化されます。引き継ぎを実現する監視システムと通信する際、相互に通信させることが非常に簡単です。これにより、より大規模な生産ラインを構築できます。」

セル治療開発プログラムが進行するにつれて、開発成果と製造要件の間のより強力な整合性により、スケールアップ時のリスクが最小化されました。広く使用されている自動化環境との互換性により採用がさらに促進され、スケール間での一貫した性能により、GMP製造環境へのより予測可能な移行が可能になります。

「ロックウェル・オートメーションがオートメーションのリーダとして世界的に認められており、多くのお客様がすでに製造業務でロックウェル・オートメーションの技術を利用していることを当初から知っていました」とハーヴェイ氏は述べています。

「すでに広く使用されている自動化プラットフォームを活用することで、ユーザは安心してMiniPROを導入できます。ロックウェル・オートメーションとの提携は、開発中に生成されたプロセスデータが最終的に将来の製造およびスケールアップ活動を支える、より接続されたデジタルエコシステムの構築という私たちのビジョンを支援しています。」

シャロン・ハーヴェイ氏 - PBSバイオテック社製品管理・戦略担当ディレクター

公開 2026年9月29日

トピック: Accelerate Digital Transformation ライフサイエンス FactoryTalk View PlantPAx
購読登録

最新ニュースや情報をお受け取りになるには、メールマガジンの購読登録をお願いいたします。

購読登録

お客様へのご提案

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情...
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース
  4. Chevron LeftChevron Left ケーススタディ
  5. Chevron LeftChevron Left PBSバイオテック社は、セル治療の開発とスケールアップを加速
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくは{0}をご覧ください プライバシーポリシー
CloseClose