こちらもおすすめ
中東の大規模石油コンプレックスは、稼働時間の維持と操業の保護のために最新式の安全システムに依存する大規模処理施設を運営しています。
- ルーチンなシステムアップグレード中の予期しないシャットダウン
- レガシー安全システムロジックによる誤った故障状態のトリガ
- 不要な非常停止による生産損失
- 計装の最新化と同時に信頼性の向上が必要
- より一貫性があり拡張性の高い安全システムアプローチが必要
- AADvance® Control System専門知識
- 最新化されたシステム構成
- 業界ベストプラクティスに準拠した標準化されたしきい値
- 予期しないトリップおよび計画外シャットダウンのゼロ化
- システム信頼性および運用安定性の向上
- 安全システム性能および完全性の強化
- 保守性向上のためのシステム構成の標準化
- 広範なシステム最新化に向けた拡張性のあるアプローチの確立
課題
予期しないシャットダウンがシステムの課題を浮き彫りに
ある大規模石油コンプレックスにおいて、ルーチンメンテナンスのアップグレード中に予期しないシャットダウンが発生し、レガシー安全システムに潜在する課題が明らかになりました。アップグレード中、一時的なセンサ読み取り値の変動が重大なハードウェア障害と誤認され、非常停止がトリガされ、生産損失が発生しました。
この事故により、システムの既存構成が最新式の運用期待値と整合していないことが判明しました。正常なプロセス変動と実際の故障を正確に区別するのではなく、システムは軽微な信号変化に対して過度に反応していました。
このコンプレックスでは、レガシー計装をより高度で冗長性のある技術に置き換えることでインフラの最新化にも取り組んでいました。しかし、レガシー構成ロジックがシステム動作に引き続き影響を与えており、新しい機器の有効性が制限され、性能に不整合が生じていました。
より高い信頼性と一貫性の必要性
さらなる調査により、システム動作がアプリケーションロジックだけでなく、安全システムアーキテクチャ内の低レベル診断によっても左右されていることが判明しました。これにより、オペレーターの意図とシステム応答の間に乖離が生じ、不要なトリップの防止が困難になっていました。
この施設には、システム精度を向上し、運用中断を削減し、レガシーシステムと最新化されたシステムの両方で一貫した動作を実現するソリューションが必要でした。また、継続的な最新化の取り組みを支援するため、より広範な設置ベース全体に適用可能な拡張性のあるアプローチも必要としていました。
ソリューション
AADvance®専門知識による根本原因の解決推進
この石油コンプレックスは、AADvance®安全システムの専門知識を活用して問題を調査しました。その結果、根本原因はハードウェアの故障ではなく、システムが正常なプロセス変動を故障として誤認する構成の問題であることが判明しました。
システム構成を精緻化することで、施設はAADvance®システムが真のハードウェア故障と正当なプロセス状態を区別する方法を改善しました。これにより、システムは不要な非常停止をトリガすることなく適切に応答できるようになりました。NAMUR NE43業界標準への準拠により、プロセス信号を正確に解釈するシステムの能力がさらに向上しました。
将来利用に向けた検証および標準化
更新された構成が期待値通りに機能することを確認するため、現場の条件を再現した管理されたテスト環境で検証が実施されました。これにより、エンジニアはさまざまなシナリオにわたってシステムの動作を確認し、必要に応じて構成を精緻化することができました。
AADvance®安全システムのテストと検証
更新されたアプローチにより、より一貫性があり予測可能なシステム応答が実現し、オペレーターの信頼感が向上し、将来の中断の可能性が低減されました。AADvance® Control Systemは、運用リスクの源から、より信頼性が高く回復力のある安全プラットフォームへと変革されました。
結果
シャットダウン削減、コンプライアンス強化、システム性能向上
NAMUR NE43業界標準に準拠した最新のAADvance®システム構成により、不要なトリップが大幅に削減され、予期しないシャットダウンが最小限に抑えられ、関連する生産損失の回避に貢献しました。システムは通常のプロセス状態と真の故障を区別できるようになり、運用の安定性が向上しました。
堅固な安全基盤と将来対応力
このソリューションは、安全システム全体の完全性も強化しました。故障の検出および対応方法の改善により、AADvance®システムは人員と設備の両方に対してより信頼性の高い保護を実現しました。
標準化された構成により、メンテナンスの簡素化と運用チームの複雑さ軽減が実現しました。より一貫性があり予測可能なシステムの導入により、トラブルシューティングや将来のアップグレードがより容易かつ効率的になりました。
さらに、このアプローチは、より広範な最新化の取り組みの基盤を構築しました。施設は現在、これらの構成標準を設置ベース全体に適用でき、信頼性と拡張性の長期的な向上を支援します。
公開 2026年6月29日