Loading
ケーススタディ | 鉱業
Recent ActivityRecent Activity

ニッケルメーカがロックウェル・オートメーションの制御ソリューションを導入し、キルンによる鉱石の煆焼の品質を向上

世界最大のフェロニッケル生産会社では、生産トン数を増やし、プラントの稼働時間を増やす必要があったときに、ロックウェル・オートメーションのFactoryTalk Analyticsを採用しました。

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
One of the five furnaces managed by Rockwell Automation’s FactoryTalk® Analytics™ Pavilion8® software.
Logo of Société Le Nickel (SLN), part of the Eramet Group, is the world’s largest producer of ferronickel.

エラメット・グループ傘下のソシエテ・ル・ニッケル(SLN)社は、世界最大のフェロニッケル生産会社です。

課題

  • 旧式のシステムは動作が遅すぎ、製品温度が高すぎるために頻繁に電気トリップが発生し、製品の品質が損なわれていた。
  • 旧式のシステムは使い勝手が悪く、メンテナンスが困難だったため、稼働率に問題があった。
ソリューション

  • ロックウェル・オートメーションのFactoryTalk® Analytics™ PavilionX™プラットフォームは、リアルタイムでプラントを制御するモデル予測制御ソリューションです。このプラットフォームは、オートメーションシステムの上に配置され、現在および予測される運転データを継続的に評価するインテリジェンスレイヤを提供する。
結果

  • 自律的でリアルタイムなデータを使用し、望ましい結果と比較することで、パフォーマンスを向上。モデル予測制御は、制御システムに新たな制御目標を設定し、プロセスのばらつきを抑え、パフォーマンスを向上させ、効率を高める。
  • 製品温度の誤差を6%削減し、温度プロファイルのばらつきを16.1%削減するなど、誤差を削減。
  • 新しいロックウェル・オートメーションのソフトウェアにより、稼働率が70%から83%に向上。

高温での耐食性と合金元素としての有用性を特長とするニッケルは、航空宇宙、化学から電気、自動車に至るまで、多くの産業分野で重要な役割を果たしています。

エラメット・グループ傘下のソシエテ・ル・ニッケル(SLN)社は、世界最大のフェロニッケル生産会社です。140年の歴史を持つ同社は、マンガン、リチウム、チタンも生産しており、これらは電池、塗料顔料、風力タービンなどの製造に欠かせません。

鉱石の処理は複雑な作業で、回転炉の温度プロファイルを安定的に制御し、さまざまな運転範囲にわたって操作を自動化する必要があります。ロータリーキルンに投入された供給鉱石は、炉内を移動する間に煆焼されます。煆焼された製品の温度が十分に高くないと、製品の品質が損なわれます。

熱は炉全体に分散され、燃焼のために空気が供給されます。供給される空気が多すぎると、同じ製品温度を維持するためにより多くの燃料を燃焼させる必要があり、エネルギー効率が低下します。運転コストと温室効果ガスを削減するためには、過剰な酸素を安全なレベルまで抑える必要があります。

旧式のシステムの遅れ
SLN社は、炉の運転を自動化するために設計されたエキスパートシステム、既存のファジーロジック制御装置を使用していました。しかし、同社は旧式のシステムでいくつかの課題に直面していました。特に、鉱石の含有量が変化し、加熱値が変動することで、温度が急上昇し、電気的なトリップが頻繁に発生していました。トリップは製品温度が高いために発生し、製品の品質と設備の完全性の両方を損なうものでした。

「ファジーロジックでは、トリップの発生を防止するために燃料を十分に速く削減することができず、手動操作の場合、オペレータは十分に素早く反応することができませんでした」と、SLNプロジェクトを担当したロックウェル・オートメーションの高度プロセス制御エンジニアの一人、レスリー・ヒイは説明します。

「必要な炉温を維持することは、管理すべき変数の多さから複雑で困難なことです。燃料の種類には、石油、石炭、またはその混合物があり、それぞれに固有の熱特性があります。さらに、原料の供給速度は炉の温度に影響するため、慎重に管理する必要があります」と、ヒイは語ります。

FactoryTalk Analytics PavilionX

エラメット・グループ傘下のソシエテ・ル・ニッケル(SLN)社は、世界最大のフェロニッケル生産会社です。写真は、ロックウェル・オートメーションのFactoryTalk Analytics PavilionXソフトウェアで管理されている5つの炉の1つです。
画像の著作権: エラメット・グループ傘下のソシエテ・ル・ニッケル(SLN)社

インテリジェンスレイヤの追加
エキスパートシステムは、炉が正常に稼動しているときにのみオンにすることができ、不安定な場合はオペレータがオフにして制御します。エキスパートシステムは、使いやすさとメンテナンスのしやすさという点でも評価が低く、どちらもシステムの稼働率を下げる要因となっています。

この状況を改善するために、SLN社はロックウェル・オートメーションのFactoryTalk Analytics PavilionXにアップグレードしました。このモデル予測制御(MPC)ソリューションは、オートメーションシステムの上に配置され、現在および予測される運転データを継続的に評価するインテリジェンスレイヤを提供します。そして、このデータを望ましい結果と比較し、プロセスのばらつきを減らし、パフォーマンスを改善し、効率を高めるために、新しい制御目標を駆動します。これを、すべて自律的にリアルタイムで行ないます。

「MPCリューションの使用は、ロックウェル・オートメーションが人工知能(AI)を使用して、利用可能なデータを活用することでより良い運用成果を上げている理想的な例です。このプロジェクトでも、機械学習、プロセスの知識、データを利用して、SLN社の操業に合わせたキルンモデルを開発しました」と、ヒイは語ります。

エキスパートシステムの導入に要した年数とは対照的に、強化されたソリューションの初期段階は、わずか13ヶ月で成功裏に完了しました。すでにSLN社の5つの回転炉に導入されています。オペレータは現在、混合モード運転中に、高価値の燃料油の使用を最小限に抑え、低価値の微粉炭を最大限に活用するオプションを手に入れました。

FactoryTalk Analytics PavilionX

SLN社はロックウェル・オートメーションのFactoryTalk Analytics PavilionXにアップグレードし、効率とパフォーマンスを向上。
画像の著作権: エラメット・グループ傘下のソシエテ・ル・ニッケル(SLN)社

投資が報われる
SLN社のプロセス制御マネージャであるミカエル・モンタレロ氏は次のように述べています。「MPCアプリケーションは、鉱石供給と加熱値の大きな変動に対応し、トリップの発生を防止することができます。焼成品の温度誤差は6%減少し、炉の温度プロファイルのばらつきは16.1%減少しました。」

SLN社は、この投資のメリットを享受しています。モンタレロ氏は次のように述べています。「以前のエキスパートシステムでは70%だったのに対して、ロックウェル・オートメーションのMPCの平均稼働率は83%でした。この新しいソリューションのおかげで、炉をより長く稼働させることができます。」

ユーザは、このツールの使いやすさと柔軟性を高く評価しています。プロセスの1つの要素に問題が発生した場合、オペレータは問題の要素に簡単に介入することができ、その一方でMPCは他の操作変数の制御を継続することができます。

「このツールのおかげで、従来のファジー・ロジック・コントローラでは不可能だった、制御と管理を最適化する新たな機会が開かれつつあります。2024年の目標は、稼働率90%を達成することです」と、モンタレロ氏は締めくくりました。

The average uptime of Rockwell’s MPC is 83% compared with 70% with the earlier expert system. Image copyright: Société Le Nickel (SLN), part of the Eramet Group.

ロックウェル・オートメーションのMPCの平均稼働率は83%で、以前のエキスパートシステムでは70%でした。
画像の著作権: エラメット・グループ傘下のソシエテ・ル・ニッケル(SLN)社

公開 2024年1月5日

トピック: Optimize Production 産業用分析 鉱業 FactoryTalk Analytics
購読申込

最新ニュースと情報をお受け取りになるには、ロックウェル・オートメーションのメールマガジンの購読申込をお願いいたします。

購読申込
お客様へのご提案
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情...
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース
  4. Chevron LeftChevron Left ケーススタディ
  5. Chevron LeftChevron Left ニッケルメーカが鉱石の煆焼を強化