- 段取り替え時間の短縮とオペレータガイダンスの向上
- リアルタイムの生産データ可視化により、現場での意思決定を迅速化
- ダウンタイムの削減と生産性の向上
- トラブルシューティング、導入の容易化、サポート要件の軽減
- グローバルな顧客向けの拡張性と一貫性に優れた機械プラットフォーム
HMPSは、高品質包装機械の設計、開発、製造を専門とするオーストラリアのOEM企業です。世界中の食品および消費財メーカに、性能、効率性、使いやすさを重視した革新的で信頼性の高い柔軟な自動化ソリューションを提供しています。
- 包装機械オペレータは、機械データと制御へのより迅速かつ明確なアクセスを必要としていた。
- 高速な食品および消費財製造環境では、ダウンタイムの削減と迅速な段取り替えが求められていた。
- 既存のインターフェイスは、柔軟性、使いやすさ、リアルタイムでの意思決定において限界があった。
- FactoryTalk Optix™ソフトウェアプラットフォーム
- OptixPanel™グラフィックターミナル
- ロックウェル・オートメーションのPartnerNetwork™を通じたゴールドOEMパートナとしての協業
オーストラリアの包装業界の製造メーカは、高速稼働しながらも信頼性、使いやすさ、そしてダウンタイムの最小化を実現できる機械を必要としています。
HMPS社のようなOEMにとって、これはいくつかの重要な課題を生み出します。
- オペレータは、工場現場で迅速な意思決定を行うために、機械データと制御へのより迅速かつ明確なアクセスを必要としています。
- 食品や消費財製造などの高スループット環境では、ダウンタイムの削減と段取り替えの迅速化が求められます。
- 従来のインターフェイスでは、柔軟性、使いやすさ、そして生産データのリアルタイムな可視性が制限される可能性があります。
- グローバルな顧客をサポートするには、地域を問わず運用、保守、サポートが容易な、一貫性のある拡張性の高い機械プラットフォームが必要です。
これらの課題に対処するため、HMPS社はロックウェル・オートメーションのFactoryTalk® Optix™プラットフォームを自社の機械製品群全体に統合しました。
このソリューションの主な要素は以下の通りです。
- 最新の縦型自動包装機(VFFS)を含む、HMPS社の各種機械へのOptixPanel™ HMIの導入
- ロックウェル・オートメーションの最新HMIプラットフォームを活用し、より直感的でデータ豊富なオペレータエクスペリエンスを実現
- ロックウェル・オートメーションのPartnerNetwork™プログラムにおけるゴールドOEMパートナとして、ロックウェル・オートメーションと緊密に連携
- プラットフォームを複数の機械に適用することで、使いやすさ、柔軟性、および運用状況の把握を向上
その結果、オペレータは以下のことが可能になります。
- 機械上でリアルタイムの生産データを直接確認できる。
- 迅速かつ効率的に調整を行なえる。
- 数回のクリックでレシピを切換えられる。
- メンテナンス計画をより効果的に立てられる。
FactoryTalk Optix統合により、HMPS社製機械において、運用面および顧客面で測定可能なメリットがもたらされます。具体的には、以下の点が挙げられます。
オペレータのパフォーマンスと操作性の向上
- 段取り替え時間の短縮とオペレータへのガイダンスの明確化
- ガイド付きアラームと視覚的なプロンプトによるトラブルシューティングの簡素化
- 内蔵トレーニングコンテンツと画面上のドキュメントにより、外部サポートへの依存度を低減
ダウンタイムの削減と生産性の向上
- 生産データへのリアルタイムアクセスにより、意思決定の迅速化を実現
- 工場現場での問題特定と解決を容易に
- 高速環境におけるダウンタイムの削減と全体的なスループットの向上
柔軟性と拡張性の向上
- 機械の操作、保守、最適化が容易
- エンドユーザのサポートコスト削減と導入の迅速化
- 将来の自動化ニーズとグローバル展開をサポートする拡張性の高いプラットフォーム
「最新のOptixPanelプラットフォームにより、HMPS社は段取り替え時間の短縮、オペレータへのより明確なガイダンス、そして日々の業務の円滑化を実現できます」と、ロックウェル・オートメーション南太平洋地域担当バイスプレジデントのエイドリアン・ギエッコは述べています。
「オペレータはリアルタイムの生産データを確認し、迅速に調整を行ない、数回のクリックでレシピを切換え、より効果的なメンテナンス計画を立てることができます。これにより、ダウンタイムの削減と全体的な生産性の向上につながります」と、ギエッコは付け加えました。
エンドユーザにとって、これは以下のメリットにつながります。
- ダウンタイムの削減
- 段取り替え時間の短縮
- 日常業務の簡素化
「最新のロックウェル・オートメーションのHMIにより、HMPS社は世界中の顧客をサポートする体制を整えました。これらの顧客にとって、一貫性、拡張性、そしてサポートの容易さは非常に重要です」と、ギエッコは述べています。
HMPS社の国内営業マネージャーであるグレン・フォーマン氏は、「当社は、機械の操作性、保守性、最適化の容易化に注力しています」と付け加えています。
「新しいインターフェイスにより、オペレータは問題をより迅速にトラブルシューティングし、必要な情報に機械上で直接アクセスし、最小限の手間で段取り替え作業を完了できます。これは、お客様にとってダウンタイムの削減、導入の迅速化、そしてサポートコストの削減につながります。」
「これは、お客様が実績のあるロックウェル・オートメーションの技術、強力な現地サポート、そして将来の自動化ニーズに合わせて拡張可能なプラットフォームの恩恵を受けられることを意味します。」
展示情報
HMPS社の最新型縦型自動包装機(VFFS)は、2026年6月23日~25日にアデレードで開催されるROKLiveにて展示されます。
本機は以下の特長を備えています。
- 最新のHMI駆動型機械設計
- 使いやすさ、生産性、データ可視性の向上
- 包装自動化におけるFactoryTalk Optixの実用化
「ROKLiveは、最新の機械設計がいかに製造業の生産性、使いやすさ、データ可視性を向上させるかを実証する絶好の機会です」と、フォーマン氏は述べています。
「ロックウェル・オートメーションの技術を搭載した最新のVFFSソリューションが、お客様のよりスマートな包装と効率的な運用にどのように貢献できるかをご紹介できることを楽しみにしています。」
公開 2026年6月9日
お客様へのご提案