Loading
ケーススタディ | バッテリリサイクル

ソンイルハイテク社は、環境に優しいバッテリリサイクルのためにPlantPAx® DCSを導入

最新のプロセスオートメーションにより、安全、生産性、そして環境目標を達成したスマートファクトリの成功事例です。

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Electric Vehicle with lithium ion batteries
SungEel-HiTech-logo-EN

ソンイルハイテク(SungEel HiTech)社は、電気自動車時代とサーキュラーエコノミーの潮流を背景に、二次電池リサイクル分野において国内外の市場をリードする環境に優しい素材専門企業です。継続的な研究開発とグローバルネットワークの拡大により、将来のグリーン産業の主要プレーヤーへと成長しています。

課題
  • 手動制御に基づく統合的な操作と監視により、データの盲点が生じる
  • データ収集と分析の限界
  • 安全および環境規制への準拠における課題
  • プロセスごとに独立した機器操作によるメンテナンスの困難
ソリューション
  • PlantPAx®分散制御システム(DCS)
結果
  • 生産性と品質の向上
  • プロセスの可視性と迅速な対応能力の向上
  • 安全および環境規制へのコンプライアンス強化
  • 設備稼働率とメンテナンス効率の向上
  • スマートファクトリ導入の基盤構築
 

課題

使用済み電池資源の循環利用による環境に優しい材料の確保

世界的なリサイクル専門企業であるソンイルハイテク社は、電気自動車時代におけるサーキュラーエコノミー(循環型経済)の実現と環境に優しい産業への移行を積極的に支援するため、二次バッテリリサイクル基盤の構築に取り組んでいます。

国内外の環境政策や市場の変化を踏まえ、同社は世界のバッテリリサイクル分野で重要な役割を担い、よりサステナブル(持続可能)な未来に向けた技術開発と事業拡大に取り組んでいます。

強化されたEUバッテリ指令をはじめとする近年の国際的な環境規制では、リチウム、ニッケル、コバルトといった貴金属の回収率向上と環境に配慮したプロセスの導入が求められています。

ソンイルハイテク社は、技術革新と生産インフラの拡充に注力することで、これらの変化に積極的に対応しています。主なプロセスは、電気自動車、携帯電話、エネルギー貯蔵システム(ESS)などに使用されているリチウムイオンバッテリをリサイクルし、貴金属を抽出することです。

「従来、排出、解体、破砕、溶解、湿式精錬といった個々のユニットプロセスは、プロセスごとに異なるシステムで管理されており、運用・保守の複雑さやプロセス効率の確保に課題が生じていました。

そのため、ソンイルハイテクは、すべてのプロセスを単一のプラットフォーム上で統合管理できる、安定性と効率性に優れたソリューションの導入が急務であると判断しました。」

キム・テギョン氏 - ソンイルハイテク社マネージャ

ソリューション

統合制御システムの導入によるプロセス効率と安定性の向上

これらのプロセスの統合制御と最適化を実現するため、ソンイルハイテク社はロックウェル・オートメーションのPlantPAx®分散制御システム(DCS)を導入しました。PlantPAx DCSソリューションは、バッテリリサイクルのプロセス全体を単一プラットフォーム上で統合制御することを可能にします。これにより、エンジニアリングおよびメンテナンスプラットフォームが標準化され、高い可用性とパフォーマンスを実現すると同時に、長期的な技術サポートも確保されます。

「複雑なプロセスを単一の統合プラットフォームで管理できるようになったことで、プロセス運用だけでなく保守作業の効率も大幅に向上しました。さらに、プロセス全体のデータをリアルタイムに収集・分析することで、生産性向上、品質管理、設備異常の早期検知など、スマートファクトリ化を実現しています。」

キム・テギョン氏 - ソンイルハイテク社マネージャ

結果

ソンイルハイテク社は、PlantPAx分散制御システムの導入により、リアルタイムのプロセスデータに基づく自動化を実現し、生産効率と品質安定性を大幅に向上させました。これにより、品質のばらつきが低減し、安定した製品出力が可能になりました。

すべてのプロセスと設備の状態を完全に可視化することで、異常事態にも迅速に対応できます。自動化された安全管理システムは、職場の安全性を高め、事故リスクを軽減しました。さらに、環境監視機能により、強化された国内外の環境規制への効果的なコンプライアンスを確保しています。

PlantPAx DCSの予知保全機能は、設備の故障を事前に防止し、稼働時間の最大化と保守コストの削減を実現し、運用効率を大幅に向上させます。さらに、このシステムの導入は、ソンイルハイテク社のスマートファクトリへの移行を加速させ、将来的にAIやビッグデータなどの先進技術を導入するための基盤インフラを構築します。

公開 2025年10月20日

トピック: Optimize Production スマートマニュファクチャリング Process Automation Control 化学薬品 PlantPAx PlantPAx DCS 分散制御システム(DCS)
購読登録

最新ニュースや情報をお受け取りになるには、メールマガジンの購読登録をお願いいたします。

購読登録

お客様へのご提案

分散制御システム(PlantPAx)
plantpax-interactive-home
分散制御システム(PlantPAx)
最新式のDCSによりプラントのライフサイクル全体を通して業界の課題を解決してください。
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情...
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース
  4. Chevron LeftChevron Left ケーススタディ
  5. Chevron LeftChevron Left ソンイルハイテク社は、環境に優しいバッテリリサイクルのためにPlantPAx® DCSを導入