Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

ストレッチラッピング業界の創設者を駆り立てるものは何か?

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
ストレッチラッピング業界の創設者を駆り立てるものは何か? hero image

Rockwell Automationのブログは最近、ストレッチラッピング業界の草分け的存在であるLantechのBob Lemmen氏にお話を伺う機会を得て、グローバル機械装置メーカ(OEM)が世界舞台で競争するためにどのように協力しているかについて詳しく聞くことができました。

RA BLOG [RAB]: こんにちは、Bob – まずはあなた自身について少し教えてください – Lantechにはどのくらい在籍されていて、どのような経緯で同社に入られたのですか?

Bob Lemmen [BL]: こんにちは!私はLantechに10年以上在籍しており、当初は営業サポートマネージャーでしたが、最近は新しい役職であるマーケティングマネージャーを務めています。Lantechの成長と私たちの野心により、将来の成長に焦点を当てることを目標として、本格的なマーケティング職を設置することを決定しました。

RAB: Lantechについて、開発されている機械、そしてその市場について少し教えていただけますか?

[BL]: Lantechは現代的な包装機械の開発、組立、マーケティングを専門としています。40年以上の経験により、私たちは市場に非常に近く、包装におけるトレンドや技術に迅速に対応することができます。私たちの情熱は、プロセスの「ライン末端」部分における包装プロセスの最適化に集中しています。長年にわたり、お客様の最終製品の包装を簡素化し、投資利益率を最大化するのに役立つ主要な革新を導入することができました。

Lantechは1972年にストレッチラッピング業界を事実上開始し、長年にわたって世界販売向けに65000台以上の機械を製造してきました。長年にわたり、私たちはリーン製造技術の早期採用者であり、これは多くのアプリケーションでその価値を証明し、Lantechの生活様式となり、高品質で高効率な製品を生み出しています。

RAB: 機械装置メーカ(OEM)として、あなたの製品と革新は機械のエンドユーザによって推進されています。リーンと効率性以外に、今日のお客様のニーズは何でしょうか?

[BL]: Lantechは、ヘルスケア、化学、食品・飲料を含む幅広い業界セクターの中小企業にサービスを提供しています。私たちは常に全体像を見て、お客様が何を達成したいと考えているかを知りたいと思っています。

お客様はそれぞれ機械の機能性に関して独自の要件を持っています。私たちの焦点は機械を販売することだけでなく、お客様を支援し、彼らの問題に取り組むためのカスタマイズされたソリューションを作成することです。また、私たちは操作とメンテナンスの容易さを確保しながら、総所有コストと運用コストを削減する機械の開発にも非常に興味を持っています。これらの両方の点は、もちろんお客様にとっても重要な優先事項です。

新しいグローバル市場に参入し、市場シェアを拡大するために、Lantechは世界中の営業マネージャーと密接に協力して、継続的なトレーニングとサポートを提供しています。この高度にパーソナライズされたサービスに加えて、私たちのグローバル成長の背景にあるもう一つの理由は、200以上のパートナからなる広範なネットワークです。Rockwell Automationとの関係もここで重要です – パートナプログラムを通じてグローバルリーチを拡大する観点からも、そしてRockwell Automationコンポーネントを標準として使用することで、統合の容易さとデータの可用性に関するお客様の要件の2つの重要な側面を提供できるからです。例えば、私たちの主力Lシリーズストレッチラッパーは、CompactLogixプログラマブル自動化コントローラ(PAC)とAllen-Bradley PowerFlexドライブを使用してフィルム供給システムとペイアウトを制御しています。機械にはまた、Machine Generated Performance Data™にアクセスするためのAllen-Bradley PanelView™ Plusヒューマンマシンインターフェース(HMI)も搭載されています。

RAB: 機械を販売した後、エンドユーザとの関係はそこで終わりですか?

[BL]: いいえ – 実際、それはお客様との関係の始まりです。私たちは拡張されたグローバルサービスネットワークを持っています。Lantechサービスから、新しい機械の設置、サービスサポート、スペアパーツ、修理を提供することができます。Lantechは、高レベルでの現地サービスを提供することを目標として、Lantechでトレーニングを受けた世界中のサービスパートナと協力しています。

RAB: 製造業における最も興味深い新興技術やトレンドは何だと思われますか?また、将来どのように変化していくと思われますか?

[BL]: 私たちは、能力の向上、稼働時間、環境問題、棚対応包装、損傷削減など、さまざまな問題におけるトレンドを見ています。製品包装はその形状とデザインにおいて急速に変化しています。お客様の柔軟性を保証するために、これらの変化に対応できる機械を開発・設計することがますます重要になっています。急速に変化する市場は、それに応じて行動するために、私たちが警戒を怠らず市場に近い位置にいることを求めています。

RAB: ご参加いただきありがとうございました、Bob – Rockwell AutomationとLantechについて、そしてもちろんLantechのウェブサイトについて、より多くの情報をお伝えしています。
[BL]: お招きいただきありがとうございました。興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

公開 2014年5月11日


Abegail Bokingo
Abegail Bokingo
PR Account Executive , Majlis PR & Events
連絡先:
購読

Rockwell Automationを購読して、最新のニュース、思想的リーダーシップ、情報を受信箱に直接受け取りましょう。

購読

あなたにおすすめ

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情...
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース
  4. Chevron LeftChevron Left ブログ
  5. Chevron LeftChevron Left ストレッチラッピング業界の創設者を駆り立てるものは何か?