Loading
ブログ | 機械&機器
Recent ActivityRecent Activity

DPMによる生産時間の短縮

DPMがどのようにパフォーマンスを強化する隠れた機会を特定するのに役立ち、2桁の改善をもたらすことができるかをご覧ください。

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Engineer manager hand using tablet with icon on virtual screen

製造業のバリューチェーン全体において、デジタル技術を駆使した工場プロセスを閉ループの継続的な従来のプロセス改善(CPI)につなげ、パフォーマンスを向上させる新しいフレームワークが生まれつつあるのです。

デジタル・パフォーマンス・マネジメント(DPM)はPTCのThingWorxで構築された産業情報ソリューションで、リーンの原則を活用し、工場がより高いレベルのオペレーションエクセレンスを達成する方法を変革するためのものです。この原則と多くの構成ツールはよく知られていますが、それらを統合する方法は画期的です。DPMはオートメーションからデータを収集し、オペレータは生産のボトルネックを特定し、作業設備効率(OEE)計算を行ないます。DPMは、タイムロスのパレート分析と組み合わせることで、クローズドループの継続的プロセス改善(CPI)イニシアチブにおいて、希少なリソースをどこに投資すべきか、より適切な判断を可能にします。DPMは、パフォーマンスを向上させる隠れた機会を特定するのに役立ち、2桁の改善につながる可能性があります。

豊富なデータ、十分ではない洞察

データの問題は、もはや可用性の欠如、正確性の低さ、適時性の欠如ではありません。工場の経営者は、タイムリーで正確なデータに溢れている。むしろ、データと有用な洞察との間に大きなギャップがあるのです。多くの製造業者は、価値のある洞察をどのように管理し、分類し、整理し、処理・公開し、提供すればよいのかわからずに困っています。より良い意思決定を可能にし、サポートするために、データが必要なのです。

DPMは、運転データを収集し、分析・表示することで、問題の特定を容易にし、是正策の選択を効率化します。

クローズドループの問題解決と生産オペレーション

一貫した再現性のある方法でボトルネックを特定することは、手作業では難しく、労力もかかります。DPM for PTCは、データの収集と生産ラインのペースセッティング操作の特定をほぼ自動化するツール群を提供します。

DPMを理解するには、次のステップを考えてみてください。

  • モニタする: 工場のラインで何が起こっているのかを常に計測する。
  • 集中する: 生産のペースメーカーを見つける。ボトルネックを特定し、ランク付けする
  • 優先順位を付ける: 最も影響の大きいパフォーマンス上の問題を特定し、重点的に取り組む。
  • 分析する: 根本原因を特定し、オペレーションにおける損失の原因をと特長付ける。
  • 改善する: 修正するための計画を立てる。
  • 確認する: 修正内容をモニタし、問題が修正されたことを確認する。
  • 繰り返す

継続的な改善のための運用システム

DPMは、ThingWorx上に構築された強力な生産管理モニタ機能を囲む5つの異なるツールの集合体であり、継続的なプロセス改善のための運用システムと言えます。これらのデジタル・データ・ツールは、工場のデータを価値あるパフォーマンスインサイトに変換するのに役立ちます。

公開 2022年3月2日

トピック: 機械および装置メーカ

ジェフ・ミラー - モデレーター
ジェフ・ミラー - モデレーター
Lead Principal, ロックウェル・オートメーション
ジェフはカリプソのプリンシパルであり、最先端の情報技術を通じてサプライチェーンおよび製造オペレーションの性能を向上させる30年の経験を有しています。魅力的なビジネス改善のストーリーテラーとして、ジェフは変革イニシアチブに実践的かつ結果重視の視点をもたらします。
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
  5. Chevron LeftChevron Left DPMによる生産時間の短縮