Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

バイパスするかしないか?それが問題なのか?

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
バイパスするかしないか?それが問題なのか? hero image

ソフトスタータは、モータの電流を制限したり、ソフトスタート(電圧をランプアップ)するように設計されています。

制動やソフトストップについても同様です。シンプルな設定で始動と停止を適切に実行します。

では、始動と停止の間はどうでしょうか?シリコン制御整流器(SCR)制御を継続して使用するか、それともバイパスコンタクタを利用するか?

一部のソフトスタータは完全ソリッドステート式です。つまり、バイパスが不要で、かご形モータでSCR制御を連続運転するためのIEC定格AC-53aを持っています。その他のソフトスタータはハイブリッド式で、AC-53b間欠運転定格を持ち、モータが定速に達したときにバイパスを使用します。

完全ソリッドステートソフトスタータの利点:

  • 連続ランモードで使用可能
  • 機械の摩耗がない
  • 高振動用途に優れている
  • 抵抗負荷やトランス負荷などの非従来型モータ負荷に対応可能
  • 統合バイパス付きハイブリッドソフトスタータと比較して、1時間あたりの動作回数が多い(制限要因はバイパスコンタクタ自体)

最適な用途:

  • ロッククラッシャー:環境が埃っぽく、汚れており、ソフトスタートがクラッシャーの近くに設置されている場合は多くの振動がある
  • デバーカー:環境についてはロッククラッシャーと同様
  • ハンマーミル:電気機械式では問題となる多くの振動がある
  • ハイブリッドソフトスタータができることは、ソリッドステートソフトスタータでもできる
  • 上記の共通テーマにお気づきでしょうか?すべて過酷な環境に関わっています。汚れや埃は機能に影響しません。なぜなら、汚れが入り込んでユニットの寿命を短縮する機械部品がないからです。一部のソフトスタータはさらに一歩進んで、コンフォーマルコーティングを提供し、導電性の埃や環境腐食に対する追加の保護レベルを提供しています。

ハイブリッドソフトスタータは通常、連続運転定格ではないSCRを含んでいます。なぜなら、このコントローラはSCRを使用して始動と停止を行うように設計されており、それ以上のことはしないからです。内部または外部のバイパスコンタクタを使用することで、始動アルゴリズムが停止し、モータが定速に達した後、用途を連続運転させることができます。停止または故障コマンドが提供されると、バイパスは開きます。

内部バイパスの利点:

  • より小型のフォームファクタ
  • 熱放散の減少
  • 配線の簡素化

外部バイパスの利点:

  • 完全定格コンタクタ
  • 非クリティカルな迷惑トリップを防ぐ診断の減少
  • 頻繁な高電流サージがある用途

ハイブリッドソフトスタータの最適な用途:

  • ファン
  • ポンピング
  • コンベヤ
  • 過酷でない環境

ソフトスタータによって制御されるモータ用途を把握してください。始動と停止方法を選択した後、その間のランモードがどのように動作するかを考えてください。そして、用途に適した適切なランモードを選択してください。思考プロセスを支援するために、用途について以下を質問してください:

  • 清潔な環境か?
  • 振動はあるか?
  • スペースは問題か?
  • フルスピードでの完全な診断を望むか?
  • 高デューティサイクルか?

バイパス制御に関する詳細情報については、スマートモータコントローラにおけるソフトスタータバイパス技術をご覧ください。

公開 2016年11月28日


Bill Bernhardt
Bill Bernhardt
Senior Commercial Engineer, Rockwell Automation
連絡先:
購読

Rockwell Automationを購読して、最新のニュース、思想的リーダーシップ、情報を受信箱に直接受け取りましょう。

購読

あなたにおすすめ

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情...
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース
  4. Chevron LeftChevron Left ブログ
  5. Chevron LeftChevron Left バイパスするかしないか?それが問題なのか?