Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

トレーニングで何かを学びましたか?それを証明する認定資格を取得しましょう

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
トレーニングで何かを学びましたか?それを証明する認定資格を取得しましょう hero image

デロイト、マンパワーグループ、製造業研究所からの統計を聞いたことがあるでしょう:

  • 現在の製造業労働力の約4分の1が10年以内に退職する
  • 5000000の雇用が埋まらない可能性がある
  • 製造業リーダーの10人中8人近くが、スキルギャップが最新化と生産改善能力に影響を与えると考えている

では、この予測にどのように先手を打つことができるでしょうか?

ウェビナーに参加しましょう:「職場での自信を育てる」2018年3月20日火曜日、午後1:00~2:00CT。

ますます競争が激化する就職市場で競争するため、または現在の職務での昇進を加速するために、検証済みの認定トレーニングプログラムによって自動化スキルを向上させる必要があります。

認定資格は何十年もの間、IT業界の主流となっています。MicrosoftやCiscoなどの業界リーダーは、職務や職業階層に密接に連携した段階的な認定資格を提供しています。何十万人もの専門家がこれらのトレーニング検証を取得しています。

この認定資格のトレンドは現在、産業用オートメーションスキル分野にも拡大しています。トレーニングはあらゆる仕事の重要な部分ですが、あなたやあなたのスタッフが特定のソフトウェア、ハードウェア、安全性、またはインフラストラクチャの専門家になれることを確実にすることで、どの組織でも適切な人材を配置し、生産性の維持に集中することができます。

しかし、なぜ認定プログラムでなければならないのでしょうか?

特別に設計されたコースワークは、認定能力を持たない人々よりも優れた能力を提供し、雇用や昇進の機会を向上させることで、労働力の価値を高めることができます。

スキルギャップを埋め、作業者の能力を強化し、生産性を最大化します。Rockwell Automationが提供するソリューションをご覧ください。

従業員のトレーニングをサポートする組織は、通常、より高い職務満足度を経験します。また、証明書や認定資格は、アプリケーションの開発と提供が有効で適切であることの自信と保証を高めることができます。

トレーニングコースを探す際は、トレーニングを提供する会社が証明書や認定資格への道筋を提供しているかどうかを必ず調査してください。

通常、証明書や認定資格を取得するために合格が必要なテストがあり、証明書や認定資格を維持するための要件が何かを確認することが重要です。

初心者からより上級の証明書や認定資格まで進むことができるプログラムを探してください。そして、トレーニングの分野やトピックにおいて専門家である会社を選んでください。

将来の労働力のニーズを満たすためには、「知っていることを示す」ことを求められることを期待し、適切なトレーニングプログラムがあれば、それを行うのは非常に簡単になるでしょう。

公開 2018年2月16日


Brian Fortney
Brian Fortney
Global Portfolio Lead, Rockwell Automation
Brian is Global Portfolio Lead for the Rockwell Automation Services Business. In this role, Brian is responsible for the global strategy and performance of our customer training activities.
購読

Rockwell Automationを購読して、最新のニュース、思想的リーダーシップ、情報を受信箱に直接受け取りましょう。

購読

あなたにおすすめ

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情...
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース
  4. Chevron LeftChevron Left ブログ
  5. Chevron LeftChevron Left トレーニングで何かを学びましたか?それを証明する認定資格を取得しましょう