Loading
ブログ | サイバーセキュリティ
Recent ActivityRecent Activity

製造業におけるサイバーセキュリティの実践を強化

ICSへの脅威の先を行く

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Two large orange robotic arms along manufacturing line networked cybersecurity

製造業では、計画外のダウンタイムがコスト高になることはよく知られています。しかし、ランサムウェアのようなサイバー攻撃がダウンタイムに与える影響については、あまり明確ではないかもしれません。

簡単に言うと、製造業への攻撃が成功すると、ダウンタイムが発生します。これは、数時間や数日単位ではなく、多くの場合、数週間またはそれ以上の時間です。

ThirdPartyTrustの報告によると、サイバー犯罪者は最も脆弱で収益性の高い分野に引き寄せられるため、2020年に企業や組織に対する全攻撃の5分の1近くを製造業が受けたのはそのためと思われます。

ソフォスの調査によると、製造業におけるランサムウェア攻撃の平均コストは152万USドルです。これは、ダウンタイムや身代金の支払いだけでなく、機会損失のコスト、そして間違いなく顧客やその他の利害関係者からの計り知れない信頼の失墜も含まれています。

サイバー犯罪者は、身代金の支払いを促すためにシステムの破壊を狙うだけでなく、IPなどの高価値のデータへのアクセスを試みたり、第三者のデータを公開すると脅して強要したり、工場や資産、従業員に危害を加えるような脅しをかけたりしています。

重要な製造業は重要なインフラを支える

重要製造業部門は、経済の繁栄と継続に不可欠であると、米国サイバーセキュリティ・社会基盤安全保障庁(CISA)は指摘しています。この分野を構成する産業(金属、機械、電気機器、家電・部品、輸送機器)は、直接的な攻撃や混乱が本質的な機能、経済的利益、日常生活を乱す可能性があるため、製造業のサイバーセキュリティを強化することが求められているのです。

重要な製造業とパンデミック関連リスク

CISAは、COVID-19パンデミック時の遠隔操作に関連する産業用制御システム(ICS)の運用上の脆弱性をいくつか特定しました。例えば、遠隔地での認証は、従業員が従来の職場環境に物理的に存在する場合よりも困難なものとなっています。ネットワークのセグメンテーションが減少し、遠隔地やデバイスからのサイバー攻撃対象が拡大することで、さらなる脆弱性が生じます。

サイバー攻撃による単純なダウンタイムから壊滅的なダウンタイムを防ぐためには、セキュリティ、本人確認、継続的な監視など、リモートプロセスを効果的に管理することが必要である。賢明で分かりやすいですね? しかし、CISAは、ICS環境におけるサイバーセキュリティリスクの管理には、特に組織がパンデミックに起因する変化に直面している場合、見つけにくく、維持しにくいスキルが必要だとも結論づけています。サポートが必要です。
 

製造業のためのサイバーセキュリティソリューション

ロックウェル・オートメーションは、産業用オートメーションと産業用サイバーセキュリティの両方で豊富な経験を持つ企業として、これらの課題に正面から迅速に対応することができます。

ロックウェル・オートメーションは、NISTのサイバーセキュリティフレームワークに準拠しています。ロックウェル・オートメーションは、NISTのサイバーセキュリティフレームワーク(特定(Identify)、防御(Protect)、検知(Detect)、対応(Respond)、および復旧(Recover))に準拠しています。このアプローチは、産業組織がサイバーセキュリティ保護を強化するための信頼性の高い、エンド・ツー・エンドの、標準ベースのアプローチを提供します。

世界最大の製造業者の中には、当社の高度なサイバーセキュリティ制御の導入に成功しているところもあります。

例えば、中南米の化学メーカが、サイバーセキュリティ事故のリスクを低減しつつ、従業員のIT/OTネットワークへの安全なリモートアクセスを必要としていました。当社のセキュアなリモート・アクセス・ソリューションが導入され、2,000台のインテリジェントドライブのリモート構成サービスが導入されました。このソリューションは、8,000点のI/Oを処理する組織のプロセス制御システムに完全に統合され、企業およびOTネットワークに対するサイバーセキュリティのリスクを低減させることができました。

別の例では、北米の食品会社向けにパッチ管理とアンチウイルスのマネージドサービスを提供して、サイバーリスクの軽減と関連する設備投資コストの100%削減を支援しました。ロックウェル・オートメーションのOTマネージド・サービス・プログラムは、トラブルシューティングの時間を短縮し、企業全体のセキュアな情報収束を可能にし、同時にお客様のリスクプロファイルを低下させました。

また、北米の食品会社では、リスク、異常、セキュリティイベントを表示・管理するエンタープライズ・サイバーセキュリティ・ダッシュボードを作成し、サイバーセキュリティリスクの全体像を把握できるようにしました。

ロックウェル・オートメーションは、工場やプラントでの数十年の経験をいかし、あらゆる種類の製造業や産業組織において、複数の施設や地域にわたる複雑なサイバーセキュリティソリューションの編成で比類ない存在となっています。
 

ネットワークの可視化: 見えないものを守ることはできない

攻撃の精巧さが増す一方で、攻撃者は最も容易なセキュリティギャップを最初に探して攻撃することが多いため、今日知られているサイバーセキュリティの手法とツールを使えば、ほとんどの攻撃を防ぐことができます。しかし、多くの製造メーカは産業用ネットワーク上の資産を明確に把握できていないため、セキュリティ確保が難しく、脅威の検知やリスクの軽減も複雑になっています。

さらに、IoTデバイスが急増し、製造業がデジタルトランスフォーメーションに取り組む中、ネットワークの可視性はさらに重要性を増しています。

ロックウェル・オートメーションがどのようにネットワーク資産の可視性を向上させ、業務に影響を与える前に脅威を発見することができるかをご紹介します。サイバーセキュリティにおける可視性の役割に関するウェビナーのリプレイをご覧ください。

製造業のサイバーセキュリティを向上させるための行動を起こす

  • このDIYツールで自社のサイバーセキュリティ対策を評価し、100以上の産業組織の対策レベルとの比較結果をご覧ください。
  • サイバーセキュリティ計画のテンプレートの例をダウンロードしてください。 
RAサイバーセキュリティのスペシャリストに相談する

公開 2022年8月3日

産業用OTサイバーセキュリティ – ロックウェル・オートメーションのSecureOT
Industrial zone,The equipment of oil refining,Close-up of industrial pipelines of an oil-refinery plant,Detail of oil pipeline with valves in large oil refinery.
機能
機能
産業用OTサイバーセキュリティ – ロックウェル・オートメーションのSecureOT
SecureOTは、OTネイティブ設計のソフトウェア、専門家サービス、およびグローバル規模を組み合わせて、リスクを軽減し、稼働時間を向上し、産業運用のコンプライアンスを簡素化します。
ご覧ください
トピック: サイバーセキュリティ

Brian Deken
Brian Deken
北米コマーシャルマネージャー、ロックウェル・オートメーション
Brian Dekenは、Rockwellのネットワークおよびサイバーセキュリティサービス事業の北米コマーシャルマネージャーであり、営業、開発、戦略、サービスに関わる役割で20年以上にわたりオートメーション業界で勤務しています。彼は情熱的なお客様支援者であり、具体的な成果に注力しています。
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
  5. Chevron LeftChevron Left 製造業のためのより良いサイバーセキュリティ