Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

ペティット国立アイスセンターがサステナビリティを向上

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
ペティット国立アイスセンターのスピードスケート選手

競争とは精密さのことです。

エリートアスリートにとって、1″未満や100分の1秒の差が勝敗を分ける可能性があります。表彰台に立つか、観客席にいるかの違いです。

産業界でも同様で、新しい技術が効率的か非効率的か、生産的かそうでないかの違いを生む可能性があります。

精密さはペティット国立アイスセンターにとって最重要事項です。正確な氷、気温、湿度は、スピードスケート選手の最高のパフォーマンスに不可欠です。

Rockwell Automationによる最新のアップグレードにより、より環境的かつ財政的にサステナビリティの高いモードで運営しながら、これらの理想的な条件を生成し管理することができるようになりました。 

エリートトレーニングとコミュニティスケートのサポート

私たちは、レクリエーションから競技まで、幅広いユーザーの期待に応えるために調整しなければならない複雑な施設です。

スピードスケートの専門性に加えて、年間425000人以上の来場者をお迎えし、ホッケーからフィギュアスケートまで、あらゆるものに理想的な氷と空気の条件を作り出しています。

この専門性のレベルにより、エネルギーコストが急上昇しました。私たちの技術は変化する消費者の需要に迅速に対応できず、現場でのプログラミングが必要でした。コミュニティの資産として、そして世界中のアスリートのトレーニング会場としての長期的な存続可能性が懸念事項となりました。

移行により即座に利益を実現

私たちには、精密さ、サステナビリティ、柔軟性、そして安全でありながらリモートアクセスという目標に対応するソリューションが必要でした。

Rockwell Automationからの現物製品寄付と専門家によるガイダンスにより、古い技術からPlantPAx分散制御システムに移行しました。新しい可視化とレシピ管理、リモートアクセス、エネルギーモニタ/管理、診断/アラーム機能により、私は今以下のことができます: 

  • 必要な氷の種類とその必要期間を30日以上前から精密にプログラミングする
  • エネルギー消費をエネルギーモニタし削減する
  • モバイル機器でアラームを受信し、リモートで診断しトラブルシューティングする

効率的な建物はエネルギー節約に不可欠です。私は今、2つの対立するシステム(空気を暖め湿度レベルを管理するシステムと、氷を冷やすシステム)の間の理想的なバランスを維持できます。空気と氷の温度を常に変化させる能力により、コンプレッサーの負荷が軽減され、ポンプの速度を下げることができます。すべてがより効率的になります。

精密な制御と最先端技術が卓越性を保証

大幅なエネルギー節約を期待していましたが、達成したことには驚きました。

新しいシステムにより、年間1000000kWの電力使用量を削減し、年間USD 90000を節約しました。

ニュース記事:ペティット国立アイスセンターが25年を祝う。
 

これらの結果は私たちにとって重要です。なぜなら、節約した資金を25年経過した施設の設備と機械システムの更新に投資することができ、再び効率性と精度の向上に焦点を当てることができるからです。

「バックルーム」のすべては、一般的なスケーター、ホッケー選手、ランナーには気づかれませんが、彼らは高品質な氷と快適な気温を評価しています。

職場でも、自宅でも、韓国の平昌でも、どこにいてもセンターのプラントシステムを監視・管理できることを嬉しく思います。

 


 

2022年1月更新:

2022年米国オリンピックチーム選考会ロングトラックの開催準備を進める中、Rockwell Automationシステムは引き続き私たちにとって大きなゲームチェンジャーです。このシステムにより、エネルギー消費を非常に予測可能な年間レベルに保つことができ、年々運営予算により多くの資金を投入できるようになりました。設定値で達成する精度レベルにより、各氷上スポーツに非常に特定の条件を実現することができます。すべての氷上スポーツには異なる氷と気温が必要です。USスピードスケーティングは、2022年北京オリンピックで遭遇するであろうアリーナ条件を模倣することを私たちに託しています。これにより、類似の環境でスケートすることで、アスリートの成功に向けた最良の準備を提供します。

公開 2018年1月31日


Paul Golomski
Paul Golomski
Facility Director, Pettit National Ice Center
連絡先:
購読

Rockwell Automationを購読して、最新のニュース、思想的リーダーシップ、情報を受信箱に直接受け取りましょう。

購読

あなたにおすすめ

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情...
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース
  4. Chevron LeftChevron Left ブログ
  5. Chevron LeftChevron Left ペティット国立アイスセンターがサステナビリティを向上