Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

将来を見据えたOTサイバーセキュリティのための5つの戦略

進化するOT環境において、サイバーリスクを軽減し、可視性を向上させ、産業セキュリティ体制を強化するための5つの実践的な戦略をご紹介します。

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Engineer presenting a project to a team using a digital projector, copy space, High quality, + --ar 16:9 --v 6.1 Job ID: 7be44997-fbdb-4499-8d57-8e1d147041d3

OTセキュリティは大きな変革期を迎えている

産業用モノのインターネット(IIoT)、クラウドコンピューティング、AIといった新たなテクノロジは、生産性と効率性を向上させています。しかし同時に、脅威の領域も拡大し、サイバー攻撃の侵入口も増えています。2025年までに250億台に達すると予測される接続デバイスの増加に加え、ITシステムとOTシステムの融合、そしてリモートワークの増加により、OTの攻撃対象領域は大幅に拡大しています。

Palo Altoの最新レポートによると、過去1年間に約70%の組織がOT環境で高度なサイバー攻撃を経験したことが明らかになりました。これは、従来のセキュリティ対策だけではもはや不十分であることを意味します。OT環境特有の課題に対処する、先を見越した多層的なアプローチを採用する必要があります。これには、AIを活用した脅威検出・自動化などの新技術の導入、包括的なセキュリティフレームワークの開発、従業員教育、そしてサイバーセキュリティをオペレーショナルレジリエンスの中核要素として確立するための強固なセキュリティ文化の醸成が含まれます。サイバーセキュリティは単なるITの問題ではなく、オペレーショナルレジリエンスの中核要素であることを理解することが重要です。

こちらをご覧ください

このブログ記事では、OTセキュリティの将来に備えるための5つの実践的な戦略を概説します。

  • プログラム的なアプローチを採用する
  • エンド・ポイント・セキュリティに重点を置く
  • AIと自動化を活用する
  • セキュアなリモートアクセスを実装する
  • 包括的な資産管理計画を策定する

これらの戦略は、業界のベストプラクティスと実際のケーススタディに基づいており、OTセキュリティ体制を強化し、現在および将来の重要な資産を保護したいと考えている組織にとってのロードマップとなります。

プログラム的なアプローチを採用する

セキュリティに対する構造化されたプログラム的なアプローチは、サイバー脅威に対する強固な防御を構築する上で不可欠です。NISTサイバーセキュリティフレームワーク(CSF)などのフレームワークを導入することで、資産の特定と保護から検知、対応、復旧まで、複数の重要な側面をカバーする包括的なOTセキュリティプログラムを構築できます。

NIST CSFのようなフレームワークを導入することで、組織はリスクへの露出を測定可能な形で低減するといったメリットを定量化でき、潜在的なダウンタイムやデータ侵害に関連するコスト削減につながります。この構造化されたアプローチは、ステークホルダーへのデューデリジェンスの実証や、ますます厳格化するコンプライアンス要件の遵守にも役立ちます。

 

主要なアクション:

  • フレームワークの導入: NIST CSFなどの業界標準フレームワークを活用し、OTセキュリティ対策を策定します。これらのフレームワークは、サイバーセキュリティリスクの管理と軽減のための構造化されたアプローチを提供します。
  • 包括的な対応: プログラムが、人、プロセス、テクノロジを含むセキュリティのあらゆる側面に対応していることを確認します。この包括的なアプローチは、バランスの取れたレジリエントな(回復力のある)セキュリティ体制の構築に役立ちます。
  • 継続的な改善: 新たな脅威やテクノロジに対応するため、セキュリティプログラムを定期的に見直し、更新します。継続的な改善により、変化する脅威の状況に合わせてセキュリティ対策を進化させることができます。

エンド・ポイント・セキュリティに重点を置く

センサ、コントローラ、ワークステーションなどのエンドポイントは、OT環境において最も脆弱なポイントとなることがよくあります。これらのエンドポイントを保護することは、OT資産をサイバー脅威から保護するために不可欠です。

エンド・ポイント・セキュリティの実例として、北米の大手電力会社との緊密な連携が挙げられます。この電力会社は、エンドポイントでの迅速な対応により、脆弱性のリスクを迅速に低減したいと考えていました。エンド・ポイント・セキュリティにより、発電所は資産の可視性を高めることができました。これにより、積極的な脆弱性管理が可能になり、リスクの露出を軽減することができました。また、将来のリスク露出につながる可能性のある休眠アカウントの特定と削除も容易になりました.

主要なアクション:

  • エンドポイント保護ツール: マルウェア対策、ウイルス対策、その他のエンドポイント保護ツールを導入し、悪意のあるソフトウェアからデバイスを保護します。
  • セキュアな構成: すべてのエンドポイントの構成を定期的に更新し、セキュリティを確保します。これには、不要なサービスを無効化し、すべてのデバイスがベストプラクティスに従って構成されていることを確認することが含まれます。
  • パッチ管理: デバイスが最新のセキュリティパッチで最新の状態になるように、厳格なパッチ管理プロセスを維持します。定期的なパッチ適用は、攻撃者に悪用される可能性のある脆弱性を軽減するのに役立ちます。

AIと自動化を活用する

AIと自動化は、脅威の特定、対応の自動化、そして膨大なデータの効率的な管理によって、OTセキュリティ体制を強化するための優れたツールです。これらのテクノロジは、予測インサイトを提供し、セキュリティ運用を効率化します。

主要なアクション:

  • AI駆動型ツール: AI駆動型サイバーセキュリティツールに投資することで、検知と対応力を向上させます。AIは、サイバー攻撃の兆候となる可能性のあるパターンや異常の特定に役立ちます。
  • 自動化: 反復的で時間のかかるセキュリティタスクを自動化することで、貴重なリソースを解放します。自動化は、ログ分析、インシデント対応、脆弱性管理などの分野で役立ちます。
  • 予知保全: AIを活用した予知保全により、潜在的な脆弱性が悪用される前に特定し、対処します。予知保全は、OT資産の健全性とセキュリティを先を見越して管理するのに役立ちます。

セキュアなリモートアクセスを実装する

COVID-19パンデミックによって加速したリモートワークへの移行は、新たなセキュリティ上の課題をもたらしています。組織を潜在的な侵害から保護し、業務の整合性を維持するためには、セキュアなリモートアクセスを維持することが不可欠です。

主要なアクション:

  • VPNおよびMFA: リモートワーカーが安全なアクセスを確保するために、仮想プライベートネットワーク(VPN)と多要素認証(MFA)を確実に活用するようにしてください。これらの対策は、データの暗号化と複数の認証方法の導入により、セキュリティをさらに強化します。
  • 強固なホームネットワーク: 従業員に対し、ホームネットワークのセキュリティを確保し、業務関連の活動には公共Wi-Fiを使用しないよう教育しましょう。安全なホームネットワークは攻撃に対する脆弱性が低くなります。
  • サードパーティアクセス: ネットワークにアクセスするサードパーティベンダーに対して、セキュリティプロトコルを遵守するよう厳格なポリシーと手順を導入します。サードパーティアクセスは、不正アクセスを防止するために厳重に監視・制御する必要があります。

包括的な資産管理計画を策定する

効果的な資産管理はOTセキュリティの基盤です。ネットワーク内の資産、その構成、そして脆弱性を把握することは、安全な環境を維持するために不可欠です。

主要なアクション:

  • 資産インベントリ: すべてのOT資産の詳細かつ最新のインベントリを維持します。正確な資産インベントリは、ネットワーク内のデバイスの特定と管理に役立ちます。
  • 定期監査: 定期的に監査を実施し、不一致やセキュリティギャップを特定して対処します。監査は、すべての資産が適切に管理され、保護されていることを確認するのに役立ちます。
  • 脆弱性管理: 資産に関連するリスクを継続的に監視し、軽減するために、堅牢な脆弱性管理計画を実施します。脆弱性管理計画は、脆弱性の重要度に基づいて優先順位を決定し、対処するのに役立ちます。

OTセキュリティの将来を見据えた積極的かつ包括的な戦略で、確かな未来を築きましょう

OTセキュリティの将来に備えるには、積極的かつ包括的なアプローチが必要です。プログラム的なアプローチを採用し、エンド・ポイント・セキュリティに重点を置き、AIと自動化を活用し、セキュアなリモートアクセスを実装し、包括的な資産管理計画を策定することで、組織はセキュリティ体制を大幅に強化し、リスクを効果的に軽減できます。これらの戦略を採用することで、進化するOTセキュリティ環境に対応し、新たな脅威に対する組織のレジリエンスを維持できます。

OTの将来を見据えた準備はできていますか?

お問い合わせ
産業用OTサイバーセキュリティ – ロックウェル・オートメーションのSecureOT
 産業用OTサイバーセキュリティ – ロックウェル・オートメーションのSecureOT
産業用OTサイバーセキュリティ – ロックウェル・オートメーションのSecureOT
SecureOTは、OTネイティブ設計のソフトウェア、専門家サービス、およびグローバル規模を組み合わせて、リスクを軽減し、稼働時間を向上し、産業運用のコンプライアンスを簡素化します。
ご覧ください

公開 2025年4月21日

トピック: Build Resilience サイバーセキュリティ
購読登録

最新ニュースや情報をお受け取りになるには、メールマガジンの購読登録をお願いいたします。

購読登録

お客様へのご提案

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情...
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース
  4. Chevron LeftChevron Left ブログ
  5. Chevron LeftChevron Left 将来を見据えたOTサイバーセキュリティのための5つの戦略