Loading
ブログ

OTエンドポイント保護白書

OT/ICSセキュリティの課題と、可視性を一元化し、保護を自動化するベンダーに依存しないプラットフォームについてご紹介します。

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Power station at night in the city skyline

OTエンドポイント保護: 課題

OT資産をスプレッドシートで追跡していませんか? OTエンドポイント保護は世界のインフラを守るために不可欠ですが、多くの場合、いくつかの重要な課題のために導入されていません。OTネットワークの特殊な特性により、従来のエンドポイント保護ソリューションの運用は非常に困難、または不可能になっています。

課題1: 多様なデバイス群の管理

OTネットワーク内のデバイスの大部分は、Windows、Unix、Linuxといった従来のオペレーティングシステムではなく、独自のOEMプロトコルで動作しています。また、多くの環境では、新しいIoTデバイスと並行して旧式のーシステムも利用しており、これらのデバイスは互いに連携していません。

課題2: 複雑なWindowsベースの統合

これらのシステムが制御するプロセスは、通常、従来のITプロセスよりも機密性が高くなっています。例えば、アップデートを実行する際にタービン制御装置を再起動すると、運用停止のリスクが生じ、重大な安全リスクと経済的損失につながる可能性があります。

課題3: コストとリソースの制約

これらのシステムの多くはリモート環境で運用されています。そのため、低コストで使いやすいソリューションが求められています。課題は、導入と保守に専門家チームを必要としないソリューションを見つけることです。

課題4: 時間のかかる手作業のプロセス

アップデートとパッチ適用には、数百もの非ITアプリケーションやOTベンダーのウェブサイトにアクセスする必要があります。これは時間のかかる手作業で、数週間かかることもあります。アップデートをアップロードするために、新しいメモリスティックを持って各デバイスに物理的に赴く必要がある場合が多く、非効率性とリスクの増大につながります。

課題5: 一元的な可視性の欠如

現在のソリューションは、多くの場合、オートメーションベンダー自身によって提供されています。そのため、企業のOTネットワーク全体にソリューションが点在し、各ベンダーが独自の機器を管理している状況となっています。残念ながら、このアプローチはネットワーク全体の可視性の欠如につながり、重大なセキュリティリスクを生み出しています。

これらの課題の結果、エンドポイント保護の管理には膨大な時間がかかるか、またはまったく行なわれていません。その結果、重要なインフラが脆弱な状態に陥っています。

OTエンドポイント保護: ソリューション

これらの課題を認識し、当社は25年以上にわたるICSエンジニアリングの経験をいかし、SecureOTプラットフォームを構築しました。

SecureOTプラットフォームは、包括的なOTエンドポイント保護を提供し、お客様が日々直面する課題の可視性と複雑さに直接対処します。

当社のチームは、さまざまな工場やあらゆるベンダーの制御システムでSecureOTプラットフォームの運用経験を有しています。私たちはお客様と同じ立場に立っており、これらのシステム特有の複雑さを理解しています。SecureOTプラットフォームは、産業環境特有の課題に対処するために、OT安全で効果的なソリューションとなるよう意図的に構築されています。

SecureOTプラットフォームの主要な要素

SecureOTプラットフォームには6つの重要な要素が含まれており、それぞれがOT環境の特定の課題に対処するように設計されています。

要素1: 軽量で中断しないエージェント

SecureOTプラットフォームのエージェントは、柔軟性、拡張性、そして軽量性を備えており、オートメーションベンダーの機器間で中断せずに動作します。当社のソリューションは、10年以上にわたる実際のプラント環境での運用実績によって実証されています。

要素2: 完全な資産の可視性

SecureOTプラットフォームのエージェントレス・デバイス・インターフェイスは、リレー、RTU、IED、PLCなどの管理対象外資産の可視性を拡張します。これらの独自プロトコルから構成情報を収集することで、単一のプラットフォームから資産を可視化・管理できます。

要素3: 低コストで拡張に優れたアーキテクチャ

当社独自のソフトウェアにより、離れた場所でも効率的にアクセスできるようになり、ネットワークに追加された新しいデバイスを自動的に識別できます。

要素4: 一元化された資産管理

ユーザインターフェイスは、これらすべての情報を検索可能で自動化された資産管理システムに統合し、完全な可視性と実用的な運用性を実現します。

要素5: 自動化されたクローズド・ループ・パッチ管理

SecureOTプラットフォームのマネージドサービスは、毎月数百のOTベンダーからパッチにアクセスし、レビューを行ないます。これらのアップデートは当社のプラットフォームに直接統合され、自動展開されます。これにより、お客様のチームは貴重なエンジニアリング時間を節約し、より戦略的なタスクに集中できるようになります。このサービスは複数のベンダーに対応しているため、複数のシステムを管理する必要はありません。

要素6: OT固有のアプリケーション許可リスト

クラス最高の許可リスト製品を使用し、大手OEMシステムにおける長年の経験をいかして、必要なカスタマイズを開発します。これにより、お客様独自の環境に最適な許可リストを確実に設定し、汎用的なITソリューションによる混乱を回避できます。
 

SecureOTプラットフォーム: メリット

その結果、OT資産の真のエンドポイント保護を実現するだけでなく、安全、効果的、効率的にそれを実現するソリューションが実現します。

メリット1: 運用コストと複雑さの低減

SecureOTTプラットフォームは複数のベンダーにまたがって運用でき、エンドポイント保護のさまざまな要素を単一のプラットフォームに統合しているため、複数のベンダーとの契約、専門的なトレーニング、過剰な手作業が不要になります。保護管理にかかる導入コストと継続的な人件費が大幅に削減されます。

メリット2: OT安全

SecureOTプラットフォームには、25年以上にわたる産業用制御エンジニアリングの知見が組み込まれており、セキュリティよりも安全と信頼性を最優先しています。SecureOTプラットフォームは「まず第一に、害を与えない」という原則に基づいて運用されています。この技術は10年以上にわたり産業環境で運用されており、お客様のオペレーションに支障をきたすことはありません。

メリット3: ネットワークの可視性向上

手作業によるスプレッドシートやデータベースの活用はもう終わりです。当社のプラットフォームは、Windowsマシンだけでなく、あらゆるOT資産の自動識別、インベントリ、管理を実現します。これにより、セキュリティと規制遵守の両方に不可欠な、リアルタイムで正確なデータが得られます。

メリット4: 自動化されたパッチ管理

クローズド・ループ・アップデート・サービスにより、パッチ管理の煩わしさが解消されます。当社のスケールと自動化機能により、必要なタイミングと場所でパッチを特定、確認、展開できます。これにより、チームは手作業によるパッチの検索と展開に費やす時間を削減し、より戦略的なタスクに集中できるようになります。

メリット5: 根本的にセキュアなネットワーク

構成変更、パッチ適用状況の包括的なビュー、そして定期的なアップデートの展開機能を提供することで(多くの場合、オプションのOTアプリケーションの許可リスト(ホワイトリスト)と組み合わせることで)、お客様のネットワークは根本的にセキュアになり、進化する脅威に対してより強固になります。

SecureOTプラットフォームが貴社にどのように役立つか、ぜひご検討ください。

今すぐOTセキュリティの専門家にご相談ください。

お問い合わせ

公開 2025年11月12日

トピック: サイバーセキュリティ

購読登録

最新ニュースや情報をお受け取りになるには、メールマガジンの購読登録をお願いいたします。

購読登録

お客様へのご提案

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情...
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース
  4. Chevron LeftChevron Left ブログ
  5. Chevron LeftChevron Left OTエンドポイント保護白書