Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

米国産業規格のジャングルを航行する

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
米国産業規格のジャングルを航行する hero image

国によって習慣は異なります。私たちヨーロッパ人にとってかなり異国的に思えることも、他の国々にとっては普通のことなのです。

例えば、Listed(UL)とRecognized(UR)コンポーネントの違いです。誤解を防ぐため、アメリカの「規格のジャングル」を簡単にご案内いたします。

確かに認めます:アメリカに本社を置く会社として、私たちにはホームアドバンテージがあります。アメリカにいる私の同僚たちは情報源のすぐそばに座っています。彼らは十分な情報を持っており、アメリカの産業標準をナビゲートするのを手助けしてくれます。

そして、この文脈で「ジャングル」という表現を使うことは正当化されます:米国における適用可能な規格の世界は実際にかなり密集しており、IECに慣れていない人々には熱帯のように見えるかもしれず、したがって全く見通すことが容易ではありません。しかし良いニュースは、それが可能だということです。

そして、私たちは喜んでお手伝いいたします。今すぐここで、アメリカ市場に参入する際に考慮すべきすべての事項について、簡潔でありながら包括的なガイドをご提供します:

「ビッグスリー」が全体的な概要を提供

機械や制御盤機器に関しては、電気の機器に関するすべての基礎として以下を念頭に置く必要があります:UL508A(通常の環境条件下で最大600Vの制御盤用)、NFPA 79(産業機械用)、および米国電気工事規定(NEC)。

すべてのルールには例外がある

これはここにも適用されます。したがって、各連邦州の州建築基準法には、さまざまな追加要件が存在する可能性があります。

これは特に大規模な新システムが関わる場合に確認することが重要です。一般的に言えば、現地でどのような状況を考慮する必要があるかは顧客が最もよく知っています。

米国国家規格協会(ANSI)、全米電機製造業者協会(NEMA)および/または米国労働安全衛生局(OSHA)も、多くの分野において依然として決定的な発言権を持っています。

会社規則の検討

特に大企業においては、会社規定(例:電線の色や芯線の表示)の厳密な遵守が最優先事項となっています。

したがって、工場受入テストで苦労したり、後から修正を行う義務を負ったりするよりも、事前に問い合わせを行う方が良いでしょう。

コミッショニング中のバッファ計画

法律、そして時には慣行も米国では異なるため、アメリカ市場への新規参入者は現地の状況に精通した優秀な「ガイド」を持つべきであり、現場での設置と試運転には通常よりも少し多めの時間を見込んでおくべきです。

関連サイトの地域要件を熟知し、適切な許可を持つシステムインテグレータと協力することは、特にシステムの設置と運用開始時において、一般的に非常に有益です。

迷った場合、UL Listingにより機械メーカの作業が簡素化される

アンダーライターズ・ラボラトリーズのUL/URマークは、米国において非常に重要です。

機械メーカにとって、UL Listed部品をシステムに組み込むことははるかに容易です。機器やシステムにUL Listingマークが付いていることで、その製品が米国の規格や規制に準拠することが保証されます。

「Recognized」とのみ表示されている場合、機械メーカは、その製品がUL認定要件を満たしていることを認識すべきですが、この特定の構成が必ずしもULによってテストされているとは限りません。

最後に、UL認証に関するもう一つの重要なヒント:この文脈では、可能な限り「壊れていないなら、直すな」という格言を心に留めておくことを確実にしてください。

結局のところ、Underwriter Laboratoriesによってすでに承認されている実証済みの解決策を変更することは、高くつく可能性があり、数多くの議論や時には新たな検査につながることもあります。

既にListedされている商品の組み合わせの単純な名称変更など、些細なことに見えるものについても同様です。

事実上無制限の電圧オプションを持つ土地

アメリカは主に中性線導体のない地域です。これは、極変圧器を通さずに国内の電力供給に何も入らないことを意味します。

そして、これには多種多様な電圧が利用可能です:120、240、480/460から600/575Vまで、すべてが可能であり、その中でも480/460バージョンが最も一般的に使用されています。

しかし、何も固定されていません。これが、各プロジェクトにおいて主要データを明確にしなければならない理由です。例えば、どの程度の電圧か、どの接地方法か、どのネットワークかなどです。

特に接地対策においては、不快な驚きに見舞われる可能性があり、エンジニアリングの分野では、故障が致命的なエラーや追加コストにつながります。

もう一つだけ

短絡電流定格(SCCR)は、米国では絶対に必要です。配電盤の短絡に対する耐性は数学的に決定され、銘板定格に明記されなければなりません。

公開 2016年7月4日


購読

Rockwell Automationを購読して、最新のニュース、思想的リーダーシップ、情報を受信箱に直接受け取りましょう。

購読

あなたにおすすめ

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情...
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース
  4. Chevron LeftChevron Left ブログ
  5. Chevron LeftChevron Left 米国産業規格のジャングルをナビゲートする