Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

MCCによる石油&ガス事業におけるアークフラッシュの危険性軽減

過酷な石油&ガス事業環境において、アークフラッシュの危険性を最小限に抑え、事業継続性を確保するMCCを設計します。

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Electrical worker wearing arc flash suit protection is used to draw out a large circuit breaker.

モータ・コントロール・センタ(MCC)は、石油&ガス事業の上流、中流、下流全体にわたり、水中ポンプ、コンプレッサ、パイプラインブースタなどの重要な回転機器を制御する技術拠点です。この分野は膨大なエネルギーを必要とし、しばしば過酷な運転条件を特長としているため、MCCは業界で最も深刻な電気安全上の脅威の一つであるアークフラッシュの発生源となっています。

アークフラッシュとは、電気系統の故障によって発生する激しく急激なエネルギー放出であり、太陽表面温度を超えるプラズマ温度と極度の圧力波を発生させることがあります。石油&ガス施設の作業員にとって、アークフラッシュは重傷や死亡のリスクを伴い、生命に関わる重傷を負う可能性があります。また、施設にとっては、重要なプロセスの即時中断を意味し、生産と修理に数百万ドル規模の損失をもたらします。石油&ガス事業におけるリスクの高まりにより、MCCの安全確保には厳格かつ専門的なアプローチが求められています。

石油&ガス業界におけるアークフラッシュリスクを高める特異な要因

石油&ガス業界特有の操業条件と環境条件は、一般的なアークフラッシュのリスクを悪化させます。

  1. 高い入射エネルギー発生の可能性: 大型のポンプやコンプレッサには高出力のモータが必要であり、大容量の電気システムと高い故障電流が流れます。さらに、長いフィーダ配線と複雑なインピーダンスが加わることで、事故発生時に莫大な入射エネルギーが発生する可能性があります。このエネルギーを正確に評価するには、IEEE 1584計算手法を厳密に適用することが不可欠です。
  2. 過酷な環境と腐食: 遠隔地、沖合プラットフォーム、沿岸ターミナルなどに設置されたMCCは、塩水噴霧、高湿度、振動、腐食性蒸気にさらされます。このような過酷な環境は、絶縁材の急速な劣化、接点の腐食、接続部の緩みを引き起こします。これらはすべて、アーク故障の一般的な前兆です。
  3. 重要な稼働時間と活線作業: 継続的な通電を維持するための経済的プレッシャーから、「ホットスタンバイ」システムの使用が義務付けられる場合や、通電中の機器のメンテナンスが必要となる場合が多くあります。これにより、人為的なミスによってアーク故障が発生する可能性が大幅に高まります。そのため、活線付近で作業しなければならない技術者を保護するために、耐アーク性を備えたMCC設計と絶縁機能が不可欠です。
  4. 危険区域の区分: 多くのMCC室は危険区域に該当します。MCC自体は防爆構造ではありませんが、可燃性蒸気が存在するため、アークフラッシュが発生した場合、作業員が負傷するだけでなく、施設全体に爆発を引き起こし、大惨事をさらに悪化させる可能性があります。
     

工学的管理: MCCに安全を組み込む

これらの要因に対処するため、石油&ガス業界における最新のMCC仕様では、アークフラッシュの発生確率と影響の両方を軽減する工学的管理を優先する必要があります。

  • 耐アーク構造: MCC構造は、アークエネルギーを封じ込める、または方向転換させるように設計および認証されている必要があります(例: IEEE C37.20.7などの規格に準拠した試験)。これには、強化されたドア、内部バリア、および機器ラインナップの前面または側面で作業する人員から爆風を遠ざけるように設計された圧力ベントシステムが含まれます。
  • 強化された分離と信頼性: メインバスに通電したまま個々のユニットを安全に分離できる機能は、コスト面で全面的な停止が困難な上流および下流の運用において不可欠です。さらに、故障がラインナップ全体に伝播するのを防ぐには、堅牢なバスバーブレースと位相分離が必要です。これは、振動の大きい場所(例: 沖合または大型機械の近く)では特に重要です。
  • 迅速な障害除去: アークフラッシュのエネルギーはアーク持続時間に正比例するため、限流サーキットブレーカの設置と極めて迅速な保護装置の連携が不可欠です。障害除去時間を数百ミリ秒から1サイクル未満に短縮することで、計算される入射エネルギーと必要なPPEレベルを大幅に削減できます。
  • リモートモニタと診断: 高度なMCCシステムを資産管理プラットフォームと統合することで、オペレータはユニットの状態、温度傾向(赤外線ウィンドウ経由)、および地絡状況を離れた場所からモニタできます。この機能により、通電中の機器に作業員が近づいたりドアを開けたりする必要性が最小限に抑えられ、アークフラッシュ境界外に作業員を留めておくことができます。
     

運用規律: 安全プログラムの基礎

高信頼性機器は、NFPA 70Eに準拠した厳格な運用規律と組み合わせる必要があります。

  • アークフラッシュ評価と表示の義務化: すべてのMCCとフィーダには、計算された入射エネルギーと必要なPPEカテゴリを明確に表示する必要があります。石油&ガス業界では、保守的なシナリオ評価において、起こり得る最悪の故障電流を考慮する必要があります。
  • 厳格なLOTOおよびESWC手順: 電源遮断の原則をデフォルトとする必要があります。特にこの分野では並列システムや冗長システムが一般的に使用されているため、詳細なロックアウト/タグアウト(LOTO)手順は完璧でなければなりません。
  • 適切な個人用保護具(PPE)とトレーニング: 作業員は、作業対象となるMCCの入射エネルギーに基づいて、適切なアーク耐性の衣服と工具を装備し、トレーニングを受ける必要があります。トレーニングでは、腐食性環境や遠隔地での作業に特有の危険性について具体的に対処する必要があります。
  • 予防保守: 定期的な点検、赤外線サーモグラフィ、ドアの完全性およびロック機構の機械的点検は不可欠です。過酷な環境下では、予防保守プログラムが、アーク発生の引き金となる絶縁不良や接続不良に対する最善の防御策となります。

石油&ガス業界は、アーク耐性のある機器仕様を採用し、安全規律の文化を根付かせることで、この壊滅的な危険への曝露を大幅に低減し、人員の保護、操業の継続性、そして長期的な資産の健全性を実現できます。

当社のモータ・コントロール・センタの機能について詳しく知りたい場合は、製品ページで仕様を確認し、お客様のオペレーションに合わせてカスタマイズしてください。詳細はこちらをご覧ください。

公開 2025年12月11日

トピック: Empower People Build Resilience 安全ソリューション 石油&ガス モータ制御

Jeff Fowler
Jeff Fowler
ロックウェル・オートメーション、中電圧モータ制御センタおよび機械装置メーカ(OEM)担当Product Manager
ロックウェル・オートメーションの中電圧MCCおよび機械装置メーカ(OEM)コンポーネント担当Product Managerであるジェフリー・ファウラーは、エンジニアリングと製品戦略における20年以上の経験を活かし、グローバル製造メーカ向けに成長を推進し、革新的なモータ制御ソリューションを提供しています。
購読登録

最新ニュースや情報をお受け取りになるには、メールマガジンの購読登録をお願いいたします。

購読登録

お客様へのご提案

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情...
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース
  4. Chevron LeftChevron Left ブログ
  5. Chevron LeftChevron Left MCCによる石油&ガス事業におけるアークフラッシュの危険性軽減