Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

エンジニアリングを簡素化し、プロジェクトを加速

Logix SISによる実装の合理化

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Construction worker in safety gear using a tablet device on the job

「シンプルさは究極の洗練である。」

レオナルド・ダ・ヴィンチのこの不朽の洞察は、複雑さが効率を阻害する今日の産業界にも深く根付いています。安全システムにおいては、これはしばしば複雑な構成と長期にわたる開発期間を意味します。

エンジニアリングを効率化し、実装を加速させ、従業員の能力を強化する、よりシンプルな方法があったらどうでしょうか? ロックウェル・オートメーションは、直感的で強力な安全ソリューション「Logix SIS」を提供します。

Logix SISによる安全の合理化

今日の産業界において、安全は不可欠です。しかしながら、従来の安全システムの導入と維持は、長期にわたる開発期間と特殊な要件に悩まされ、困難な場合があります。

ロックウェル・オートメーションのソリューション、Logix SISは、エンジニアリングと実装プロセスを合理化し、企業の安全、効率性、生産性の向上を実現します。

Logix SISは、安全制御とプロセス制御を1つのプラットフォームに統合することで、個別のエンジニアリングチームの必要性を減らし、プロジェクトのタイムラインを短縮するとともに、複雑さとエラーを低減します。

使い慣れたLogixプログラミングツールと合理化された構成により、Logix SISはエンジニアが安全システムを容易に設計・保守できるようにします。

Logix SISはエンジニアリングライフサイクルを簡素化し、設計、実装、保守を合理化します。これにより、チームはプロジェクトを加速し、人とプロセスの安全を確保できます。

統合アプローチ: 共通プラットフォーム上での安全制御とプロセス制御

Logix SISの大きな利点は、ロックウェル・オートメーションの統合アーキテクチャとの統合です。これにより、プロセス、安全制御、そして制御のための単一のプラットフォームが提供されます。これにより、サイロ化が解消され、複雑さが軽減され、コミュニケーションが改善され、エンジニアは統合された環境で作業できるようになり、設計から保守まであらゆる作業が簡素化されます。

使い慣れたLogixプログラミングツールを活用

ロックウェル・オートメーションのLogixプラットフォームに精通したエンジニアは、Logix SISでも同じ直感的なツールを活用できるため、学習曲線と起動時間を最小限に抑え、効率性を向上させることができます。

従来の安全システムでは、別々の安全システムとプロセス制御システム間の連携が必要であり、コストと複雑さが増大していました。Logix SISはこれらを単一のプラットフォームに統合し、設置を簡素化し、エラーを削減し、ハードウェア数を削減することでメンテナンスコストを削減します。

Logix SISは、直感的なツールとワークフローによって構成とテストを効率化し、迅速かつ正確な安全機能を実現し、立上げ時間とエラーを削減します。

Logix SISで効率性と安全を最大化

今日の産業環境では、エンジニアリングの効率化、タイムラインの短縮、そしてコスト削減が不可欠です。Logix SISはこれらの課題に対処し、企業が安全と効率性の新たな基準を達成できるよう支援します。

Logix SISは、安全と制御を統合し、使い慣れたツールを活用し、ワークフローを簡素化することで、安全システムの導入と保守にかかる時間と労力を削減し、立ち上げの迅速化、エンジニアリングコストの削減、そして効率性の向上を実現します。

Logix SISは、エンジニアリングの複雑さを軽減し、実装を効率化することで、企業が人、資産、そして環境の保護に集中できるようにします。チームは、安全と運用の最適化に多くの時間を費やすことができます。

Logix SISの変革力を体験してみませんか? ロックウェル・オートメーションのウェブサイトで、詳細情報、技術仕様、ケーススタディをご覧ください。または、お近くのロックウェル・オートメーションの担当者にご連絡いただき、デモやコンサルティングのご予約をお待ちしております。Logix SISがお客様の安全戦略に革命をもたらし、プロジェクトの効率を新たなレベルに引き上げる方法をご覧ください。安全の未来はここにあります。そして、それはあなたが思っているよりもずっとシンプルです。

Logix SIS: プロセス安全
Logix SIS: プロセス安全
Logix SIS: プロセス安全
Logix安全計装システム(安全計装システム)は、プロセス安全およびハイブリッド安全の向上のためにSIL 2およびSIL 3の両方の認証を提供する、現代的で統合安全な安全ソリューションです。
こちらをご覧ください

公開 2025年8月12日

トピック: Optimize Production Build Resilience プロセスソリューション 安全ソリューション 安全計装システム(SIS)

クリストファー・ドーナン
クリストファー・ドーナン
Commercial Marketing Manager - Controllers, I/O, and PlantPAx portfolios, ロックウェル・オートメーション
クリストファー・ドーナンは、ロックウェル・オートメーションにおいてControllers、I/O、およびPlantPAxのCommercial Marketingを統括しています。20年の経験を持つクリスは、エンジニアリングの専門知識を顧客価値に転換し、統合された制御および情報ソリューションを通じて、よりスマートでレジリエントな運用を推進しています。
購読登録

最新ニュースや情報をお受け取りになるには、メールマガジンの購読登録をお願いいたします。

購読登録

お客様へのご提案

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情...
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース
  4. Chevron LeftChevron Left ブログ
  5. Chevron LeftChevron Left エンジニアリングを簡素化し、プロジェクトを加速: Logix SISによる実装の合理化