Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

通信ネットワークが故障した場合の電気モータの制御方法

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
通信ネットワークが故障した場合の電気モータの制御方法 hero image

1980年代にオートメーション制御システムが初めて導入された際、製造業者は複数のプログラム可能な制御または分散制御システムを使用してコンタクタコイル、ソフトスタータ、可変周波数ドライブを直接制御するモータ制御戦略を使用していました。

これらのデバイスは通常、これらの初期タイプの制御システムの出力リレーカードまたはアナログ出力カードにハードワイヤードされていました。

今日、これらのレガシー制御システムは老朽化し始めているため、製造業者やプロセス企業は古いハードワイヤードモータ制御をネットワークベースのモータ制御に置き換えています。集中制御システムは通信ネットワークを介して開始および停止コマンドを発行できます。

ネットワークベースのモータ制御の利点には以下があります:

  • オートメーション制御システムをモータスタータの近くに配置する必要がない
  • 必要な出力カードが少なくて済む
  • モータ制御配線を大幅に削減できる
  • メンテナンスの観点からトラブルシューティングが容易
  • より多くの診断情報を機械およびプロセスオペレーターに報告できる

システム統合とシステムメンテナンスの観点から、ネットワークベースのモータ制御システムは、多くの電気モータを使用するプロセスアプリケーションや製造アプリケーションにとって理想的に思えます。製造業者やプロセス企業がモータ制御システムをネットワークベースのモータ制御システムにアップグレードする際、この新しいモータ制御方法の利点を実感しています。

しかし、彼らがしばしば見落とすシナリオの一つは、「通信ネットワークが故障した場合はどうなるか?」ということです。

この質問が新しいネットワークベースのモータ制御システムが展開される前に対処されない場合、製造業者やプロセス企業は予期しない生産損失を経験する可能性があります。

ネットワークの問題は以下によって引き起こされる可能性があります:

  • メンテナンススタッフが誤ってネットワーク通信ケーブルを取り外したり切断したりする
  • ネットワークインフラストラクチャのコンポーネントが故障する(例:イーサネットネットワークのネットワークスイッチ)
  • ネットワーク上に既に存在する別のデバイスと同じネットワークアドレスを持つデバイスを追加する
  • スマートモータ制御テクノロジからの電気のノイズがネットワーク通信に干渉する

ほとんどのネットワークベースのモータ制御システムは、ネットワーク通信が中断されると「オフ」状態になりますが、それが特定のプロセスやアプリケーションにとって適切なモータ状態でしょうか?

ネットワークベースのモータ制御システムを選択する際は、モータ制御システムが「オフ」、「オン」、または「最後の状態を保持」するようにプログラムできることを確認してください。

これにより、ネットワークが中断された場合にプロセスやバッチを台無しにしないよう、特定のモータを稼働し続けることができる柔軟性が提供されます。

一部のネットワークベースのモータ制御システムは、二次制御システムが制御を引き継ぐまで指定された期間、最後のモータ状態を保持し、そうでなければ、オートメーション制御システムが再び通信を確立するまで、この指定された期間後にプログラムされた状態(「オフ」または「オン」)になります。

考慮すべきもう一つの機能は、電気の制御パネルで電気モータの状態を手動でオーバライドできることです。一部のネットワークベースのモータ制御デバイスでは、ローカル/リモート(手動/自動)セレクタスイッチをモータ制御システムに配線できるか、統合されたまたはパネル取り付け型のヒューマン・マシン・インターフェイスを備えて手動オーバライドを可能にします。

最後に、一部のネットワークベースのモータ制御デバイスにはプログラム可能な制御ロジックがあります。これにより最大の柔軟性が提供され、通信ネットワークが中断された際に、バッチを台無しにする代わりに、電気モータがプロセスを完了して優雅にシャットオフするようにプログラムできます。

ネットワークベースのモータ制御を使用する利点を実現するためにモータ制御システムのアップグレードを検討している場合は、通信ネットワークが故障した際に計画を実行する機能を持つ適切なインテリジェントコンポーネントを選択してください。

最新のネットワークベースのモータ制御について詳しく学ぶことに興味がある場合は、当社のウェブサイトをご覧ください。

公開 2016年10月17日


Bill Martin
Bill Martin
Product Manager, Electronic Overload Relays, Rockwell Automation
連絡先:
購読

Rockwell Automationを購読して、最新のニュース、思想的リーダーシップ、情報を受信箱に直接受け取りましょう。

購読

あなたにおすすめ

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情...
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース
  4. Chevron LeftChevron Left ブログ
  5. Chevron LeftChevron Left 通信ネットワークが故障した場合の電気モータの制御方法