Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

システムインテグレーターがよりスマートな電気制御システムを構築する方法

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
脳が入った電球を手に持つ

産業企業は、電気制御システムを含む新設または改良されたプラントのあらゆる側面への可視性を期待しています。今、これらのシステムを接続し、リアルタイムのデータを作業者が利用できるようにすることが、インテグレーターにとって急務となっています。

しかし、従来の電気制御システムは、接続された運用に簡単に統合できません。これらのハードウェアで構成されたシステムは通常、プラントのプロセス制御システムとは別に存在しています。そして、それらのデータは多くの場合、eハウスや変電所でのみ利用可能であり、作業者がそれにアクセスするためには潜在的に危険な区域に入る必要があります。

これらの課題に直面し、より多くのシステムインテグレーターがインテリジェントパッケージ電源ソリューションの使用を選択しています。これらのシステムは、プラントのプロセス制御システムと統合できる最先端のデジタル技術を提供し、両者を単一のアーキテクチャに統合します。また、顧客が求める電気システム情報へのアクセスを提供し、エンドユーザーとインテグレーターの両方に広範囲にわたるビジネス上の利益をもたらすことができます。

エンドユーザー向け:よりスマートなシステム

ARC Advisory Groupの調査によると、新設プラントの約3分の2が全体的な電気システムにスマートデバイスを使用しています。これらすべてのデバイスをデジタル統合することで、エンドユーザーは故障、動作状況、アラームやイベントなどの情報にアクセスできるようになります。

この情報は、作業者が問題がいつ、どこで、なぜ発生したかをより迅速に特定し、より早く解決できるよう支援します。これには、電力品質の問題やエネルギー強度の予期しない増加を観察する能力も含まれます。電気システムへの可視性は、問題が制御システムの下流に移動する前に、作業者が早期に問題を発見するのにも役立ちます。例えば、不均等な電気配電システムの負荷は、触媒コンバーターのファンを停止させる可能性があります。

システムインテグレーターにとって、インテリジェントな電力・電気システムを提供する能力を獲得することで、新しいプロジェクトや新しいビジネス機会への扉を開くことができます。

ネットワーク化されたシステムは、電気システムへのリモートアクセスを使用して安全性を向上させることもできます。作業者は、高電圧変電所に入ることなく、リモートコンピュータやモバイル機器から電気システム情報にアクセスしたり、ブレーカーを開閉したりすることができます。

インテグレーター向け:より迅速で優れた統合

従来、インテグレーターはすべての電気制御システムに対してカスタムプログラミングを開発する必要がありました。しかし、一部のインテリジェントパッケージ電源システムには、インテグレーターが異なるプロジェクト間で再利用できる標準的な事前構築済みフェースプレートが含まれています。これにより、プログラミング要件を削減し、統合時間を短縮することができます。

適切なテクノロジーベンダーは、インテリジェント電気デバイス(IED)からのデータが顧客が必要とする速度で配信されることを確実にするためにインテグレーターを支援することもできます。IEC-61850やEtherNet/IPなどの通信プロトコルを使用し、レガシーネットワークへのインターフェースと併せて、ベンダーはすべてのIEDを接続し、機器と動作条件に関するリアルタイムのデータへのアクセスを提供できます。

一部のベンダーは、システムが構築される前に異なるシステムがどのように動作するかを特定するのに役立つパフォーマンスガイドラインを開発しています。これにより、インテグレーターは設計とテスト時間を短縮することができます。

スマートなビジネスモデル

インテグレーターは、産業顧客がより接続され、データ駆動型になることを支援する上で重要な役割を果たしています。そして、顧客が運用を最適化するために必要な情報へのアクセスを信頼性高くコスト効率的に提供できるインテグレーターが最も成功するでしょう。インテリジェントな電源および電気システムを提供する能力を獲得することで、システムインテグレーターにとって新しいプロジェクトと新しいビジネス機会への扉を開くことができます。

Rockwell Automationは、電気制御とプロセス制御を統合し、リアルタイムの電気制御システムデータの力を解き放つインテリジェントパッケージ電源システムを提供することで、インテグレーターがこの競争力を獲得することを支援できます。インテリジェントパッケージ電源に関する詳細情報はこちらでご覧いただけます。

公開 2018年7月30日


Joe Matheys
Joe Matheys
Product Specialist, Rockwell Automation
連絡先:
購読

Rockwell Automationを購読して、最新のニュース、思想的リーダーシップ、情報を受信箱に直接受け取りましょう。

購読

あなたにおすすめ

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情...
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース
  4. Chevron LeftChevron Left ブログ
  5. Chevron LeftChevron Left システムインテグレーターがよりスマートな電気制御システムを構築する方法