Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

パネル設計時にコンタクタはどのようにコスト削減できるか?

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
パネル設計時にコンタクタはどのようにコスト削減できるか? hero image

エンジニアリング労働。設置労働。大型電源。大型変圧器。巨大なパネル。エレクトロニクスに電力を供給するための膨大なエネルギー。

このリストを考慮すると、そのお金を他の場所に使いたいのに、パネルの価格が膨らんでいませんか?

コスト削減を考えるとき、おそらく配線の削減や、より迅速な設置やテストなどが頭に浮かぶでしょう。お金を節約しようとするときに「コンタクタ」が最初に思い浮かぶことはおそらくないでしょう。

しかし、現代のコンタクタは、パネルのコスト削減を図る際に検討すべきコスト削減を提供するように設計されています。しかし、コンタクタは具体的にどのようにお金を節約できるのでしょうか?予算を最適化するために現代のコンタクタには多くの機能が組み込まれています。

ユニバーサルコイル

現代のコンタクタが提供する最初の特徴は、広範囲電子式ユニバーサルコイルです。従来、コンタクタにはACまたはDC電源専用のコイルが搭載されていました。

パネルを設計するためには、アプリケーションの特定のニーズに適合するコイルを見つけるために、製品の膨大な部品番号を検索する必要がありました。必要なコンタクタごとに、異なるACまたはDCのコイル、ヘルツ範囲、電圧範囲を持つ数多くのコイルを調査するために貴重な時間を費やす必要がありました。 

現在、現代のコンタクタはACまたはDC動作専用の従来のコイルの使用から脱却しています。新しい広範囲電子式ユニバーサルコイルは、1つのコイルでACとDCの両方の電源機能を備えています。 これらのコイルはより大きな電圧範囲にも対応できます。

これは、現代のコンタクタの1つの新しいコイルが、数多くの従来のコイルの所要電力および電圧範囲をカバーできることを意味します。仕様に適合する製品を見つけるために膨大な部品番号を検索する代わりに、従来の選択肢をカバーする少数の選択肢のみを検討すればよく、設計時間と労働コストを節約できます。

新しいコイルは部品番号を削減するだけでなく、従来のコイルよりもコイル消費も低くなっています。実際、現代のコンタクタは従来のコンタクタと比較して平均40%の所要電力削減を実現できます。時間の経過とともに、特に多数のコンタクタを使用する場合、これは電力における大幅なコスト削減をもたらすことができます。

...現代のコンタクタは、従来のコンタクタと比較して平均40%の所要電力削減を実現できます。

広範囲汎用電子コイルはエネルギー消費が少ないため、コンタクタをサポートする他のエレクトロニクスもコスト削減のために削減できます。例えば、エネルギー効率の高いコイルをサポートするために大型の制御変圧器や大型の電源装置が不要になるため、制御変圧器や電源装置を小型化できます。

小型・軽量

現代のコンタクタの2つ目のコスト削減機能は、従来のコンタクタと比較して小型で軽量であることです。現代のコンタクタは、従来製品と比べて幅が平均25%小さく、重量が50%軽くなっています。このサイズ削減により、コンタクタ自体だけでなく、コンタクタに付随する小型の制御変圧器や電源装置からも、パネルスペースの大幅な節約が可能になります。

サイズの削減により、より小さなパネルを使用できるようになり、大幅なコスト削減につながります。さらに、軽量のコンタクタにより、より簡単で安価な輸送と設置が可能になります。かさばるコンタクタを移動するためにクレーンや大型機械を使用する代わりに、より小型で軽量のコンタクタは手間をかけずに移動・設置できます。

拡張された認証

現代のコンタクタの3つ目の特徴は、同一製品が世界中で認証を受けることを可能にする拡張された認証です。従来、コンタクタを購入する際は、どの製品が世界の特定地域で認証されているかを調べる時間が必要でした。

ある製品は一つの地域では認証されていても、世界的には認証されていない場合があったため、世界の異なる地域では異なる製品を使用する必要がありました。現在、現代のコンタクタは世界的に認証されており、コンタクタを選択する設計段階での人件費を節約できる簡素化された製品選択を保証しています。

パネルのコストを削減したいですか?次回コストを削減する方法を考える際は、 現代のコンタクタ で行える小さな変更が、時間の経過とともに人件費、パネルスペース、エネルギーの大幅なコスト削減につながることを検討してください。

公開 2018年5月2日


Hannah M. Schermerhorn
Hannah M. Schermerhorn
Marketing Engineer, Rockwell Automation
連絡先:
購読

Rockwell Automationを購読して、最新のニュース、思想的リーダーシップ、情報を受信箱に直接受け取りましょう。

購読

あなたにおすすめ

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情...
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース
  4. Chevron LeftChevron Left ブログ
  5. Chevron LeftChevron Left パネル設計時にコンタクタはどのようにコスト削減できるか?