Loading
ブログ | ソフトウェア
Recent ActivityRecent Activity

3GPPの5G Release 17と産業現場

5G技術の世界におけるエキサイティングな進歩

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
近未来の工場や倉庫でタブレットで機械情報を確認するエンジニア

5G技術の世界でエキサイティングなニュースをお聞きする準備はできていますか?5G仕様をまとめる組織である3GPPからの最新リリースには、産業用ワークスペースを確実に向上させる重要な変更が含まれています。2022年10月からリリースされているRelease 17は、3GPPが使用する重要なバンド幅であるmmWaveスペクトラムの強化に焦点を当てています。 これは小さなアップグレードではありません - このアップデートは以前のリリースよりも約1/5多くのスペクトラム使用を追加し、これはデータ容量の大幅な増加を意味します。

mmWaveとは何ですか?

しかし、少しバックアップして - mmWaveとは正確に何なのか疑問に思われるかもしれません。簡単に言うと、24GHz~300GHzの範囲の周波数帯域です。Release 17は、FR2-2と呼ばれるmmWaveスペクトラムを強化し、52.6~71GHzの範囲を使用します。これは、5Gネットワークがさらに多くのデータを処理できることを意味し、超高速インターネット速度に依存する人にとって素晴らしいニュースです。

このアップデートで最もエキサイティングなことの一つは、mmWaveスペクトラムがスペクトラムのより高い部分にあることで、その使用がより近い範囲に制限されることです。しかし、それに騙されてはいけません - ビームフォーミング技術の助けにより、範囲容量は標準的な3.5GHz範囲と比較して大幅に増加します。ビームフォーミングは、カバレッジの改善、ネットワーク効率の向上、干渉の削減など、いくつかの方法で使用でき、5Gネットワークをこれまで以上に信頼性の高いものにします。

周波数帯域の数はデータ容量とどのように関係していますか?

周波数をケーブルチャネルと考えてください。それは24時間365日ビデオ(ビデオをデータと考えてください)を提供します。別の周波数を追加すると、いくつかの異なるケーブルチャネルを追加することになり、通過するデータ量を大幅に増加させます。

これによりどの程度バンド幅が増加し、どの程度のデータが通過できるでしょうか?

では、ここではどの程度のデータについて話しているのでしょうか?FR2-2アップデートは、新しいバンド幅に約18GHzを追加し、これは大幅な増加です。そして、バンド幅が使用可能な高周波数の範囲内にあるため、スタジアム、ドック、列車車庫、大規模な工場フロアなどの場所に最適です。FR2-2 5G NR仕様は、超低待ち時間と超高スループットを必要とするユースケースのための強化された機能を提供します。これは、周波数分割二重(FDD)と時分割二重(TDD)動作、大規模MIMO(Multiple Input Multiple Output)アンテナアレイのサポート、ビームフォーミング、ビーム追跡などの機能が含まれることを意味します。また、直交周波数分割多元接続(OFDMA)や非直交多元接続(NOMA)などの複数のアクセス技術もサポートしています。

AGVはより高いmmWaveスペクトラム技術にどのように自然に適合するのでしょうか?

より高いmmWaveスペクトラム技術の最もエキサイティングなユースケースの一つは、自律誘導車両(AGV)です。AGVは、車両自体で行われる制御の量により、エンジニアリング、コミッショニング、メンテナンスに多大な努力を必要とします。低待ち時間データへのパスウェイを作成することで、制御の多くを外部で行うことができ、AGVをより機敏で費用対効果の高いものにします。AGVが通常移動する距離は、mmWaveアンテナの範囲内であり、スイッチングを調整して長距離でのスイッチオーバーを可能にすることができます。

以上です - 3GPPからの最新リリースは、特に産業用職場でのmmWave強化に関して、5G技術の世界に革命をもたらすことが期待されています。FR2-2アップデートにより、さらに高速なインターネット速度、より信頼性の高いネットワーク、そしてAGVのようなエキサイティングなユースケースが期待できます。そこには勇敢な新しい世界があり、次に何が来るかを見るのが待ちきれません!

5Gに関するより多くの情報をお求めですか? 工場での5Gに関する私たちの白書をご覧ください。

公開 2023年8月14日

トピック: ソフトウェアの進化

Rob Lodesky
Rob Lodesky
Key Account Manager, HMS Networks
Robは、HMS Industrial Networksで9年目を迎え、現在Key Account Managerの役職に就いています。Robは2005年以来、オートメーションおよび産業用通信業界でさまざまな役割を担ってきました。
購読

Rockwell Automationを購読して、最新のニュース、思想的リーダーシップ、情報を受信箱に直接受け取りましょう。

購読
あなたにおすすめ
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情...
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース
  4. Chevron LeftChevron Left ブログ
  5. Chevron LeftChevron Left 3GPPの5G Release 17と産業現場