Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

雨が降っているけど、雨水回収計画はどこへ?

地方自治体は、雨水を効果的に捕捉、貯留、処理する計画を必要としています。

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Wastewater treatment plant

雨水を回収する「雨水回収」は、処理水の消費を抑え、持続可能な運用を目指すという目的で、何世紀にもわたって行なわれてきました。

今日、都市と人口の増加に伴い、雨水をより適切に管理することへの関心が高まっています。政府は、人口増加のニーズに対応するために、責任ある水管理を実現しなければならないことを長い間理解してきました。

これまで、米国では何とかニーズを満たしてきましたが、3億2千万人以上の人口を抱える米国では、その要件はますます高まり、雨水回収の業界もまた然りです。

地方自治体が雨水を管理、捕捉、保護するための規制や規則を導入する中、私たちのような企業は、雨水回収を改善するために地方自治体のインフラの最適化を支援するよう求められることが多くなってきています。

例えば、私有地にある貯水容器に雨水を溜めることを禁止している都市が実際にあります。その都市で雨が降ると、空から降ってくる水は自分たちのものだと主張することになるのです。

また、雨水の流出を防ぐために、適切な造園を義務付けている都市もあります。地下水補充ができないような造園を行った所有者には、罰金が課されることもあります。
 

どこに貯めるか?

自治体が雨水の処理能力を高めようとするとき、もうひとつの問題が生じます。それは、集めた水をどこに保管するかということです。

集めた水をどこに貯めるかです。通常、地上に設置する方法には大きな不動産が必要で、環境への影響も懸念されます。

地下貯水池や帯水層への水の補充は第二の選択肢ですが、塩水の侵入、注入、揚水費用など、独自の複雑な問題があります。
 

水資源はどこへ向かっているのか?

各国政府は、高度な水処理・回収技術への水インフラ投資で行動を起こしています。

大規模な自治体では、既存の地上・地下貯水池に飲料水を補給するための廃水処理に重点を置いたプロジェクトが主流となっています。

しかし、より多くの雨水を水源から直接取り込むことができれば、処理にかかる費用を削減し、投資に対するリターンを早く得られる可能性があります。

2017年以降も、雨水の回収、貯留、処理を可能にするインフラに引き続き注目することが、増加する人口にきれいな水を提供しようとする都市にとって非常に重要になります。

さらに、地区や流域の境界を越えて適用される水の所有権について、難しい話を始めることも重要です。

雨水回収については、自治体の廃水処理に関するページをご覧いただくか、こちらまでお問い合わせください。

公開 2017年10月4日

トピック: 水廃水処理

Bret Young
Bret Young
Area Manager, Power Control, Rockwell Automation
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
  5. Chevron LeftChevron Left 雨が降っているけど、雨水回収計画はどこへ?