Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

SMLCへの助成金により製造業がより手頃で利用可能になる

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
SMLCへの助成金により製造業がより手頃で利用可能になる hero image

先週、エネルギー省はスマート製造リーダーシップ連合(SMLC)を、全国規模のスマート製造イノベーション研究所を創設するためのUSD 70000000の連邦政府賞の受賞者として指名しました。

UCLAに本部を置き、ニューヨーク、ノースカロライナ、テキサス、カリフォルニア、ワシントン州に地域センターを持つこの研究所の目標は、産業の成長とイノベーションを促進することです。

これは、先進製造技術、熟練した労働力、そしてSTEM人材の安定したパイプラインの開発に向けたUSD 140000000以上の官民投資によって資金提供されます。

この決定が当社と当社の顧客に良い影響を与えると確信しています。Smart Manufacturing Leadership Coalitionの創設メンバーとして、Rockwell Automationは、学術機関、産業界、非営利団体で構成されるSMLCを構成する200のパートナーの一つです。

スマート製造イノベーション研究所は、オープンソースのデジタルプラットフォームとテクノロジーアーキテクチャを使用して、私たちの得意分野を活かしています。高度なセンサー、制御、プラットフォーム、モデリング技術を商用スマート製造システムに統合し、「高速失敗」形式で、しばしばより迅速なソリューションをもたらします。

具体的には、産業用アプリケーション向けの共有フレームワークを開発するSMLCの取り組みを活用します。地域産業をターゲットとしたテストベッドを使用し、地元の学術リソースを活用して、反復プロセスを通じてアプリケーションを作成します。

共通のエコシステムを確立することで、中小製造業者やOEMのニーズに焦点を当て、共通フォーマットを使用した相互作用と情報交換を促進します。これにより、お客様がより早期に成功するスマート製造ソリューションを展開できるようになります。

ウィスコンシン州では、次世代製造評議会を支援しています。これは、産業オートメーション、エネルギー管理、フード・トゥ・フォーク、クリーンウォーターなどの地域産業をターゲットとした新しい地域センターの創設を目的とした経済開発イニシアチブです。次世代製造評議会は、何が機能し何が機能しないかを判断するために、小規模なテストベッドを迅速に完成させることができます。

要するに、この新しい研究所により、中小から大企業の製造業者に、スマートツール、イノベーション、そして彼らのバージョンのConnected Enterprise®を実現する能力への新たで前例のないアクセスを提供できるようになります。

公開 2016年7月6日


Dave Vasko
Dave Vasko
Director of Advanced Technology, Rockwell Automation
連絡先:
購読

Rockwell Automationを購読して、最新のニュース、思想的リーダーシップ、情報を受信箱に直接受け取りましょう。

購読

あなたにおすすめ

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情...
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース
  4. Chevron LeftChevron Left ブログ
  5. Chevron LeftChevron Left SMLCへの助成金により製造がより手頃で利用しやすくなる