Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

新しいソリューションは最高の技術トレンドを提供

FactoryTalk DataMosaixとFactoryTalk Energy Managerの連携により、ROIとサステナビリティが向上します。

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Two people in hardhats looking at a digital tablet near wind turbines

1,500社を超える製造メーカを対象とした世界的な調査である第9回「スマートマニュファクチャリング報告書」がこのほど発表されました。この報告書では、品質を犠牲にすることなく収益性の高い成長を実現すること、データの真の可能性にアクセスすることに重点を置くこと、そしてレジリエンスを構築し、俊敏性を可能にし、サステナビリティ(持続可能性)を高めるためのテクノロジの採用が増加していることが重要な傾向となっていることがわかりました。

同報告書はまた、サステナビリティとESG (環境・社会・ガバナンス)が製造業にとって不可欠であることも明らかにしています。回答者の98%以上が何らかの持続可能性またはESG方針を挙げており、そのうち約50%は全社的な公式方針を有している。また、回答者全体の83%が2024年に自社の業務で生成AIの利用を見込んでいることも大きな特長です。

効率性の向上は、この傾向の上位に挙げられている理由のひとつであり、サステナビリティが今や、業務改善能力、収益への影響、社会的なプラスの影響において認識されていることを示唆しています。

インフレ圧力とエネルギーコストの上昇に促され、製造メーカ各社はリスク対策として技術投資も強化しています。営業予算の30% (前年は23%)がテクノロジに費やされている。最も人気のある2つのテクノロジ投資、クラウド/SaaSとGenAIは、最も高いリターンをもたらしています。

そこで、ロックウェル・オートメーションの産業用DataOpsソリューションであるFactoryTalk® DataMosaix™の出番です。FactoryTalk® Hub™でホストされる新しい革新的で独創的なツールとして、OT、IT、およびETデータソースを標準的で柔軟なデータコネクタで接続し、企業規模のデータ集約型ソリューションを可能にするクラウドベースのソリューションです。

pdf、ビデオ、画像、CADファイル、ZIPファイルなど、さまざまなソースからの大量のデータを扱うことができます。これらのデータはすべて、エクストラクタによってオンプレミスまたはクラウドのソースからFactoryTalk DataMosaixに取り込むことができます。生データは、資産、時系列、イベント、ファイル、およびその他のデータオブジェクトに変換されます。抽出後、データはコンテキスト化され、FactoryTalk DataMosaixは最適な方法でデータを整理できます。

データが豊富にあっても情報に乏しい状況から、企業は意味のあるデータを特定できるようになった

このエキサイティングな新サービスにより、製造メーカはデータを探索し、より良い意思決定に役立つ洞察を見出すことができます。強力な時系列グラフだけでなく、データ間の関係を伝える産業用ナレッジグラフも生成できます。ここから、製造メーカは内蔵のデータコネクタ、SDK、またはAPIを使用して、データを消費するアプリケーションを構築することができます。

製造メーカはまた、データとモデルを表示するために、組み込まれたチャートとクエリ機能を使用することができます。さらに、FactoryTalk DataMosaixは、Power BIやGrafanaなどの不可欠なコネクタを提供します。ユーザは、ダッシュボードを作成し、コードを書いたり、技術的なバックグラウンドがなくても、他の可視化ツールを使用することができます。

FactoryTalk DataMosaixは、さまざまな背景や知識レベルの人々が有意義なデータを扱い、知見を作成し、これまで以上に深くデータを分析できるようにするため、競争上の優位性を提供します。開発者、管理者、利害関係者のすべてが、データに基づいて情報に基づいた意思決定を行なうために手を取り合って作業できるようになりました。

利点

  • デジタルトランスフォーメーションの加速
  • 労働生産性の向上
  • 生産の最適化
  • メンテナンスコストの削減
  • 競争に打ち勝つ

能力

  • OT、IT、ETデータを集約する標準的かつ柔軟なコネクタ
  • 集中アクセス制御、データガバナンス、トレーサビリティ
  • AI主導のデータコンテキスト化
  • 検索、資産階層、対話型ダイアグラムまたは3Dモデルによるデータ探索
  • 柔軟なデータモデリング
  • チャート作成とノーコード分析
  • 業界標準の可視化ツールおよびデータ・サイエンス・ツールへの構築済みコネクタ

新しいエネルギーソリューション、FactoryTalk® Energy Manager™の追加

FactoryTalk DataMosaix上に構築されたFactoryTalk Energy Managerは、新しいIT/OTコンバージェンスプラットフォームベースのエネルギーモニタおよび最適化アプリケーションであり、プラント、プロセスエリア、ライン、およびマシンレベルで、基礎となるプロセスのエネルギープラントモデルに基づいてエネルギーおよび生産情報を提供します。製造メーカは、設備がいつ、どこで、どのようにエネルギーを使用しているかを理解することで、エネルギー削減努力の必要な範囲を確立し、主要な測定基準を定義することができます。

製造メーカが知りたいこと

  • この製品を作るのにどれだけのエネルギーが消費されるか
  • エネルギーを大量に消費する工程は何か
  • コストのかかるエネルギー需要料金を回避する方法
  • 稼働時間を達成し、エネルギーコストを削減する方法
  • エネルギー使用量を削減しながら処理能力を向上する方法
  • よりエネルギー効率の高い機械を作る方法

さらに、製造に使用されたエネルギー量を知るだけでなく、エネルギー管理のために生産コストに影響を与える可能性のある他の要因に目を向けることも、機会のある分野です。正しく最適化された産業用DataOpsを通じて利用可能なデータの深さは、例えば、多くの要素を調べることができます。

  • 例えば、夜間に電気が安くなるが、「第3シフト」での労働価格の上昇によって相殺されるネットアウトは何でしょうか?
  • 電気オーブンと天然ガスオーブンの両方を備えたハイブリッドオーブンを使用している製造メーカは、ある時間帯にどちらを使うべきか、どのようにバランスをとればよいでしょうか?
  • 工場内の環境条件を見ると、夏場にエアコンを低温で運転した方が品質が高くなるのか、それともその品質向上分を相殺するほど電力コストに影響するのでしょうか?

FactoryTalk DataMosaixソリューションの柔軟でスケーラブルなツールにより、専門家やアナリストによるデータの使いやすさが向上し、製造業者は、関連性のあるコンテキスト化されたデータへの制御されたアクセスにより、エネルギー消費量に基づく情報に基づいた意思決定を行なうことができます。

ROI向上のためのデータと知見へのアクセス

お客様は、FactoryTalk DataMosaixおよびFactoryTalk Energy Managerによって提供されるデータの知見によって、大幅なエネルギー節約の恩恵を受けることができます。また、このソフトウェアには、意味のあるデータを特定するために時間を費やしていたリソースと従業員を解放する機能があります。今では、簡単に知見にアクセスして、必要な変更を導入できます。

FactoryTalk DataMosaixおよびFactoryTalk Energy Managerについては、当社のWebサイトをご覧ください。

公開 2024年5月7日

トピック: サステナビリティ FactoryTalk Energy Manager FactoryTalk DataMosaix
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
  4. Chevron LeftChevron Left ブログ
  5. Chevron LeftChevron Left 新しいソリューションは最高の技術トレンドを提供