Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

抵抗負荷におけるソフトスタータの利点

抵抗負荷における位相角制御を利用したソフトスタータの動作原理を学習します。

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
牛乳殺菌タンクおよびパイプを備えた乳製品工場

多くの抵抗負荷アプリケーションでは、制御を行うためにソリッドステートコンタクタ、または場合によっては適切にサイズ設定された標準コンタクタを使用します。

 

標準コンタクタの欠点は、コンタクタ自体のデューティサイクルによる摩耗と擦り切れです。電気機械部品は、機械部品がほとんどまたは全くないため、はるかに長寿命であるソリッドステートデバイスと比較して、有限のデューティライフサイクルを持ちます。

プロセスを一定の温度に保つためには、コンタクタをオン・オフサイクルするための何らかの制御が必要です。

その制御は、プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)、温度単一ループコントローラ、またはその中間の何かから来る可能性があります。

標準的なSCRは、一般的にゼロクロスとして知られる制御形式を使用し、基本的に正弦波のゼロクロスでオン・オフを行います。

オン・オフ機能は1サイクルの場合もあれば、ゼロクロスタイムベース機能を使用する場合もあります。タイムベース機能では、SCRが"x"時間発火し、その後"y"時間オフになり、それを繰り返します。これを下図に示します。

抵抗ヒータ用途で使用する場合、この方法は温度を維持するためにタイミングの調整が必要です。

これらは低い高温対低温比に最適です。例えば、ニッケル・クロム、鉄クロム、アルミニウム合金などの抵抗負荷は、温度変化による抵抗の変化が非常に小さいです。ゼロクロス機能の利点:

  • SCRをオンにする際の負荷電流を最小化
  • 電源ラインおよび空中に放出されるノイズの両方を削減
  • 定抵抗タイプの素子に最適

抵抗負荷を制御するもう一つの選択肢は、位相角スイッチングまたは点弧です。このタイプの制御は、必要な時に精密な出力電圧制御を提供し、それにより一貫した出力を実現します。

抵抗負荷制御では、コマンドでオンになり、下図に示すようにゼロクロス電圧でオフになります。

位相角制御の利点には以下が含まれます:

  • 温度ヒステリシス制御において最も高速かつ正確な応答時間を提供
  • 汎用性のある抵抗負荷始動方式
  • 正弦波の各半サイクルでのSCR点弧制御
  • 高突入特性のアプリケーションに最適
  • 抵抗が変化する経年負荷

様々な抵抗負荷が存在する中で、最も汎用的な制御方法は位相角制御です。

位相角制御に最適な抵抗負荷は:

  • 加圧滅菌器内の加熱抵抗器
  • 液体槽を加熱するヒータ素子
  • 高温対低温比が高いアプリケーション
  • タングステン、モリブデン、石英、または温度上昇時に抵抗が増加するその他の要素

これはソフトスタータとどのように関連するのでしょうか?

IEC利用カテゴリAC-53Aのソフトスタータは、モータ始動時と同様に、ヒータに十分な制御を提供するために抵抗負荷に位相角制御を使用できます。

モータを始動する代わりに、アルゴリズムが許可すれば、ソフトスタータは全電圧の1~100%の範囲で特定の出力電圧を維持できます。

白書をダウンロードして、Allen Bradley SMCTM-50 ソフトスタータが、多数の統合制御オプションとともに、位相角制御を用いた抵抗負荷アプリケーションの正式な実行のためのパラメータ設定をどのように提供するかについて詳しくご覧ください。

公開 2017年10月9日


Bill Bernhardt
Bill Bernhardt
Senior Commercial Engineer, Rockwell Automation
連絡先:
白書: 抵抗負荷管理用SMC-50ソリッドステートスマートモータコントローラ
購読

Rockwell Automationを購読して、最新のニュース、思想的リーダーシップ、情報を受信箱に直接受け取りましょう。

購読

あなたにおすすめ

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情...
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース
  4. Chevron LeftChevron Left ブログ
  5. Chevron LeftChevron Left 抵抗負荷におけるソフトスタータの利点