Loading
ブログ | デジタルトランスフォーメーション
Recent ActivityRecent Activity

自動車生産: デジタル化がニューノーマルである理由

デジタルテクノロジを用いた自動車生産を再考することは、自動車メーカとサプライヤがこの大変革の時代に競争力を維持するために役立ちます。

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
自動車生産: デジタル化がニューノーマルである理由 hero image

自動車業界のニューノーマルとしてのデジタル化の必要性

ビル・サーバー、ロックウェル・オートメーション、グローバル自動車産業部門、シニアコンサルタント

COVID-19 (新型コロナウイルス感染症) が世界的な脅威となる以前から、自動車業界は、電気自動車の需要の高まりやパーソナライズへの動き、自動運転車の開発に起因する重大な変化をすでに経験していました。

これまで自動車メーカはこれらの要求への対応を迫られてきましたが、パンデミック後の世界である今こそ、その必要性はさらに大きくなっています。その世界では、従業員の働き方も変わり、また経済的な不確実性によって需要にもかげりがみられます

それでは、この2つの課題のなかで自動車メーカとサプライヤはどうすれば競争力を維持することができるでしょうか。どうすれば市場の要求に対応するために生産性と俊敏性(アジリティ)を維持しつつ、パンデミックの新たな現実に合わせて業務を調整できるでしょうか。

自動車メーカとサプライヤは、可視性と柔軟性を向上させ、新しい働き方を自動車産業にもたらすデジタル化された製造アプローチを採用しつつあります。

自動車とタイヤ業界における技術面の課題
Rugged Tread Off Road Tire and Strut Section
業種
自動車とタイヤ業界における技術面の課題

自動車業界でより競争力のある運営体制を構築し、プログラムの発足に備え、市場の需要に対応するには、まず技術面の課題を解決する必要があります。

当社の業界専門知識についてご覧ください

未来はデジタル化で決まる

接続されデジタル化された運営業界は、自動車産業がパンデミックを乗り切るための後押しをすでに行なっています。

リモート接続はビジネスの継続性に重要な役割を果たしており、従業員が在宅勤務し、けん引車サービスなどの重要サービスを提供することを可能にしています。また、先進的製造技術は自動車メーカが業務を迅速に調整し、介護士やその他の前線で働く人々が必要とする保護具を直ちに生産することも可能にしています。

今後も、デジタルテクノロジはCOVID-19に対処する際に自動車メーカをサポートするための重要な役割を持っています。例えば、企業では工場で働く従業員数を制限しなければならない状況で、リモートアクセスや拡張現実(AR)ツールは、離れた場所にいる従業員と工場の労働者がトレーニングや業務、メンテナンスなどのためにつながることを可能にします。

また、デジタルテクノロジは、市場のニーズに後れをとらないために自動車メーカがその事業を進化させるためにも、重要な役割を果たします。以下に、その例をご紹介します。

ロット生産から1個生産へ

消費者がオンラインで自分に合った自動車を作り出すことができる未来の世界に向かって自動車メーカが準備を進めていることはよく知られています。そしてCOVID-19は、オンラインでの自動車売上をさらに後押しすることにより、この動向を加速したに過ぎません。

ただし、製品を1個ずつ生産するためには、新しい生産方式が必要になります。それは、製品やプロセスの設計から最終組立へと情報がシームレスに流れる生産方式であり、設備に製品を合わせるのではなく、製品に設備を合わせる生産方式です。

1個生産方式の重要な要因には、最新のMESがあります。自動車メーカのPLMシステムにシームレスに統合して各注文に対する製造のBOPを作成することができ、それと同時にデータが各工程間を自由に流れることも保証されます。分析もまた、既知および未知両方の生産問題の解決を助けることにより、この新しい多次元生産環境での生産を最適化することができます。

電動化への動き

ハイブリッド車および全電気式自動車の生産には、柔軟で拡張性がある運営が必要です。運営体制を更新することにより、自動車メーカが俊敏性を保ち生産を強化して需要を満たし、ラインやプロセスを調整して新しい技術を活用することが可能になります。

柔軟で拡張性のある運営体制とはどのようなものでしょうか?

たとえパワートレイン技術が変化したとしても、分析を使用して自動車メーカの効率性を維持することができます。特に生産が成長または進化するにつれて、MESを使用して複雑性を管理します。また、デジタルツイン技術を使用して生産方式を変更する前にシミュレーションを実行します。これにより、意思決定の妥当性を検証し、リスクを低減します。

サプライヤの業務の最適化

サプライヤは、デジタルテクノロジを使用することによって効率性を維持し、自動車メーカの顧客のニーズに対応することができます。

例えば、タイヤメーカは、SKU数の増加や世界的なコスト圧力などの課題に対処するため、これまでよりさらにスマートで柔軟性が高く、コストのかからない運営体制を必要としています。分析を使用することにより、生産性と品質を改善する機会を発見することができます。さらにデジタル・ツイン・ソフトウェアを使用することにより、機械設計からオペレータのトレーニング、トラブルシューティングや修理までのすべてを改善することができます。

一方、バッテリメーカは、分析やMESなどのデジタルソリューションを使用して、原材料の調達からバッテリ性能までのバッテリライフサイクルの理解を深めることができます。バッテリメーカは今後数年の間に数十億ワットものエネルギーを供給する必要があるため、こうした変化はバッテリメーカが生産プロセスやバッテリ品質を最適化するために非常に重要な要因になります。

新たな可能性

自動車市場および今日の世界で起きている変化に伴い、自動車業界が運営を再編成する機会が訪れています。そして、デジタル化された運営体制は、ビジネスに関する新たな洞察を導き、柔軟性の高い自動化されたプロセスや作業方法の改善を実現することによって、この再編成を可能にします。お客様のビジネスで何が可能になるかについて、詳しくは当社のeBookをお読みください。

スマートで柔軟な自動車およびタイヤの製造
タイヤ製造
カタログ
スマートで柔軟な自動車およびタイヤの製造

スマートマニュファクチャリングでは、設計システム、生産システム、IoTプラットフォームの3つの要素を統合し、より柔軟に業務を行ない、新しい方式でのパフォーマンスを理解する必要があります。

今すぐダウンロード

公開 2020年8月7日

トピック: デジタルトランスフォーメーション 機械および装置メーカ 自動車&タイヤ

ビル・サーバー
ビル・サーバー
Director - Global Industry Consulting, Automotive & Tire, ロックウェル・オートメーション
ビルは、ISA‑95(レベル1~5)全体にわたる自動車&タイヤ産業の機能、アーキテクチャ、デジタル戦略を主導しています。彼の視点は、機械装置メーカ(OEM)、自動車部品製造メーカ、機械メーカ、ディストリビュータにおける40年以上のグローバル製造経験によって形成されています。
連絡先:
購読申込

最新ニュースと情報をお受け取りになるには、ロックウェル・オートメーションのメールマガジンの購読申込をお願いいたします。

購読申込
お客様へのご提案
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情...
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース
  4. Chevron LeftChevron Left ブログ
  5. Chevron LeftChevron Left Automotive Production: Why the new normal must be digital