Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

リモート通信を活用した自動化ソリューション

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
リモート通信を活用した自動化ソリューション hero image

電気通信は過去25年間絶えず進化し、継続的に市場の需要を先取りしてきました。この分野では、技術とサービスが急速に進化し、ネットワークトラフィックが劇的に増加しています。

そのため、近年、新しいネットワーク技術を実装するために世界的に巨額の投資が行われています。スペインだけでも、固定ブロードバンドのカバレッジは99%、モバイルブロードバンドは93%です。技術はすでに開発され、インフラストラクチャも利用可能です。それなら、産業界でよく遭遇するすべての通信ニーズをカバーするためにそれらを使用しない理由はありません。

異なる場所にある2つの制御システム間の通信の提供、すべての工場のすべての自動化デバイスをモニタする集中型監視制御およびデータ収集、または日次生産詳細を含む電子メールを適切なスタッフに送信する施設は、再生可能エネルギー、水処理、機械製造業者などの産業で見られる一般的なシナリオです。現在、これらすべてのシナリオは標準的なEtherNet/IPで効率的に実現できます。

アプリケーションに追加されるネットワーク技術の価値は、信頼性の高いルータから始まります。基本的なルータは、異なるネットワークに接続されたデバイス間の通信を管理し、必要な情報のみを正しい宛先に送信します。リモート通信機能を持つルータには、任意の場所からのインターネット接続を可能にするモデム(3G、4G等)またはWANポートが含まれています。

これらのルータは通常、ファイアウォール機能および/またはVPNを使用して接続する機能を備えており、外部ネットワークの脅威から保護するのに役立ちます。ルータがリモート通信を提供できることを強く推奨します。接続を確立するだけでなく、アラーム、動作障害、インシデントの場合に通知を送信し、アプリケーションの動作データの履歴データ記録も行うことができます。

セキュリティは、ネットワークを設計または保守する際に考慮すべき重要な問題です。ネットワーク内で通信するデバイスまたは機器間で、転送中のデータを保護するために、安全な接続と暗号化された通信トンネルを確立する必要があります。

これがVPNの目的であり、仮想ネットワークへのアクセス規則を–ユーザー名とパスワードによって–提供し、ネットワーク上の機器間で交換されるパケットを暗号化します。

さらに、産業用ネットワークは、機密データにアクセスしたり、ネットワーク内のサービスを拒否したりする可能性のある侵入者など、望ましくないアクセスから保護される必要があります。このセキュリティレベルは、不正アクセスをブロックするように設計されたファイアウォールによって提供されます。

リモート通信は、産業用アプリケーションにおける人、デバイス、システム間の接続性の向上に役立ち、生産性、効率性、柔軟性の新たな機会を開きます。集中化された技術サービスサポートにより、企業は出張費用と予期しないダウンタイムも削減できます。

公開 2015年3月3日


Noem� Rodr�guez
Noem� Rodr�guez
Sales Engineer, Integrated Architecture, Rockwell Automation Iberia
連絡先:
購読

Rockwell Automationを購読して、最新のニュース、思想的リーダーシップ、情報を受信箱に直接受け取りましょう。

購読

あなたにおすすめ

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情...
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース
  4. Chevron LeftChevron Left ブログ
  5. Chevron LeftChevron Left リモート通信を活用した自動化ソリューション