Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

アークフラッシュリスクの低減によるより耐性の高い鉱山操業の構築

鉱山会社が評価、保守、トレーニング、エンジニアリング管理を通じて、電気の安全リスクを低減し、重要な資産を保護し、稼働時間を維持する方法をご紹介します。

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
産業製造現場で、鉱石を粉砕するボールミルを背景に、作業工程中に協力について話し合う同僚たち。

鉱山操業は電力で動いています。破砕、搬送、巻上げ、ポンプ、換気、鉱石処理のすべてにおいて、電気インフラが生産を維持し、安全で効率的な操業を可能にする資産、システム、人々を接続する役割を果たしています。

しかし、生産性向上を支える電気のインフラは、特に粉塵、湿気、振動、遠隔地、狭所、そして稼働時間を最大化するための絶え間ない圧力といった環境要因によって形成される状況下では、リスクももたらします。

アークフラッシュは、鉱山会社が狭い範囲のコンプライアンス問題として扱う余裕のないリスクの一つです。これは、人、資産、生産に同時に影響を及ぼす可能性のある安全性、信頼性、導通の課題です。

鉱山におけるアークフラッシュリスクが異なる理由

アークフラッシュは、電気エネルギーが導体間または導体から接地への空気中を通じて放出されるときに発生します。この現象は、激しい熱、光、圧力、煙、溶融物質を発生させ、通電設備の近くにいる作業者に深刻な危険をもたらします。

鉱山では、現場の実情によってこれらの危険性が増幅される可能性があります。導電性の粉塵が機器内部に侵入することがあります。湿気や腐食性の環境条件により、絶縁や接続部が劣化する可能性があります。激しい振動や機器の移動により、部品が緩むことがあります。仮設電源設備、移動式資産、狭い電気室などにより、曝露の管理が困難になる場合があります。

影響は安全上の事故から生産上の事故へと急速に移行する可能性があります。故障は電気設備を損傷し、重要な資産をオフラインにし、保守作業を遅らせ、プロセスにおいて信頼性が最も重要な箇所で予定外のダウンタイムを発生させる可能性があります。

そのため、鉱業におけるアークフラッシュリスクの低減は、事故の防止を支援すること以上の意味を持ちます。それは、作業員の保護を支援し、スループットを維持し、生産に不可欠なシステムの稼働を困難な操業条件下でも維持することなのです。

安全と生産性能のつながり

鉱山業界のリーダーは、可用性、スループット、コスト管理を向上させながら、安全性を改善するという絶え間ないプレッシャーにさらされています。これらの優先事項は別々のものではありません。それらは互いに依存しています。

重大な電気事故が発生すると、メンテナンス期間が中断され、設備の可用性が低下し、生産が遅延し、通常の操業に戻る前に調査や交換作業が必要になる可能性があります。鉱業では、1つの制約された資産がより広範なバリューチェーンに影響を与える可能性があるため、ビジネスへの影響は電気室をはるかに超えて広がる可能性があります。

より強力な電気安全戦略は、その関連性に対処するのに役立ちます。これにより、より安全な作業が支援されると同時に、材料の移動、処理のサポート、生産の継続を担うシステムの信頼性も向上します。

最新式の鉱山にとって、これはオペレーショナルエクセレンスの一部です。リスクをより早期に特定し、可能な限り曝露を削減し、現場での安全性と性能の両方をサポートできるシステムを設計することです。

コンプライアンスからリスク低減への移行

コンプライアンスは出発点であり続けます。NFPA 70Eや重要なシステム属性 Z462などの規格は安全な作業実施の定義に役立ち、電気規程や保守基準は機器の設置、保守、検査の方法を導きます。

しかし、鉱山操業には基準のチェックリスト以上のものが必要です。危険がどこに存在するか、現場の状況が時間の経過とともに機器にどのように影響するか、そして作業者が運転中、トラブルシューティング中、保守中に通電システムとどのように相互作用するかについての実践的な見解が必要です。

つまり、アークフラッシュリスク評価、短絡および事故エネルギー調査、明確な手順、適切なラベル表示、従業員のトレーニング、予防保全、そして作業内容と危険源レベルに応じて選択された保護具を使用することを意味します。

また、作業開始前に曝露を減らす方法を上流で検討することも意味します。最も効果的な安全プログラムは、管理的対策、有資格作業者、そして発生源でリスクを低減する工学的対策を組み合わせたものです。

工学的対策による曝露の低減

工学的対策は、すべてのリスクが手順や保護具だけで管理できるわけではないため、鉱業において特に重要です。耐アーク性機器は、高リスクの電気用途における曝露を低減するための一つの方法です。

耐アーク性機器は、内部アーク発生によるエネルギーを封じ込めて方向転換するように設計されており、機器が要件に従って適切に指定、設置、保守、運用されている場合に、作業員の保護に役立ちます。

その保護は鉱山において重要です。鉱山では、電気室、変電所、モータ制御装置が、生産エリア、保守ルート、またはアクセスにコストがかかりオフラインにすることが困難な遠隔資産の近くに配置されている場合があります。

低圧および中圧の耐アーク性機能を備えたモータ制御センターは、通常作業時の曝露を低減し、作業者の保護、資産の信頼性、生産の導通の関連性を強化することで、より広範な安全戦略をサポートすることができます。

設置と保守は後回しにできない

耐アーク性機器は、完全なシステムが正しく指定、設置、保守された場合にのみ、意図したとおりに機能します。わずかな設置上の問題でも、機器の耐アーク性の完全性が損なわれる可能性があります。

鉱山プロジェクトにおいては、早期の計画が極めて重要です。設置要件は入札プロセス中に定義されるべきであり、請負業者は製造メーカの要件を理解し、最終的な設置は安全戦略の一部として機器に依存する前に確認されるべきです。

保守も同様に重要です。粉塵、湿気、腐食、振動は、時間の経過とともに機器の状態を変化させる可能性があるため、検査、文書化、予防保全が保護と性能の維持に不可欠です。

電気の安全を継続的な運用規律として扱うことで、鉱山はリスクを低減し、人々を保護し、生産に不可欠な資産の可用性を維持するためのより良い態勢を整えることができます。

より高い耐性を持つ鉱山操業の構築

最新式の鉱山操業は、より接続性が高く、より自動化され、信頼性の高い電気インフラへの依存度が高まっています。これにより、電気の安全性について、独立した要件としてではなく、耐性のある操業がどのように設計され維持されるかの一部として、異なる視点で考える機会が生まれています。

リスク評価、トレーニングを受けた作業員、予防保全、文書化された手順、適切な工学的対策を組み合わせることで、鉱山会社は稼働時間、信頼性、長期的な運転性能を支えながら、より安全な環境を構築することができます。

今こそ、鉱山会社が自社の操業全体においてアークフラッシュ曝露が存在する場所を評価し、電気安全プログラムが現行の基準と現場の実態を反映していることを確認し、発生源でリスクを低減するために工学的対策が役立つ場所を特定する時です。

積極的なアプローチを取ることで、鉱山は人々をより適切に保護し、重要な資産を守り、電気的事故がより広範な生産中断に発展する可能性を低減することができます。鉱業において、耐性は操業がどれだけ迅速に回復するかだけで測られるものではありません。中断が発生する前にどれだけリスクを低減できるかによっても測られるのです。

鉱業
鉱業
鉱業
統合システムおよび拡張性の高い分析によって、鉱山から市場までの可視化を実現し、より良い意思決定を可能にします。
Flexware Innovationロゴ

公開 2026年8月21日

トピック: Empower People 鉱業

Fabio Mielli
Fabio Mielli
ストラテジーマーケティングマネージャー、鉱業・エネルギー、ロックウェル・オートメーション
ファビオ・ミエリは、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーション分野で認められているリーダーであり、エネルギー、鉱業、プロセス産業において20年以上の経験を有しています。彼の専門知識は、オペレーショナルエクセレンス、高度な分析、電力システム、コネクテッドオペレーションにわたり、組織がアセットパフォーマンスを向上させ、エネルギー使用を最適化し、持続可能な成長を加速することを支援しています。
購読登録

最新ニュースや情報をお受け取りになるには、メールマガジンの購読登録をお願いいたします。

購読登録

こちらもおすすめ

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情...
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース
  4. Chevron LeftChevron Left ブログ
  5. Chevron LeftChevron Left 鉱山作業におけるアーク事故リスク