Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

高度なオートメーションがSMR技術の産業導入を加速させる方法

オンサイトエネルギー源としてのSMRの可能性を解き放ちましょう

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Small modular reactor

世界が脱炭素化に向けて進む中、産業用エネルギーの消費者は、再生可能電力だけにとどまらないソリューションを求めています。サステナブルな(つまり、化石燃料ではない)エネルギー源から生み出される、信頼性の高い高温出力を求めています。また、柔軟性が高く、常時稼働可能な電力も求められています。そして、有望なイノベーションである小型モジュール炉(SMR)への注目が高まっています。

従来の原子力発電所は大規模で集中化されており、主に電力網向けに建設されますが、SMRはコンパクトで工場で製造され、拡張性も備えています。これらの特性により、SMRは、カーボンフリー電力とプロセス熱の両方を提供するオンサイト・エネルギー・ソリューションを求める産業施設にとって理想的な選択肢となっています。

化学工場からデータセンター、水処理施設に至るまで、産業界の企業は多目的エネルギー源としてSMRの活用を検討しています。SMRの熱出力は、高温の産業プロセスを駆動し、水素製造の燃料として利用し、淡水化プラントに電力を供給し、さらには地域暖房システムを支えることさえ可能です。しかし、この潜在能力を引き出すには、高度な原子力技術だけでは不十分です。高度な自動化と制御へのアプローチが求められます。

ミッシングリンク: SMRに高度な産業オートメーションが必要な理由

SMRは、大規模原子炉とは根本的に異なる役割を担うように設計されています。遠くから国の電力網に電力を供給するのではなく、使用場所の近くに設置されるよう設計されています。そのため、周辺の産業活動とのシームレスな統合が不可欠となります。そして、ここで産業オートメーションが重要になります。

適切に設計されたオートメーションシステムは、バルブやポンプの管理だけにとどまりません。リアルタイムモニタを提供し、動的なプロセス制御を可能にし、サイバーセキュリティ基準を遵守し、原子力規制への準拠をサポートします。SMRの性能と産業生産性を結びつける接着剤のような存在です。

産業環境における運用上のばらつきについて考えてみましょう。製造施設では、SMRが1日を通して変動する負荷需要に追従する必要があるかもしれません。一方、製油所では、一定の熱出力が求められる場合があります。これらの違いは、SMRの設計が適切かどうか、そしてその制御システムがどのように対応すべきかに直接影響します。

一部のSMRは、広い出力範囲にわたって平坦な効率曲線を実現し、負荷追従のシナリオに適しています。一方、安定した熱出力で運転するように最適化されているものもあります。いずれの場合も、SMRがプラント全体と適切に連携するには、高度な自動化戦略が必要です。

しかし、多くのSMR開発者は、主に原子力技術そのものに焦点を当てているため、産業統合の重要性を過小評価しています。この見落としは、導入の遅延、コストの増加、そして原子炉の稼働開始時に摩擦を生み出すことになります。
 

SMR開発者が自動化パートナを選択する際に考慮すべき重要な点

市場投入までの時間を短縮し、価値を最大化するために、SMR開発者は原子力の要件と産業オペレーションの両方を理解している自動化パートナを必要としています。以下に、考慮すべき5つの重要な資質を挙げます。

1. スケーラブルな制御アーキテクチャ

産業用アプリケーションは多岐にわたります。ある現場ではスキッドレベル制御ソリューションのみが必要な場合もありますが、別の現場では監視制御とデータ収集システム(SCADA)と統合された完全な分散制御システム(DCS)が必要となる場合もあります。

ロックウェル・オートメーションのプラットフォームは、こうしたスケーラビリティを考慮して構築されています。単一のモジュールを自動化する場合でも、施設全体を自動化する場合でも、ロックウェル・オートメーションは、複雑さや大幅な再設計を必要とせずに、お客様のニーズに合わせて拡張できる統合アーキテクチャを提供します。

2. サイバーセキュリティとコンプライアンス

原子力エネルギーは、サイバーセキュリティに対する厳格なアプローチを必要とします。制御システムは多くの場合、エアギャップを確保し、NEI 08-09やその他の原子力規制委員会(NRC)のフレームワークといった厳格な規格を満たす必要があります。

ロックウェル・オートメーションのシステムは、これらの要件に根本から準拠するように設計されています。接続されていないプラットフォームの数を最小限に抑え、不要な通信経路を排除することで、ロックウェル・オートメーションのソリューションはリスクを軽減すると同時に、監査と承認を簡素化します。

3. 従業員の習熟度とメンテナンスの容易さ

ロックウェル・オートメーションの強みの1つは、産業界全体にわたる普及率です。多くの施設で既にプロセス制御にロックウェル・オートメーションのシステムが導入されているため、現場の従業員は既にプラットフォームのトレーニングを受けています。この習熟度の高さは、試運転時間を大幅に短縮し、トレーニングコストを削減し、長期的なメンテナンスを簡素化します。特に、技術スタッフの不足が深刻な業界では顕著です。

4. 導入のスピードとコスト効率

SMRの導入には多額の資本が必要です。遅延は財務的なプレッシャーを増大させます。そのため、オートメーションソリューションは、迅速な導入、容易な統合、そして効率的な保守が求められます。ロックウェル・オートメーションは、単一の統合プラットフォームを提供することで、複数のベンダーや互換性のないテクノロジの必要性を軽減します。これにより、導入が迅速化されるだけでなく、エンジニアリングコストの削減、ドキュメント作成の最小化、そして将来のトラブルシューティングの削減にもつながります。

5. テクノロジパートナのエコシステム

最後に、SMRの導入は単独では成功しません。計測機器、センサ、データ分析ツールなど、幅広いテクノロジとの統合が不可欠です。

信頼できるテクノロジパートナで構成されるロックウェル・オートメーションのエコシステムにより、SMR開発者は実績のある相互運用可能なソリューションを活用できます。予知保全ツール、デジタル・ツイン・シミュレーション、プラント全体のデータ可視化など、ロックウェル・オートメーションはこれらのテクノロジをSMRを活用した施設に容易に統合できるよう支援します。
 

SMRと産業オートメーションの未来

次世代の原子力エネルギーは、大規模でも集中型でもなく、分散型で、特定の産業のエネルギー需要に合わせてカスタマイズされます。SMRは、信頼性とプロセス効率を維持しながら、製造メーカの脱炭素化を支援する上で極めて重要な役割を果たします。しかし、SMRだけで脱炭素化を実現するわけではありません。高度なオートメーションは、原子力発電の将来性と産業パフォーマンスを繋ぐ架け橋です。

アンモニアプラントからハイパースケール・データ・センターまで、多様な用途でより多くのSMRが稼働するようになるにつれ、堅牢なオートメーションを備えたSMRは際立つ存在となるでしょう。より信頼性の高い運用が可能になり、需要への対応がより動的になり、規制規格への適合も容易になります。

ロックウェル・オートメーションを選ぶ理由

ロックウェル・オートメーションは、原子力、製造、プロセス産業において数十年にわたる経験を有し、世界中のエンジニア、プラントマネージャ、そして機械装置メーカ(OEM)から信頼を得ています。

ロックウェル・オートメーションのソリューションは、以下の特長を備えています。

  • ミッションクリティカルな業界で実証済み
  • あらゆる規模の施設に対応可能な拡張性
  • 最高水準のサイバーセキュリティおよび原子力安全規格に準拠
  • グローバルな専門家とパートナのネットワークによるサポート

ロックウェル・オートメーションと提携することで、SMR開発者は、統合、自動化、そして産業パフォーマンスを信頼できる専門家に任せ、核となる原子力技術に集中することができます。

準備はできましたか?

開発者、あるいはSMR導入を検討している産業事業者の皆様、今こそ自動化について話し合う絶好の機会です。ロックウェル・オートメーションの原子力エネルギー専門家にご相談ください。よりスマートで安全、そして拡張性の高いSMRを活用した運用の構築を、当社がどのように支援できるかについてご説明いたします。

原子力発電ソリューション
原子力発電ソリューション
原子力発電ソリューション
原子力エネルギー分野が進化し近代化する中、Rockwellは核燃料生産と発電所制御の支援において重要な役割を果たしています。
こちらをご覧ください

公開 2025年7月23日

トピック: 産業オートメーションおよび制御 Nuclear Power
購読登録

最新ニュースや情報をお受け取りになるには、メールマガジンの購読登録をお願いいたします。

購読登録
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
  5. Chevron LeftChevron Left 高度なオートメーションがSMR技術の産業導入を加速させる方法