Rockwell Automationはインクルージョンにコミットしています
Rockwell Automationは、障害のある方を含むすべての個人にとって包括的でアクセス性の高い環境の創造に専念しています。産業用オートメーション業界のリーディングエンティティとして、Rockwell Automationは、その製品、サービス、デジタルプラットフォームがすべての人にとってアクセス性があることを確実にすることの重要性を認識しています。
パンデミック期間中、約1400000の製造業の雇用が失われました。製造業は既に労働力不足に直面していましたが、熟練労働者の不足により、2030年までに2100000の未充足の雇用が発生するという、さらに大きな不足が予測されています。さらに、最近の推計では、障害のある方がアメリカの人口の少なくとも26%を占めていることが示唆されています。これらの傾向を踏まえ、障害のある個人に適応できる職場環境を創造することがますます重要になっています。
Rockwell Automationのアクセス性へのコミットメントは、イノベーション、誠実性、社会的責任という同社の中核的価値観に根ざしています。同社は、顧客、従業員、パートナー、そしてより広いコミュニティを含むすべてのステークホルダーにとって、多様性と平等な機会を促進する環境の育成に努めています。