White paper sulle reti industriali

Valutazione tecnica di tecnologie di rete specifiche

Siamo impegnati a pubblicare costantemente white paper per far capire l'importanza delle funzionalità di rete e di sicurezza. Questi documenti illustrano le architetture CPwE destinate all'industria che vengono testate e validate in base alle procedure descritte nelle guide alla progettazione indicate in precedenza. Nei white paper le competenze di Rockwell Automation e Cisco sono spesso combinate per rispondere con precisione ai problemi di convergenza tra reti industriali e aziendali.

Filtra e raffina

Sicurezza di rete nell'ambito di un'architettura CPwE

11 Aprile 2019

Questo white paper illustra alcuni casi di utilizzo sull'applicazione della sicurezza per un'infrastruttura di rete di tipo IACS (Sistema di controllo e di automazione industriale).

Implementazione di firewall industriali

30 Dicembre 2016

Scoprite come progettare, implementare e gestire firewall industriali Stratix 5950 in una rete industriale a livello di impianto.

Whitepaper La Miniera connessa

1 Aprile 2016

La connettività continua e la condivisione delle informazioni possono migliorare le prestazioni aziendali, aumentare il rendimento e ridurre i rischi di sicurezza.

Implementare un'architettura Ethernet resiliente

31 Dicembre 2015

Considerazioni sul progetto per la progettazione e l'implementazione di un'architettura di rete a livello di impianto olistica e resiliente.

Migrazione delle reti IACS a un'architettura CPwE

30 Novembre 2015

Ulteriori informazioni sui requisiti di applicazione dell'automazione industriale per agevolare la migrazione nell'ambito dell'architettura CPwE.

Implementare la traduzione degli indirizzi di rete

30 Maggio 2015

Scoprite come la funzionalità di traduzione degli indirizzi di rete può aiutare a risparmiare tempo mediante la virtualizzazione degli indirizzi IP.

White paper sulla tecnologia 802.11 Wireless LAN

14 Settembre 2014

Guida alla progettazione e all'implementazione per soddisfare i requisiti di resilienza, affidabilità e comunicazione in tempo reale del sistema di controllo industriale

Considerazioni sulla sicurezza per la progettazione

29 Giugno 2013

Considerazioni di carattere generale sulla progettazione e implementazione di misure di sicurezza approfondite e complete a protezione degli asset dei sistemi di controllo e di automazione industriali collegati in rete.

Segmentazione delle zone industriali e aziendali

31 Maggio 2013

Consigli per la segmentazione delle reti aziendali da reti a livello di impianto mediante l'utilizzo di una zona demilitarizzata industriale

Consigli sull'implementazione della rete EtherNet/IP a livello di impianto

21 Ottobre 2011

Con sicurezza informatica e prestazioni di rete in primo piano, seguite un piano per assicurare che nel vostro impianto venga utilizzato il progetto di rete industriale migliore.

Guida alla selezione dei cavi per EtherNet/IP

30 Gennaio 2009

Progettato per consentire all'utente di scegliere il cablaggio sulla base dell'applicazione, delle condizioni ambientali e dei requisiti meccanici.