Queste applicazioni ad alta intensità di motori richiedono un controllo accurato della coppia e della velocità. La mancanza di un controllo preciso in tali applicazioni può influire sulla qualità del prodotto finale e, nella maggior parte dei casi, causare tempi di fermo delle apparecchiature. Anticipate queste sfide e raggiungete i vostri obiettivi con le nostre soluzioni progettate per il settore.
Sfide per applicazione
Getto continuo
Mantenere il getto continuo dell'acciaio senza interruzioni e anomalie è difficile. Unificate le vostre operazioni con sistemi di convertitore di frequenza, potenti analisi delle macchine e avanzate capacità di tecnologia di controllo motori per ottimizzare le operazioni di getto riducendo i tempi di fermo e i costi di manutenzione.
Laminazione a caldo e a freddo
Per soddisfare i requisiti dei processi di laminazione, sono necessari l'accuratezza nel controllo dello spessore, la previsione e la prevenzione dei tempi di fermo e il monitoraggio della produttività della linea di produzione. Ottenete un controllo preciso della velocità e della tensione e un'elevata qualità della produzione grazie all'integrazione tra la nostra piattaforma di controllo di processo, la potenza e le soluzioni avanzate di convertitore di frequenza.
Linee di finitura
Un controllo completo dell'automazione delle macchine può aiutare a rilevare i difetti superficiali e ad aumentare la produttività. Combinate la tecnologia giusta con l'esperienza applicativa per operazioni affidabili e la qualità corretta del prodotto nelle vostre linee di finitura.
Ottenete risultati efficaci con soluzioni progettate per l'ottimizzazione
Come ottenere le migliori prestazioni dalle vostre applicazioni? Semplificate la progettazione delle macchine migliorando al contempo i sistemi operativi con soluzioni di convertitori di frequenza a bassa e media tensione per motori principali e ausiliari. Ottenete un controllo accurato della velocità e della coppia per le applicazioni di getto e laminazione con elevata affidabilità e manutenibilità.
Soddisfa i requisiti della tua applicazione con una soluzione scalabile e olistica
Nei processi di laminazione e nelle linee di lavorazione, le strategie di controllo sono molto complesse. Le soluzioni di controllo svolgono un ruolo importante nella stabilità e nella velocità della linea di produzione – ad esempio fornendo riferimenti di velocità precisi per i convertitori di frequenza, il controllo dell'anello e della tensione, la pianificazione e il controllo dei sistemi ausiliari.
Portate potenti funzionalità al vostro impianto con le nostre soluzioni di controllo:
- Intelligenza artificiale integrata
- Integrazione con il controllo del movimento
- Connettività senza soluzione di continuità con convertitori di frequenza e dispositivi di sicurezza delle macchine
- Connettività aperta con sistemi di terze parti
- Integrazione con applicazioni di livello 3
Date forma al futuro delle vostre operazioni metalliche
Soluzioni progettate per ottimizzazione, visibilità e affidabilità
Altri hanno anche visualizzato
In base alla vostra attività