Pagina Modbus Slave

Utilizzare la pagina Modbus Slave per configurare le impostazioni della comunicazione Modbus come dispositivo slave.
Esempio di pagina Modbus Slave
Parametri della pagina Modbus Slave
Parametro
Definizione
Opzioni disponibili
Modbus Format
Determina se il formato di trasmissione Modbus è Modbus RTU o Modbus ASCII.
  • 0 = RTU (default)
  • 1 = ASCII
Inter-frame Timeout
Specifica il tempo di ritardo massimo per la ricezione dei dati per la RTU.
SUGGERIMENTO: Questo parametro è disponibile solo quando Modbus Format è impostato su Modbus RTU.
0 non è un valore valido.
Usare la Tabella 2 e Tabella 3 per determinare il valore minimo.
Node Address
Specifica l’indirizzo di nodo dello slave.
1...247 (default = 1)
Diagnostics
Quando lo stato del controllore è online, aprire la finestra di dialogo Diagnostics per visualizzare i contatori diagnostici per la gestione delle prestazioni e degli errori di Modbus Slave.
–
Selezionare Diagnostics per visualizzare le informazioni diagnostiche del canale Modbus Slave.
Esempio di finestra di dialogo Modbus Slave Channel Diagnostics
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal