Definizione del dispositivo

Questa sezione mostra le definizioni di configurazioni specifiche scelte nella finestra di dialogo Device Definition.
Per modificare la definizione di un dispositivo, selezionare Device Definition nella pagina Overview.

Pagina Device Definition - Overview

Utilizzare la pagina Overview nella finestra di dialogo Device Definition per definire un dispositivo o modificare la definizione del dispositivo.
Esempio di pagina Device Definition - Overview
La pagina Overview include i seguenti parametri:
Parametri di Overview
Parametro
Definizione
Opzioni disponibili
Device Type
Visualizza il numero di catalogo e il tipo del dispositivo.
Dipende dal dispositivo
Name
Immettere un nome di dispositivo conforme a IEC 61131.
Se in questo campo viene inserito un carattere non valido o se il nome supera i 40 caratteri, il software ignora il carattere.
Tutti i valori validi
Description
Inserire la descrizione del dispositivo.
Tutti i valori validi
Slot
Specificare il numero di slot in cui risiede il dispositivo. A seconda della piattaforma, sono validi solo slot compresi tra 1 e il numero massimo di dispositivi I/O.
Quando viene creato il dispositivo, il numero di slot viene impostato di default sulla posizione del primo slot disponibile.
Se il controllore viene sostituito con uno che supporta un numero massimo di I/O inferiore, il valore dello slot corrente potrebbe non essere più valido.
1…32
Series
Specifica la serie del dispositivo.
Dipende dal dispositivo
Revision
Specifica le versioni principale e secondaria del dispositivo. L’intervallo valido per la versione secondaria è compreso tra 1 e 255.
Dipende dal dispositivo
Electronic Keying
Definisce la codifica elettronica utilizzata per il dispositivo. La codifica elettronica confronta il dispositivo definito nel progetto con il dispositivo installato. Se non c’è corrispondenza, viene generato un errore.
ATTENZIONE:
Prestare attenzione quando si utilizza Disable Keying. Se utilizzata in modo non corretto, questa opzione può provocare lesioni personali o morte, nonché danni materiali o economici. Si consiglia vivamente di non utilizzare Disable Keying. Chi utilizza l'opzione Disable Keying dovrà assumersi la piena responsabilità di valutare se il dispositivo in uso sia in grado di soddisfare i requisiti funzionali dell'applicazione.
Per informazioni più dettagliate sulla codifica elettronica, vedere Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique, pubblicazione LOGIX-AT001.
  • Exact Match
  • Compatible Module
  • Disable Keying
Connection
Specificare il tipo di dati trasferiti tra il dispositivo e il controllore.
Per l'opzione Listen Only, il controllore e il dispositivo stabiliscono la comunicazione senza che il controllore invii alcuna configurazione o dati di uscita al dispositivo. Viene stabilita una connessione di soli dati di ingresso ma dipende dalla connessione tra controllore proprietario e dispositivo.
  • Data
  • Listen Only Data
  • Data with Events
  • Listen Only Data with Events
Encoder Type
Specificare il tipo di encoder con cui opera il modulo.
  • HSC
  • SSI

Pagina Device Definition – Define Counter

Utilizzare la pagina Define Counter per definire i parametri del contatore quando il tipo di encoder è configurato come HSC.
Esempio di Pagina Device Definition – Define Counter
Define Counter include i seguenti parametri:
Define Counter – Parametri
Parametro
Definizione
Opzioni disponibili
Mode
Definisce la modalità operativa del contatore.
  • Count/External Direction
  • Count/Internal Direction
  • Up/Down Pulses
  • Quadrature X1
  • Quadrature X2
  • Quadrature X4
Invert Input A
Determina se invertire l’ingresso A.
Questo parametro è disponibile solo quando la modalità del contatore è configurata come Count/External Direction, Count/Internal Direction, or Up/Down Pulses.
  • Non selezionato – Non inverte l’ingresso.
  • Selezionato – Inverte l’ingresso.
Invert Input B
Determina se invertire l’ingresso B.
Questo parametro è disponibile solo quando la modalità del contatore è configurata come Count/External Direction, Count/Internal Direction, or Up/Down Pulses.
  • Non selezionato – Non inverte l’ingresso.
  • Selezionato – Inverte l’ingresso.
Invert Input A, B
Determina se invertire l’ingresso AB.
Questo parametro è disponibile solo quando la modalità contatore è configurata come quadratura X1, quadratura X2 o quadratura X4.
  • Non selezionato – Non inverte l’ingresso.
  • Selezionato – Inverte l’ingresso.
Input Z Function
Definisce la funzione per l’ingresso Z.
Ogni funzione del contatore (Reset, Store, Load, Hold) può essere attivata da un solo ingresso.
Ad esempio, se si seleziona la funzione dell’ingresso Z come “Reset, Hold”, le opzioni che contengono “Reset” e “Hold” non sono disponibili per la selezione di Input00 Function.
Se si seleziona una delle opzioni per la funzione dell’ingresso Z, la funzione Input00 viene automaticamente impostata su Not Used.
  • Not Used
  • Hold
  • Load
  • Load, Hold
  • Reset
  • Reset, Hold
  • Store
  • Store, Hold
  • Store, Load
  • Store, Load, Hold
  • Store, Reset
  • Store, Reset, Hold
Invert Input Z
Determina se invertire l’ingresso Z.
  • Non selezionato – Un fronte di salita sull'ingresso Z attiva le funzioni del contatore.
  • Selezionato – Un fronte di discesa sull’ingresso Z attiva le funzioni del contatore.
Input00 Function
Definisce la funzione di Input00.
Ogni funzione del contatore (Reset, Store, Load, Hold) può essere attivata da un solo ingresso.
Ad esempio, se si seleziona la funzione dell’ingresso Z come “Reset, Hold”, le opzioni che contengono “Reset” e “Hold” non sono disponibili per la selezione di Input00 Function.
Se si seleziona una delle opzioni per la funzione dell’ingresso Z, la funzione Input00 viene automaticamente impostata su Not Used.
  • Not Used
  • Hold
  • Load
  • Load, Hold
  • Reset
  • Reset, Hold
  • Store
  • Store, Hold
  • Store, Load
  • Store, Load, Hold
  • Store, Reset
  • Store, Reset, Hold
Invert Input00
Determina se invertire Input00.
  • Non selezionato – Un fronte di salita sul Input00 attiva le funzioni del contatore.
  • Selezionato – Un fronte di discesa su Input00 attiva le funzioni del contatore.

Pagina Device Definition – Define Counter (Listen Only)

Utilizzare Define Counter per definire i parametri del contatore quando il tipo di encoder è configurato come HSC e Connection è configurato come Listen Only Data.
Esempio di pagina Device Definition – Define Counter (Listen Only)
Define Counter (Listen Only) include i seguenti parametri:
Define Counter (Listen Only) – Parametri
Parametro
Definizione
Opzioni disponibili
Input00 is used for Reset, Store, Load, or Hold
Determina se utilizzare Input00 per attivare le funzioni del contatore.
  • Non selezionato – Non utilizzare Input00 per Reset, Store, Load o Hold
  • Selezionato – Usare Input00 per Reset, Store, Load, o Hold

Pagina Device Definition – Define SSI

Utilizzare la pagina Define SSI per definire i parametri SSI quando il tipo di encoder è configurato come SSI.
Esempio di pagina Device Definition – Define SSI
Define SSI include i seguenti parametri:
Define SSI – Parametri
Parametro
Definizione
Opzioni disponibili
Enable Store via Input00
Definisce se la funzione Store viene attivata utilizzando Input00.
  • Non selezionato – La funzione Store non viene attivata usando Input00.
  • Selezionato – La funzione Store viene attivata usando Input00.
Invert Input00
Definisce se invertire l’ingresso indicato.
  • Non selezionato – Un fronte di salita su Input00 attiva la funzione Store.
  • Selezionato – Un fronte di discesa su Input00 attiva la funzione Store.

Pagina Device Definition – Define SSI (Listen Only)

Utilizzare la pagina Define SSI per definire i parametri SSI quando il tipo di encoder è configurato come SSI e Connection è configurato come Listen Only Data.
Esempio di pagina Device Definition – Define SSI (Listen Only)
Define SSI (Listen Only) include i seguenti parametri:
Define SSI (Listen Only) – Parametri
Parametro
Definizione
Opzioni disponibili
Enable Store via Input00
Definisce se la funzione Store viene attivata utilizzando Input00.
  • Non selezionato – La funzione Store non viene attivata usando Input00.
  • Selezionato – La funzione Store viene attivata usando Input00.

Pagina Device Definition – Define Windows

Utilizzare la pagina Define Windows per definire i parametri delle finestre.
Questa pagina non è disponibile quando la connessione è configurata come Listen Only Data.
Esempio di Device Definition – Define Windows
Define Windows include i seguenti parametri:
Define Windows – Parametri
Parametro
Definizione
Opzioni disponibili
Window
La finestra a cui si applica questa configurazione.
0…3
Mode
Definisce il contatore o la variabile SSI su cui deve operare la finestra.
Opzioni per la modalità HSC:
  • Count
  • Scaled Count
  • Frequency
  • Scaled Frequency
  • Average Frequency
  • Scaled Average Frequency
  • Pulse Width
  • Average Pulse Width
  • Acceleration
  • Average Accelearation
  • Scaled Acceleration
  • Scaled Average Acceleration
Opzioni per la modalità SSI:
  • Data

Pagina Device Definition – Output Assignments

Utilizzare la pagina Output Assignments per definire la modalità operativa delle uscite.
Esempio di pagina Device Definition – Output Assignments
Output Assignments include i seguenti parametri:
Output Assignments – Parametri
Parametro
Definizione
Opzioni disponibili
Output
L’uscita a cui si applica questa configurazione.
0…1
Selected Mode
Definisce la modalità operativa dell’uscita.
  • Disabled
  • Controlled by Window
  • Pulse Width Modulation
  • Triggered Pulse

Pagina Device Definition – Events

Utilizzare la pagina Events per definire i parametri di Events.
Questa pagina non è disponibile quando la connessione è configurata come Data o Listen Only Data.
Esempio di pagina Device Definition – Events
La pagina Events include i seguenti parametri:
Events – Parametri
Parametro
Definizione
Opzioni disponibili
Eventxx - User Defined Data x
Associa istanze di dati definite dall'utente agli eventi del modulo. È possibile scegliere fino a tre istanze per ciascun evento.
Quando Encoder Type è configurato come HSC:
  • No Additional Data
  • Stored Count
  • Scaled Count
  • Scaled Stored Count
  • Frequency
  • Average Frequency
  • Stored Frequency
  • Scaled Frequency
  • Scaled Average Frequency
  • Scaled Stored Frequency
  • Pulse Width
  • Average Pulse Width
  • Stored Pulse Width
  • Acceleration
  • Average Acceleration
  • Count
  • Revolution Count
  • Stored Revolution Count
  • Stored Acceleration
  • Scaled Acceleration
  • Scaled Stored Acceleration
  • Scaled Average Acceleration
Quando Encoder Type è configurato come SSI:
  • No Additional Data
  • Data
  • Stored Data
  • Raw Data
  • Stored Raw Data
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal