Pagina Generic ASCII Transmit
Utilizzare la pagina Generic ASCII Transmit per configurare i parametri per la trasmissione dei dati ASCII attraverso il modulo seriale.
Esempio di pagina Generic ASCII Transmit

Parametro | Definizione | Opzioni disponibili |
|---|---|---|
Swap Mode | Determina come sono organizzati i dati che vengono trasmessi alla porta seriale. Lo scambio viene eseguito prima che il modulo invii i dati di uscita. |
SUGGERIMENTO:
A, B, C e D rappresentano quattro byte adiacenti nei dati ricevuti/trasmessi.
|
Termination Mode | Determina l’utilizzo dei Termination Delimiters nei dati. |
SUGGERIMENTO:
Il delimitatore finale viene applicato solo quando il tag OxASCII.TxDataLength è impostato su 0. Quando Ox.ASCII.TxDataLength è superiore a 0, la modalità di terminazione effettiva è Ignore End Delimiter.
|
Termination Delimiter 1 | Specifica il primo Termination Delimiter del canale. Il Termination Delimeter serve a segnalare la fine dei dati. |
|
Termination Delimiter 2 | Specifica il secondo Termination Delimiter del canale. |
Se si inserisce $, significa che Termination Delimiter 2 non viene utilizzato. |
Diagnostics | Quando lo stato del controllore è online, aprire la finestra di dialogo Diagnostics per visualizzare i contatori diagnostici per la gestione delle prestazioni e degli errori con la comunicazione ASCII generico. | – |
Selezionare Diagnostics per visualizzare le informazioni diagnostiche del canale Generic ASCII Transmit/Receive.
Diagnostica del canale Generic ASCII Transmit/Receive

Fornire un feedback