Configurazione del modulo
Prima di iniziare a configurare il modulo I/O, è necessario creare un progetto nell’applicazione Studio 5000 Logix Designer per il controllore Logix 5000 proprietario del modulo I/O. Il progetto include i dati di configurazione del modulo.
L’applicazione Studio 5000 Logix Designer trasferisce il progetto al controllore proprietario durante il download del programma. I dati vengono quindi trasferiti ai moduli I/O sulla rete EtherNet/IP.
I moduli I/O sono in grado di funzionare subito dopo aver ricevuto e applicato i dati di configurazione.
Fornire un feedback