Specifiche della strumentazione di calibrazione

Quando si calibrano i moduli di ingresso analogici, inviare il segnale di riferimento della corrente al modulo per calibrarlo. Per mantenere la precisione della calibrazione di fabbrica del modulo, utilizzare la strumentazione con le specifiche elencate nella tabella seguente.
IMPORTANTE: Non calibrare il modulo con uno strumento meno preciso di quelli specificati nella tabella seguente. Possono verificarsi gli eventi descritti di seguito.
  • La calibrazione apparentemente potrebbe essere eseguita normalmente, ma il modulo potrebbe produrre dati imprecisi durante il funzionamento.
  • Si potrebbe verificare un errore di calibrazione, che pertanto dovrà essere interrotta. In questo caso, viene impostato il tag I.Chxx.CalFault per il canale che si è tentato di calibrare. È possibile azzerare questo tag completando una calibrazione valida oppure spegnendo e riaccendendo il modulo.
Specifiche dello strumento
Numero di catalogo
Tipo di ingresso canale
Specifiche della strumentazione di calibrazione
5034-IF8C e 5034-IF8CXT
Corrente (mA)
Corrente source 4,00…20,00 mA ±100 nA
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal