Ricerca
Caratteristiche dei moduli PointMax I/O
Calibrazione del modulo (interattiva)
È possibile utilizzare la pagina Calibration in Module Properties per calibrare interattivamente il modulo per ogni canale o in gruppo.
Informazioni dettagliate sui moduli 5034-IF8C e 5034-IF8CXT
Stato del controllore durante la calibrazione
La calibrazione influisce sulla qualità dei dati
Specifiche della strumentazione di calibrazione
Procedura di calibrazione
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione?
invia il tuo feedback qui
.
Normal